Valeur de rampe du CanalX trop élevée

L’une de ces conditions se produit :
Condition
Solution
La valeur d’alarme de vitesse du CanalX est trop élevée.
Entrez une valeur inférieure ou égale à ((Ingénierie haute – Ingénierie basse) * 2,1).
La valeur de taux de rampe du CanalX est trop élevée.
Entrez une valeur inférieure ou égale à ((Ingénierie haute – Ingénierie basse) * 2,1).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal