La valeur d’alarme du CanalX est trop basse

L’une de ces conditions se produit :
Condition
Solution
La valeur de limite haute du CanalX est inférieure à la valeur de limite basse.
Entrez une valeur de limite haute supérieure à la valeur de limite basse.
La valeur de limite haute du CanalX est inférieure à la valeur de limite basse basse
Entrez une valeur de limite haute supérieure à la valeur de limite basse basse
La valeur de limite haute haute du CanalX est inférieure à la valeur de limite basse
Entrez une valeur de limite haute haute supérieure à la valeur de limite basse.
La valeur de limite haute haute du CanalX est inférieure à la valeur de limite basse basse.
Entrez une valeur de limite haute haute supérieure à la valeur de limite basse basse.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal