Valeur d’alarme du CanalX non valide

L’une de ces conditions d’erreur se produit :
Condition
Solution
La valeur de limite haute haute du canal spécifié est inférieure à la valeur de limite haute.
Entrez une valeur de limite haute haute supérieure ou égale à la valeur de limite
haute.
La valeur
de limite basse du canal spécifié est inférieure à la valeur de limite basse basse.
Entrez une valeur de limite basse supérieure ou égale à la valeur de limite basse basse.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal