La source de test nécessite que la sortie de test soit un test d’impulsion

La source de test nécessite que le
Mode Point
du point de sortie de test soit défini sur
Test d’impulsion
. Sélectionnez une autre source de test ou définissez le
Mode Point
du point de sortie de test sur
Test d’impulsion
, puis appliquez les modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal