Durée de discordance de fonctionnement du point non valide

La valeur
Durée de discordance de fonctionnement du point
n’est pas un multiple de 10. Sélectionnez une valeur comprise entre 10 et 65 530 par incréments de 10, puis appliquez les modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal