Durée de verrouillage d’erreur non valide
La
Durée de verrouillage des erreurs d’entrée
ou la Durée de verrouillage des erreurs de sortie
n’est pas un multiple de 10. Entrez une valeur comprise entre 0 et 65 530 par incréments de 10, puis appliquez les modifications.Fournir une réponse