Durée de verrouillage des erreurs au-dessus de la plage
La
Durée de verrouillage des erreurs d’entrée
ou la Durée de verrouillage des erreurs de sortie
est supérieure au maximum autorisé. Entrez une valeur comprise entre 0 et 65 530 par incréments de 10, puis appliquez les modifications.Fournir une réponse