Paramètres de l’affichage Alarmes
Les paramètres de cet affichage
apparaît grisé dans les cas suivants :
- Mode Exécution
- Mode sécurisé de sécurité du projet
- Mode Point=Non utilisé
Paramètre | Description |
|---|---|
Activer les alarmes hautes hautes et basses basses | Active ou désactive les alarmes de procédé Haut Haut et Bas Bas pour le canal spécifique en cochant ou décochant la case. |
Haut Haut | Définit le point de déclenchement de l’alarme Haute Haute. Les valeurs valides sont comprises entre -32768 et 32767. La valeur par défaut est 32767. L’alarme Haute Haute doit être supérieure ou égale à l’alarme Haute . |
Bas Bas | Définit le point de déclenchement de l’alarme Basse Basse. Les valeurs valides sont comprises entre -32768 et 32767. La valeur par défaut est 0. La valeur Basse Basse doit être inférieure ou égale à la valeur Basse . |
Zone morte Haute Haute et Basse Basse | Spécifie la valeur pour laquelle une alarme Haute Haute ou Basse Basse, une fois définie, ne se désactive pas tant que la valeur d’entrée reste dans la plage de la zone morte du point déclencheur d’alarme. La zone morte évite l’activation et la désactivation de l’alarme si la valeur de procédé est proche du seuil de l’alarme. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 32767. La valeur par défaut est 0. |
Activer les alarmes hautes et basses | Active ou désactive les alarmes de procédé Haut et Bas pour le canal spécifique en cochant ou décochant la case. |
Haute | Définit le point de déclenchement de l’alarme Haute. Les valeurs valides sont comprises entre -32768 et 32767. La valeur par défaut est 32767. La valeur Haute doit être supérieure à la valeur Basse . |
Basse | Définit le point de déclenchement de l’alarme Basse. Les valeurs valides sont comprises entre -32768 et 32767. La valeur par défaut est 0. La valeur Basse doit être supérieure à la valeur Basse Basse . |
Zone morte Haute et Basse | Spécifie la valeur pour laquelle une alarme Haute ou Basse, une fois définie, ne se désactive pas tant que la valeur d’entrée reste dans la plage de la zone morte du point déclencheur d’alarme. La zone morte évite l’activation et la désactivation de l’alarme si la valeur de procédé est proche du seuil de l’alarme. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 32767. La valeur par défaut est 0. |
Fournir une réponse