Paramètres de l’affichage Sorties de test

Paramètre
Description
Point
Indique le nombre de points auxquels la configuration s’applique.
Mode Point
Spécifie le mode de chaque point. Les valeurs valides incluent :
  • Non utilisé
    (par défaut). Le point de sortie de test n’est pas utilisé.
  • Standard
    . Le point de sortie de test est configuré comme une sortie standard.
  • Test d’impulsion
    . Le point de sortie de test est configuré comme une sortie de test.
  • Alimentation
    . Le point de sortie de test est configuré comme une sortie d’alimentation.
  • Lampe d’inhibition
    . Le point de sortie de test est configuré comme une sortie d’inhibition. Cette option n’est disponible que pour le point 03 et le point 07.
Mode Point
est grisé en mode Exécution ou lorsque le projet est en mode de sécurité.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal