Paramètres de l’affichage Présentation

Paramètre
Description
Série
Affiche la série du dispositif.
Révision
Affiche le niveau des révisions majeure et mineure du micrologiciel du dispositif.
Détrompage électronique
Affiche le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit.
État d’entrée
Affiche le type de l’état d’entrée du dispositif.
Données d’entrée
Affiche le type de la connexion d’entrée du dispositif.
Données de sortie
Affiche le type de la connexion de sortie du dispositif.
Format de données
Affiche le format des données échangées entre le parent et le dispositif.
Contrôlé par
Affiche la source de contrôle du dispositif actuel configuré dans la boîte de dialogue
Définition du dispositif
.
Définition du dispositif
Ouvre la boîte de dialogue
Définition du dispositif
pour modifier les valeurs de révision, de détrompage électronique ainsi que les autres valeurs propres au dispositif.
Numéro de réseau de sécurité
Entrez un nombre 48 bits pour éviter la validation des requêtes de connexion envoyées par erreur par un dispositif de pontage intermédiaire. Les dispositifs de sécurité connectés au même dispositif de pontage n’ont pas besoin d’être sur le même réseau de sécurité ; ils peuvent avoir des numéros de réseau de sécurité différents.
Choisissez l’un des deux formats suivants.
  • Basé sur le temps
    . Le numéro de réseau de sécurité est généré en fonction de la date et de l’heure (à la milliseconde près) de création du dispositif.
  • Manuel
    . Saisissez un nombre compris entre 1 et 9 999 par type de réseau.
Ce champ est grisé en mode Exécution, Sécurité verrouillée et Signature de sécurité.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal