Paramètres de l’affichage Action Défaut/Programme

Paramètre
Description
Points
Indique le point auquel la configuration s’applique.
État de sortie en mode Défaut/Programme
Spécifie le comportement de chaque sortie lorsque le mode de l’automate passe à Programme ou lorsque la connexion entre l’automate et le dispositif de sortie est interrompue. Les valeurs valides sont :
  • Désactivé
    (par défaut)
  • Activé
  • Maintien
Ce paramètre n’est pas disponible en mode Exécution et Exécution à distance.
AVERTISSEMENT:
Ne modifiez pas les valeurs du mode Défaut/Programme en ligne dans l’affichage
Action Défaut/Programme
, ni sur les balises de l'automate, ni par instruction MSG. Les modifications ne prendront effet qu’après un cycle d’alimentation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal