Paramètres de l’affichage Points (dispositifs d’entrée)

L’affichage
Points
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Point
Indique le numéro du point auquel cette configuration s’applique.
Durée de filtrage des entrées
Désactivé -> Activé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Durée de filtrage des entrées
Activé -> Désactivé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Activer les diagnostics
Cette option active la détection de court-circuit et de fil coupé sur le point.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal