Paramètres de l’affichage Informations du dispositif HART

L’affichage
Informations du dispositif HART
inclut les paramètres suivants.
Paramètre
Description
Balise
Affiche l’emplacement du dispositif de terrain HART et sa fonction dans l’usine.
Message
Affiche des informations supplémentaires sur le dispositif de terrain HART (telles que la personne ayant effectué le dernier calibrage du dispositif) ou des références à la documentation.
Descripteur
Affiche des informations d’identification supplémentaires utilisées par le logiciel de gestion de l’usine ou des ressources.
Date
Affiche la date, qui s’affiche au format sélectionné pour votre ordinateur dans le
Panneau de configuration
à l’aide des paramètres
Région
et
Langue
.
Protection en écriture
Indique si le dispositif de terrain HART est protégé en écriture. Les valeurs valides sont
Oui
ou
Non
. Lorsqu’un dispositif est protégé en écriture, certains paramètres ne peuvent pas être modifiés à l’aide de la communication HART.
ID de fabricant
Affiche le nom du fabricant (par exemple Allen-Bradley ou Endress + Hauser) ou la valeur numérique du fabricant.
Type de dispositif
Affiche le type de dispositif pour les dispositifs Endress + Hauser ou une valeur numérique pour les dispositifs de tous les autres fabricants. Cela indique le type de dispositif du fabricant, ou le nom du produit. Les transmetteurs de pression Cerabar S d’Endress + Hauser, par exemple, ont le type de dispositif 7.
ID de dispositif
Affiche un numéro représentant l’ID du dispositif. L’ID du dispositif est un numéro de série unique attribué par le fabricant.
Numéro d’assemblage final
Affiche un numéro d’identification des matériaux et des composants électroniques formant le dispositif de terrain. Ce numéro change habituellement lorsque les composants électroniques ou d’autres composants sont mis à niveau sur le terrain. Dans certains cas, ce numéro fait référence à un numéro de dessin.
État
Affiche l’état du dispositif de terrain du canal sélectionné. Les attributs d’
État
sont :
  • Dysfonctionnement du dispositif
  • Valeur primaire (Primary Value, PV) hors limites
  • Courant de boucle saturé
  • Courant de boucle fixe
  • Variable hors limites
Code de diagnostic
Affiche les informations du code de diagnostic pour chaque canal (jusqu’à trois valeurs d’erreur).
Si le dispositif fonctionne correctement,
OK
s’affiche. Si le dispositif ne fonctionne pas correctement, des valeurs d’erreur numériques sont affichées.
Pour afficher les informations d’état supplémentaires au format envoyé par le dispositif de terrain HART, envoyez le service CIP 16#4C à l’aide d’une instruction MSG, comme décrit dans le manuel d’utilisation du dispositif.
PV
Affiche les paramètres pour ces attributs de variable primaire (Primary Variable, PV).
  • Valeur de plage supérieure
  • Valeur de plage inférieure
  • Amortissement
  • Fonction de transfert
Dans HART, la PV est signalée sur le canal analogique de 4 à 20 mA. Elle peut également être lue en retour à l’aide de messages HART. Pour beaucoup de dispositifs HART, la relation entre la PV et le signal analogique peut être ajustée.
Révisions
Affiche les paramètres pour ces attributs de révision.
  • Universel
  • Dispositif
  • Logiciel
  • Matériel
Unités SV
Affiche les unités de la variable secondaire (Secondary Variable, SV).
Unités TV
Affiche les unités de la variable tertiaire (Tertiary Variable, TV).
Unités FV
Affiche les unités de la quatrième variable (Fourth Variable, QV).
Rafraîchir
Met à jour les informations affichées dans l’affichage
Informations du dispositif HART
.
Définir les informations du dispositif
Sélectionnez pour configurer la balise, le message et le descripteur du dispositif de terrain HART.
Astuce
 : Un message s’affiche à l’écran si la balise, le message ou le descripteur du dispositif ne correspond pas aux valeurs stockées dans le projet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal