Configurer les informations du dispositif HART
Utilisez
Définir les informations du dispositif
pour configurer le nom de la balise, le descripteur et le message des dispositifs HART.
CONSEIL:
Ces informations sont enregistrées avec votre projet. Si votre dispositif HART tombe en panne et est remplacé, vous pouvez restaurer ces paramètres dans le dispositif de remplacement.
Prérequis
- Vérifiez que vous êtes en ligne et non en mode Exécution.
Pour configurer les informations du dispositif HART
- Dans l’onglet du dispositif, développezCanaux, puis développezCanalX.
- SélectionnezInformations du dispositif HART.
- Dans l’affichageInformations du dispositif HART, sélectionnezDéfinir les informations du dispositif.
- (Facultatif) DansDéfinir les informations du dispositif, sélectionnezCopier depuis le dispositifpour copier et afficher la balise, le message et le descripteur du dispositif HART.
- Personnalisez ces paramètres selon vos besoins :CONSEIL:Les valeurs doivent inclure des chiffres de 0 à 9, des lettres majuscules de A à Z et des caractères de ponctuation courants.
- BaliseNom bref pour identifier le dispositif HART. Le nom peut contenir un maximum de huit caractères.Le nom de la balise s’affiche dans le logiciel de gestion des ressources, sur les communicateurs HART portatifs et dans l’affichageInformations du dispositif HART.
- MessageInformations supplémentaires sur le dispositif, telles que son emplacement ou l’historique de maintenance. Le message peut contenir un maximum de 32 caractères.
- DescripteurInformations supplémentaires pouvant être utilisées par le logiciel de gestion des ressources ou de l’usine pour identifier le dispositif HART. Le descripteur peut contenir un maximum de huit caractères.
- SélectionnezDéfinirpour écrire la balise, le message et le descripteur sur le dispositif HART.
Fournir une réponse