Paramètres de l’affichage Limites

L’affichage
Limites
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Blocage haut
Valeur maximale pouvant être prise par la sortie dans le procédé, avec une plage allant de -1.0E11 à 1.0E11. La valeur par défaut est 100. Cette valeur doit être supérieure à la valeur de
Blocage bas
. Si une sortie supérieure à la limite haute est demandée, l’alarme HLimit est définie et le signal de sortie reste au niveau de la limite haute configurée.
Blocage bas
Valeur minimale pouvant être prise par la sortie dans le procédé, avec une plage allant de -1.0E11 à 1.0E11. La valeur par défaut est 0. Cette valeur doit être inférieure à la valeur de
Blocage haut
. Si une sortie en dessous de la limite basse est demandée, l’alarme LLimit est définie et le signal de sortie reste au niveau de la limite basse configurée.
Désactiver toutes les alarmes
Désactive toutes les alarmes lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
Rampe en mode Exécution
Active une sortie en rampe en mode Exécution. Les changements de sortie sont limités au taux de rampe maximal en mode Exécution.
Rampe vers le mode Programme
Active la sortie en rampe lors des transitions vers le mode Programme. Les changements de sortie sont limités au taux de rampe maximal lors des transitions vers la valeur programme.
Ramper vers le mode défaut et l’état de défaut final
Active la sortie en rampe lors des transitions vers le mode Défaut ou l’état de défaut final. Les changements de sortie sont limités au taux de rampe maximal lors des transitions vers la valeur de défaut ou l’état de défaut final.
Taux de rampe
Valeur du taux de rampe, qui définit le taux maximal de transition autorisé pour la sortie, en unités d’ingénierie/seconde.
Si la sortie en rampe est activée, la valeur doit être supérieure ou égale à :
(High Engineering - Low Engineering)/1000
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal