Configurer les propriétés d’un canal de sortie spécifique
Configurez le canal de sortie spécifique pour qu’il puisse se connecter correctement aux types de sortie Courant ou Tension et à plusieurs plages de signal de sortie.
Pour configurer les propriétés d’un canal de sortie spécifique
- Dans l’onglet du dispositif, développezcanaux, puis sélectionnez un canal spécifique.
- Dans l’affichageCanal0x, définissez les paramètres et sélectionnezOK.
Fournir une réponse