Paramètres de l’affichage Alarmes

L’affichage
Alarmes
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Désactiver toutes les alarmes
Empêche le dispositif de générer l’une des quatre alarmes de procédé (LL, L, H et HH) ou l’alarme de variation et ne permet pas d’accéder aux propriétés de configuration d’alarme.
Limite haute haute
Définit le point de déclenchement en unités d’ingénierie. HHAlarm est défini sur 1 lorsque le signal d’entrée dépasse cette limite.
Limite haute
Définit le point de déclenchement en unités d’ingénierie. HAlarm est défini sur 1 lorsque le signal d’entrée dépasse cette limite.
Limite basse
Définit le point de déclenchement en unités d’ingénierie. LAlarm est défini sur 1 lorsque le signal d’entrée passe sous cette limite. La limite d’alarme basse doit être supérieure ou égale à la limite basse basse et inférieure à la limite haute.
Limite basse basse
Définit le point de déclenchement en unités d’ingénierie. LLAlarm est défini sur 1 lorsque le signal d’entrée passe sous cette limite. La limite basse basse doit être inférieure ou égale à la limite basse.
Zone morte
Permet de maintenir activés les bits d’état de l’alarme de procédé, même si la cause de l’alarme disparaît, tant que les données du canal restent plus ou moins dans la valeur de la zone morte de l’alarme de procédé. Cette valeur de
Zone morte
est saisie en unités d’ingénierie.
Limite de l’alarme de vitesse
Détermine si le taux de variation entre les échantillons d’entrée de ce canal est supérieur au taux spécifié dans ce champ en unités d’ingénierie.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal