Définition du dispositif - Paramètres de l’affichage Présentation

L’affichage
Présentation
de la boîte de dialogue
Définition du dispositif
inclut les paramètres suivants :
CONSEIL: Les paramètres disponibles varient en fonction du dispositif en cours de configuration et du type de connexion spécifié.
Paramètre
Description
Type de dispositif
Affiche le type de dispositif en cours de configuration.
Nom
Spécifie un nom de dispositif conforme à la norme IEC 61131. Le nom doit être unique, sans aucun caractère non valide.
Description
Spécifie la description du dispositif.
Adresse Ethernet
Spécifie la configuration IP du dispositif. Les options possibles incluent :
  • Réseau privé
     - Sélectionnez une valeur entre 1 et 254.
  • Adresse IP
     - Saisissez une adresse IP unique pour identifier chaque nœud du réseau IP.
  • Nom d’hôte
     - Saisissez un nom de domaine complet tel que device.yourcompany.com. Cette option n’est disponible que pour la connexion Standard.
Activer NAT (Network Address Translation)
Active les communications de sécurité avec un dispositif adressé via NAT.
Adresse réelle du dispositif
Spécifie l’adresse IP du dispositif sur le réseau privé du NAT. Il s’agit de la même adresse IP que celle trouvée dans l’affichage
Protocole Internet
.
Ce paramètre est disponible lorsque la case
Activer NAT (Network Address Translation)
est cochée.
Fournisseur
Spécifie le fournisseur du dispositif en cours de configuration.
Type de produit
Spécifie le type de produit du dispositif.
Code du produit
Spécifie le code de produit du dispositif.
Révision majeure
Spécifie le niveau de révision majeure du micrologiciel du dispositif. La révision majeure indique la révision de l’interface avec le dispositif. Pour être valides, les valeurs doivent être comprises entre 1 et 127.
Révision mineure
Spécifie le niveau de révision mineure du micrologiciel du dispositif. La révision mineure indique la révision du micrologiciel. Pour être valides, les valeurs doivent être comprises entre 1 et 255. La valeur par défaut est 1.
Détrompage électronique
Réduit le risque d’utiliser un dispositif incorrect dans un système de contrôle. Les valeurs valides sont :
  • Correspondance exacte
  • Module compatible
Connexion
Détermine ces éléments pour le type de dispositif configuré :
  • Options de données d’entrée et de données de sortie disponibles.
  • Type de données transférées entre le dispositif et l’automate.
  • Membres générés lorsque la configuration est terminée.
Les valeurs valides sont :
  • Standard
  • Standard avec état
  • Sécurité
  • Sécurité et standard
  • Sécurité et standard avec état
Données d’entrée
Détermine le type de connexion d’entrée du dispositif. Les options disponibles dépendent des sélections d’entrée et de sortie effectuées pour la
Connexion
.
Données de sortie
Détermine le type de connexion de sortie du dispositif. Les options disponibles dépendent des sélections d’entrée et de sortie effectuées pour la
Connexion
.
Format de données
Détermine le format des données échangées entre le parent et le dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal