Les nouveaux blocs d’E/S ArmorBlock peuvent se monter n’importe où sur une machine, réduisant ainsi les longueurs de câbles et les frais de câblage. Ils utilisent un boîtier moulé sous pression en zinc nickelé, possèdent une fonctionnalité QuickConnect et proposent des diagnostics dans un bloc d’E/S TOR universel EtherNet/IP afin de réduire les temps de mise en service et de dépannage.
Trois blocs concentrateurs IO-Link réduisent la complexité de la conception en faisant transiter davantage de dispositifs par le maître IO-Link. Et un connecteur à codage M12 L sur certains blocs accepte une intensité de courant plus élevée, ce qui permet de connecter davantage de blocs en série et de réduire les frais de câblage et d’installation.
Pour les entreprises qui possèdent des blocs d’E/S distincts pour les entrées et les sorties, les modules d’E/S ArmorBlock constituent le choix idéal. Ceux-ci offrent en effet des E/S TOR auto-configurables à 16 points avec une souplesse d’utilisation en entrée ou sortie TOR en fonction des besoins de l’application.