Loading
Étude de cas | Eaux usées
Recent ActivityRecent Activity

Lake Chelan Water District augmente la durée de fonctionnement

Control Systems NW aide le district de gestion de l'eau de Lake Chelan à réduire les temps d'arrêt en modernisant ses systèmes de commande et électriques vieillissants

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
des ingénieurs des services sur le terrain examinent des plans près de boîtes électriques – systèmes de commande nw

Clayton Anderson est chef de projet chez RH2 Engineering (RH2) et sa filiale en propriété exclusive Control Systems NW (CSNW), spécialisée dans la conception et l'intégration de système de commande. Ensemble, les électriciens agréés et les spécialistes des systèmes de commande des deux entreprises servent l'industrie du traitement des eaux usées.

« Nous sommes dans le secteur du traitement des eaux usées depuis environ 45 ans », explique Clayton. « Nous avons créé Control Systems NW pour fournir des services d'équipement, d'intégration et de démarrage principalement conçus autour des technologies Rockwell Automation. »

CSNW est membre du PartnerNetwork™ de Rockwell Automation et a été désigné comme intégrateur système reconnu dans le secteur du traitement des eaux usées. Les entreprises qui obtiennent ce badge sont des leaders reconnus dans le secteur.

« Étant dans le Nord-Ouest Pacifique où l'eau est si importante pour l'économie, nous sommes devenus des experts en irrigation, en particulier dans la mise à niveau d'équipements anciens », explique Clayton.

Regarder la vidéo

VIDÉO
Les systèmes de commande NW améliorent le contrôle pour le district de l’eau de Lake Chelan

Control Systems NW aide le district de gestion de l'eau de Lake Chelan à réduire les temps d'arrêt en modernisant ses systèmes de commande et électriques vieillissants.

Clayton Anderson, directeur de projet, RH2 Engineering

Clayton Anderson
Chef de projet, RH2 Engineering

Problèmes liés au vieillissement du système de commande et des équipements

Le Lake Chelan Reclamation District (le District), un client de longue date de RH2, était confronté à un système de commande obsolète et à un équipement électrique vieux de plus de 40 ans. Basé à Manson, dans l'État de Washington, le District possède neuf stations de pompage.

« Ils avaient de gros problèmes de système de commande. Chaque fois qu'ils subissaient de petites coupures de courant, ils devaient redémarrer manuellement le système. Cela prenait environ 6–8 heures », explique Clayton. « C'est une zone avec des vignobles et des vergers très coûteux, où quelques heures sans eau pouvaient entraîner des pertes coûteuses de récoltes et d'arbres. »

L'équipe de Clayton a modernisé le système de commande du District avec Rockwell Automation CompactLogix™ 5370 Controllers et un réseau de communication radio amélioré. L'équipe a également mis en place un plan pour éviter les redémarrages manuels du système après une coupure de courant.

« Nous avons utilisé Studio 5000® pour examiner l'ensemble du système et redémarrer les stations de pompage sans intervention de l'opérateur », explique Clayton. « Cela a permis de réduire les heures supplémentaires des opérateurs et d'augmenter la disponibilité pour le client. » En fait, au cours des 2 premières années de la mise à niveau du système de commande, les heures supplémentaires du District ont diminué jusqu'à 25 %.

Les mises à niveau du système et des équipements offrent de nombreux avantages

Ensuite, l'équipe a modernisé les équipements électriques vieillissants avec les CENTERLINE® Motor Control Centers moyenne tension (1500) et basse tension (2100) de Rockwell Automation.

« Nous avons pu pré-acquérir des équipements via CNWS. La pré-acquisition est un risque que de nombreuses municipalités veulent éviter. Nous essayons donc de le réduire au minimum. Rockwell Automation a vraiment fait un effort pour nous aider », explique Clayton. « Nous avons pu travailler directement avec l'usine pour concevoir et fournir des équipements selon un calendrier accéléré et nous associer au distributeur local de Rockwell pour gérer les pièces de rechange, nous assurer que les équipements arrivent à temps et que tout se passe sans problème. »

Avant les mises à niveau, le personnel devait vérifier les stations quotidiennement. Désormais, les stations modernisées ne nécessitent qu'une vérification hebdomadaire. Le District a également pu réaffecter les fonds d'exploitation et de maintenance de ces stations à d'autres actifs.

De plus, grâce à la possibilité d'enregistrer et d'accéder aux données de surveillance de l'alimentation, l'équipe a pu découvrir des schémas de pics de puissance et des modes de production qui causaient des problèmes aux stations. Grâce à ces informations, elle a pu modifier le système de distribution des services publics pour améliorer encore les opérations.   

Sujets: Eaux usées ControlLogix Centres de commande de moteurs basse tension Centres de commande de moteurs moyenne tension Variateurs Automates programmables
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
Recommandé pour vous
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left Lake Chelan Water District augmente la durée de fonctionnement
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose