Vous pourriez également être intéressé par
Un grand complexe pétrolier du Moyen-Orient exploite des installations de traitement à grande échelle qui s'appuient sur des systèmes de sécurité avancés pour maintenir l’uptime et protéger les opérations.
- Arrêt imprévu pendant une mise à niveau système de routine
- La logique du système de sécurité existant a déclenché de fausses conditions de défaut
- Pertes de production dues à des arrêts d'urgence inutiles
- Nécessité d'améliorer la fiabilité tout en modernisant l'instrumentation
- Nécessité d'une approche plus cohérente et évolutive du système de sécurité
- Expertise du système de sécurité AADvance®
- Configuration du système actualisée
- Seuils standardisés alignés sur les meilleures pratiques du secteur industriel
- Réduction à zéro des déclenchements intempestifs et des arrêts non planifiés
- Amélioration de la fiabilité du système et de la stabilité opérationnelle
- Renforcement des performances et de l'intégrité du système de sécurité
- Configuration standardisée sur l'ensemble des systèmes pour faciliter la maintenance
- Mise en place d'une approche évolutive pour une modernisation plus large du système
Un arrêt imprévu révèle les lacunes du système
Un complexe pétrolier majeur a subi un arrêt imprévu lors d'une mise à niveau de maintenance de routine, exposant les défis sous-jacents de son système de sécurité existant. Lors de la mise à niveau, une fluctuation temporaire des lectures des capteurs a été interprétée à tort comme une défaillance matérielle critique, déclenchant un arrêt d'urgence et entraînant des pertes de production.
L'incident a révélé que la configuration existante du système n'était pas alignée sur les attentes opérationnelles modernes. Plutôt que de distinguer avec précision les variations normales du processus et les défauts réels, le système a réagi de manière trop agressive à de petits changements de signal.
Le complexe travaillait également à la modernisation de son infrastructure en remplaçant l'instrumentation existante par une technologie plus avancée et redondante. Cependant, la logique de configuration existante continuait d'influencer le comportement du système, limitant l'efficacité du nouvel équipement et introduisant des incohérences dans les performances.
Nécessité d'une plus grande fiabilité et cohérence
Une enquête plus approfondie a montré que le comportement du système était déterminé non seulement par la logique de l'application, mais aussi par des diagnostics de niveau inférieur au sein de l'architecture du système de sécurité. Cela a créé une déconnexion entre l'intention de l'opérateur et la réponse système, rendant difficile la prévention des déclenchements inutiles.
L'installation avait besoin d'une solution qui améliorerait la précision du système, réduirait les perturbations opérationnelles et créerait un comportement cohérent entre les systèmes existants et modernisés. L'installation avait également besoin d'une approche évolutive pouvant être appliquée à l'ensemble de sa base d'installation pour soutenir les efforts de modernisation en cours.
L'expertise AADvance® permet de résoudre la cause première
Le complexe pétrolier a utilisé l'expertise des AADvance® safety systems pour enquêter sur le problème. Il a découvert que la cause première n'était pas une défaillance matérielle, mais un problème de configuration qui faisait que le système interprétait à tort les variations normales du procédé comme des défauts.
En affinant la configuration du système, l'installation a amélioré la façon dont le système AADvance® distingue les véritables défaillances matérielles des conditions de procédé valides. Cela a permis au système de réagir de manière appropriée sans déclencher d'arrêts inutiles. L'alignement sur les normes industrielles NAMUR NE43 a encore amélioré la capacité du système à interpréter avec précision les signaux de procédé.
Validation et standardisation pour une utilisation future
Pour que la configuration mise à jour fonctionne comme prévu, une validation a été effectuée dans un environnement de test contrôlé qui reproduisait les conditions du site. Cela a permis aux ingénieurs de confirmer le comportement du système dans une gamme de scénarios et d'affiner la configuration selon les besoins.
Test et validation du système de sécurité AADvance®
L'approche actualisée a introduit une réponse système plus cohérente et prévisible, renforçant la confiance des opérateurs et réduisant la probabilité de perturbations futures. Le système AADvance® Control System est passé d'une source de risque opérationnel à une plate-forme de sécurité plus fiable et résiliente.
Réduction des arrêts, conformité renforcée, performances système améliorées
La configuration mise à jour du système AADvance®, alignée sur les normes industrielles NAMUR NE43, a considérablement réduit les déclenchements inutiles, minimisant ainsi les arrêts imprévus et aidant à éviter les pertes de production associées. Le système pouvait désormais distinguer les conditions de procédé normales des défauts réels, améliorant ainsi la stabilité opérationnelle.
Base de sécurité solide et préparation pour l’avenir
La solution a également renforcé l’intégrité globale du système de sécurité. En améliorant la détection et la gestion des défauts, le système AADvance® a fourni une protection plus fiable pour le personnel et l’équipement.
La configuration standardisée a également simplifié la maintenance et réduit la complexité pour les équipes d’exploitation. Avec un système plus cohérent et prévisible en place, le dépannage et les futures mises à niveau sont devenus plus faciles et plus efficaces.
De plus, l’approche a créé une base pour des efforts de modernisation plus larges. L’installation peut désormais appliquer ces normes de configuration à l’ensemble de son parc d’installations, soutenant ainsi des améliorations à long terme en matière de fiabilité et d’évolutivité.
Publié 29 juin 2026