Loading
Étude de cas | agroalimentaire
Recent ActivityRecent Activity

Rockwell Automation et RAM Electronics ensemble à l’usine

La continuité opérationnelle dans l'usine garantit que la farine et les pâtes restent sur les étagères

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vue aérienne du bâtiment RAM Elettronica en Italie

Défi

  • La fiabilité d'un système en fonctionnement continu était l'objectif principal de ce vaste projet de modernisation développé pour un grand fabricant de moulins à farine

Solutions

  • Un logiciel de système de commande et de supervision développé uniquement à l'aide des bibliothèques de haut niveau de PlantPAx DCS
  • FactoryTalk View pour les tâches de supervision
  • FactoryTalk Historian Site Edition mis en œuvre comme outil d'historisation

Résultats

  • Une salle de commande unique gérant et surveillant les performances de 5 usines situées dans différentes régions
  • Possibilité de réaliser des analyses approfondies pour faciliter la prise de décision et accroître l'efficacité globale de 5 usines
  • Grâce aux bibliothèques PlantPAx, une technologie de commande, de surveillance et de supervision standardisée pour tous les utilisateurs et les mesures de procédé dans 5 sites de production
  • Des opérations fluides et transparentes grâce à la communication entre 5 sites de production

Un projet pilote développé avec succès par RAM Elettronica à l’aide de la technologie Rockwell Automation a été mis en œuvre sur cinq sites de production

La chaîne logistique qui produit l’un des produits symboliques du régime méditerranéen ne peut pas être arrêtée. Si les meules s’arrêtent de fonctionner, tout le système alimentaire serait en crise. C’est pourquoi les entreprises de ce secteur essaient d’innover continuellement, en tenant compte non seulement de la complexité intrinsèque du marché, mais aussi d’une tradition millénaire qui doit être préservée.

Cela signifie que le choix des fournisseurs d’automatisation industrielle repose sur une évaluation minutieuse de leur contribution technologique, mais surtout sur leur savoir-faire et leur expertise pour mettre en œuvre ces innovations. Il n’est pas surprenant que ce projet multisite impressionnant ait impliqué Rockwell Automation, un leader des solutions d’automatisation industrielle, et RAM Elettronica, qui soutient aujourd’hui 85 % des entreprises moyennes et grandes italiennes dans l’industrie des moulins et des pâtes.

RAM Elettronica, une entreprise italienne opérant dans le secteur des installations électriques, est l’évolution de l’entreprise individuelle fondée par Vincenzo Scarcelli en 1974, dont il a intégré toutes les activités. L’entreprise a son siège à Andria, près de la région du Tavoliere delle Puglie, considérée comme le grenier de l’Italie depuis l’époque des anciens Romains. Aujourd’hui, l’entreprise emploie environ 50 personnes à son siège, ce nombre passant à 100 employés lorsque les activités annexes sont prises en compte. Plus de 20 techniciens et ingénieurs sont exclusivement impliqués dans la conception et le développement opérationnels. À l’approche de son 50ᵉ anniversaire, RAM Elettronica est passée de simples systèmes industriels à la mise en œuvre de systèmes d’alimentation industriels nationaux et internationaux.

En plus de cette activité spécialisée, au cours des 20 dernières années, ils ont travaillé dans le domaine de l’automatisation et de la supervision des procédés industriels, développant leur propre logiciel, grâce à une connaissance approfondie des procédés de fabrication spécifiques à l’industrie.

« Depuis le début, nous nous sommes principalement occupés de systèmes et d’équipements automatiques pour l’industrie de la mouture et des pâtes ; nous fournissons des projets d’automatisation à la majorité des entreprises italiennes de taille moyenne à grande, et au fil des années, nous avons également acquis de l’expérience dans d’autres domaines tels que les produits pharmaceutiques et l’alimentation animale », explique Riccardo Scarcelli, directeur technique et directeur des ventes de RAM Elettronica. « Cependant, nous ne nous intéressons pas uniquement au marché italien, car environ 20 % de nos ventes de solutions d’automatisation proviennent de l’étranger. »

 

Cinq sites de production, un système de commande

La relation entre RAM Elettronica et Rockwell Automation a débuté au début des années 2000. Récemment, cette collaboration à long terme a été renforcée par un important projet de modernisation pour un grand fabricant de moulins à farine. Un projet pilote réussi a ensuite été mis en œuvre sur cinq sites intégrés dans tout le pays.

Avant la modernisation par RAM Elettronica, le système reposait sur une solution Windows XP avec un automate programmable ancien.

L’une des principales préoccupations du client était qu’il investissait dans une solution non standardisée. « C’est pourquoi nous avons décidé d’utiliser uniquement la technologie Rockwell Automation », explique Scarcelli. « Nous avons développé un logiciel de commande et de supervision en utilisant uniquement les bibliothèques de haut niveau du système PlantPAx® DCS moderne de Rockwell Automation. »

Ces bibliothèques ont permis de standardiser la même technologie de commande, de surveillance et de supervision pour tous les utilisateurs et toutes les mesures de procédé sur tous les sites. Cela a également garanti une approche de la sécurité conforme aux exigences fonctionnelles de la norme IEC 62443-3-3.

« Nous avons créé une plate-forme utilisant des automates de classe mondiale, car les usines sont très grandes tant en termes de contenu logiciel qu’en termes de matériel. La complexité du système est impressionnante avec plus de 3000 E/S et près de 15000 tags. » Plus précisément, la nouvelle plate-forme d’automatisation est basée sur des automates Allen-Bradley GuardLogix® SIL 2/PL d, permettant les fonctions de sécurité des systèmes. Tous les sites partagent un seul serveur dans un IDC – un centre de données industriel multi-plateforme fourni par Rockwell Automation – où les données sont échangées, permettant un contrôle en temps réel dans l’atelier et la capacité de prendre des mesures immédiates, avec de nombreux avantages en termes de continuité de service.

Pour les tâches de supervision, le logiciel FactoryTalk® View a été utilisé, tandis que FactoryTalk Historian Site Edition a été mis en œuvre comme outil d’historisation.

« L’utilisation d’une plate-forme unique pour gérer toutes les données permet au client d’effectuer des analyses sur les cinq sites via un logiciel externe », explique Scarcelli. « À cette fin, en utilisant les outils d’historisation résidant dans FactoryTalk View, nous pouvons effectuer les agrégations de données requises en temps opportun. »

Par conséquent, toutes les opérations de supervision, d’historisation et d’agrégation des données de l’usine reposent sur la suite logicielle de Rockwell Automation, sans qu’il soit nécessaire de développer du code supplémentaire.

Dans le cadre de son objectif de centralisation de toutes les données, ressources de commande et de visualisation, RAM Elettronica met en œuvre une solution Rockwell Automation pour la visualisation de plusieurs instances d’application sur de nouveaux IHM client léger et des appareils mobiles. L’objectif est de garantir que les opérateurs ont un accès complet aux données et procédures des différents systèmes d’information de l’usine.

« Le projet a été considéré dans son ensemble et développé exclusivement avec la technologie Rockwell Automation, ce qui a été le facteur décisif. »

Cela permet, par exemple, à un chef meunier de se déplacer dans les différentes zones avec une tablette et de recevoir des informations contextuelles sur les performances des actifs et les procédures de maintenance planifiées, le tout affiché via la plate-forme ThinManager.

 

Une installation robuste

Avec une installation aussi vaste, la continuité des activités est une exigence clé. Bien que les cinq sites communiquent entre eux, les opérations sont fluides et transparentes. « Les moulins desservent différentes usines de pâtes », explique Scarcelli. « Cela signifie que si l'usine s'arrête, la farine ne sera pas livrée à temps. Cela obstruerait toute la chaîne logistique et causerait d'énormes dégâts. »

 Par conséquent, l'objectif principal du projet était de s'appuyer sur un système en fonctionnement continu. « C'est pourquoi les entreprises de ce secteur recherchent aujourd'hui de plus en plus des fournisseurs sérieux et éprouvés, en commençant par les intégrateurs système », ajoute-t-il. « La capacité à fournir des systèmes d'automatisation “génériques” est une chose, la spécialisation en est une autre. Seule une expertise de longue date dans le domaine permet de prévoir et de gérer de manière appropriée les problèmes rencontrés dans des usines aussi complexes. Pour ce projet, le client a reconnu à la fois notre expérience sur le terrain et notre grand engagement. 

Aujourd'hui, le projet est presque terminé. RAM Elettronica et le client collaborent sur deux fonctionnalités finales. La première est la sécurité des opérateurs, avec pour objectif suivant la capacité à communiquer avec l'équipement via des appareils mobiles. Pour la maintenance à distance, ils attribuent aux opérateurs un code QR. La deuxième fonctionnalité est le développement d'un système MES.

« Le problème actuel est que les clients et les intégrateurs système utilisent généralement une approche de type “copier-coller”, évitant ainsi la sélection d'une nouvelle marque », conclut Scarcelli.

« Au lieu de cela, nous avons commencé à zéro. Le projet a été considéré dans son ensemble et développé exclusivement avec la technologie Rockwell Automation, ce qui a été le facteur gagnant. Le client final dispose désormais d'une salle de commande unique pour surveiller les performances des cinq usines situées dans différentes régions d'Italie et il peut effectuer des analyses approfondies pour soutenir une meilleure prise de décision et augmenter l'efficacité globale de la production des usines. »

Ce succès repose sur une collaboration gagnante à long terme et trouve aujourd'hui une nouvelle force grâce à la combinaison de l'expertise approfondie développée par RAM Elettronica et de l'excellence technologique de Rockwell Automation, qui ouvre la voie à de nouveaux projets plus ambitieux.

Les résultats mentionnés ci-dessus sont spécifiques à l'utilisation par RAM Elettronica des produits et services Rockwell Automation en association avec d'autres produits. Les résultats spécifiques peuvent varier pour d'autres clients.

Publié 28 mars 2021

Sujets: Agroalimentaire FactoryTalk View
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
Recommandé pour vous
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation et RAM Electronics ensemble à l’usine
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose