Loading
Étude de cas | Pétrole et gaz
Recent ActivityRecent Activity

L’actionnement des vannes de pipeline « devient vert »

Endpoint Industrial Controls conçoit un skid de compresseur d'air alimenté à l'énergie solaire hors réseau qui réduit l'empreinte carbone et minimise la maintenance sur site.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Station d'actionnement de vanne de pipeline de pétrole et de gaz à énergie solaire fournie par Endpoint Industrial Controls. Station d'actionnement de vanne pour un pipeline de pétrole et de gaz situé dans un environnement désertique. Le système comprend un ensemble de panneaux solaires noirs

Défi

  • Remplacer la dépendance au gaz combustible et aux actionneurs de vannes hydrauliques par un système écologique et plus facile à entretenir. 

Solution

  • Skid de compresseur d'air autonome à énergie solaire construit sur une plate-forme de commande Rockwell Automation avec des Allen-Bradley CompactLogix automates et Allen-Bradley POINT I,O.

Résultats

  • Élimine les émissions d'hydrocarbures générées par les systèmes alimentés au gaz combustible.
  • Réduit au minimum la main-d'œuvre et les déplacements liés à la maintenance, et accélère les tests du système.
  • Fournit des informations détaillées sur l'état du système et la durée de vie des batteries.
  • Permet la surveillance à distance par le centre de commande des opérations (OCC) intégré.

Les producteurs de pétrole et de gaz s'appuient sur des réseaux complexes de pipelines pour transporter leurs produits. Les pipelines partent généralement de plates-formes de puits individuelles vers des sites de collecte centraux, qui se raccordent à des pipelines plus grands – puis, finalement, à des installations de traitement et de distribution.

Pour aider à maintenir un fonctionnement sûr, les pipelines incluent des vannes d'arrêt aux raccordements qui peuvent arrêter rapidement le flux en cas d'urgence. Dans les pipelines de pétrole brut, les vannes d'arrêt d'urgence sont souvent actionnées par des systèmes pneumatiques alimentés au gaz combustible ou à l'azote, ou par des systèmes hydrauliques.

« Pour des raisons environnementales, de nombreux producteurs tentent de limiter drastiquement leur utilisation de gaz combustible et d'azote pour actionner les vannes », explique John Clay, PDG d'Endpoint Industrial Controls. « Et ils cherchent également des moyens d'améliorer l'efficacité opérationnelle. »

Endpoint Industrial Controls fournit des solutions d'automatisation et de commande clé en main pour un large éventail de secteurs industriels – du pétrole et gaz aux énergies renouvelables en passant par la fabrication. Basée à Loveland, Colorado, l'entreprise fait partie du programme PartnerNetwork™ de Rockwell Automation®.

Défi du Texas de l'Ouest

Récemment, une grande entreprise énergétique a contacté Endpoint pour une solution d'actionnement de vannes qui soutiendrait ses objectifs environnementaux – et limiterait le travail sur le terrain nécessaire pour entretenir ses systèmes dans l'ouest du Texas.

Bien que les vannes soient conçues pour des arrêts d'urgence, qui se produisent rarement, elles doivent être testées régulièrement.

« Notre client utilisait deux méthodes pour actionner ses vannes », explique Clay. « Sur certains sites, il utilisait du gaz combustible et sur d'autres, de l'hydraulique. »

Chaque méthode présentait des défis uniques. Pour alimenter les vannes à actionnement pneumatique, le gaz est évacué directement du pipeline dans l'atmosphère. Cette méthode entraîne des émissions d'hydrocarbures.

Les vannes à actionnement hydraulique nécessitent une intervention de l'opérateur à chaque test. Lorsque les vannes sont testées – ou fermées – l'énergie hydraulique comprimée est libérée. Pour rouvrir les vannes, un opérateur doit pomper manuellement la vanne jusqu'à ce qu'elle atteigne une pression adéquate.

Comme de nombreuses régions productrices de pétrole et de gaz, l'ouest du Texas est un environnement difficile. Les vannes d'arrêt de la société sont situées dans des endroits isolés, dont beaucoup ne sont accessibles qu'en empruntant des routes dangereuses.

« Pour entretenir les vannes à commande hydraulique, les opérateurs devaient rouler pendant plusieurs heures – souvent en pleine nuit – sur l'une des routes les plus dangereuses du pays », explique Clay. « Notre client souhaitait à la fois améliorer la sécurité des opérateurs et réduire au minimum le temps improductif passé au volant. »

Une solution unique

Endpoint a été chargé de concevoir une solution unique qui remplacerait à la fois les méthodes d'actionnement des vannes au gaz combustible et hydrauliques. Pour atteindre les objectifs, l'entreprise a conçu un système basé sur des compresseurs d'air alimentés par énergie solaire pour actionner les vannes.

« Nous avons fourni une solution complète – du concept et de la conception à la fabrication et à l'intégration », explique Clay. « Le résultat est un système sur skid, hors réseau, qui peut être livré sur les sites de nos clients – et mis en œuvre sans modification. »

Le skid entièrement contenu mesure environ 6′ × 17′ (1.8 m × 5.2 m) et comprend des panneaux solaires, un stockage de batteries, un réservoir de compresseur de 200 gallons et des systèmes de commande associés. Pour installer le système, les actionneurs existants sur les sites sont retirés avec les vannes en position ouverte, remplacés par des actionneurs à air comprimé – et raccordés au compresseur.

« Comme il s'agit d'une application de sécurité à haute disponibilité, le skid comprend également un compresseur de secours », explique Jacob Payne, ingénieur principal chez Endpoint Industrial Controls. « De plus, le stockage par batterie fournit une alimentation de secours d'un mois pour compenser la production limitée d'énergie solaire les jours nuageux. »

La société énergétique a demandé une solution basée sur une architecture Rockwell Automation® afin de s'aligner sur son parc installé existant. Le système de commande comprend un automate Allen-Bradley® CompactLogix™ et POINT I,O™ Allen-Bradley, fonctionnant sur un réseau EtherNet,IP™.

« En fait, notre validation de principe initiale a été appliquée à un système hydraulique – et nous avons réutilisé l'automate CompactLogix existant sur le site », a déclaré Payne.

Le POINT I,O en réseau capture les entrées numériques des transmetteurs de pression, des voltmètres et d'autres dispositifs intelligents. Il fournit également l'état complet de santé du système à un centre de commande des opérations (OCC) intégré à Houston.

Succès grâce à l'information

Le système alimenté par énergie solaire fournit des retours plus granulaires que le système précédent, élimine l'utilisation de gaz combustible et permet une exploitation à distance. Le personnel peut ouvrir et fermer les vannes depuis l'OCC situé à des centaines de kilomètres.

« Du point de vue d'une solution verte, le système coche toutes les cases », a déclaré Clay. « Il réduit l'empreinte carbone globale de la société énergétique – et aide à garder les opérateurs hors des routes. »  

« Bien que le projet pilote initial ait été appliqué à un système hydraulique, il a validé le concept pour toutes les applications », a ajouté Clay. « Notre client a tellement confiance dans les résultats qu'il évalue actuellement le skid pour des applications offshore également. » 

En savoir plus sur les solutions proposées par nos Partenaires OEM. 

Publié 23 août 2022

Sujets: Sustainability Gestion de l’énergie industrielle Durabilité Énergie Pipeline and Transportation Automation Pétrole et Gaz Secteur industriel Metadata
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left L’actionnement des vannes de pipeline « devient vert »
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose