Loading
ÉTUDE DE CAS | MÉTAUX
Recent ActivityRecent Activity

Un système ERP offre à une entreprise de métallurgie une visibilité en temps réel et une traçabilité transformatrices

Une entreprise familiale de quatrième génération spécialisée dans l'emboutissage et la fabrication de métaux voit ses opérations transformées grâce à la traçabilité et à la visibilité en temps réel offertes par le système ERP Plex.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Étincelles d’outils métalliques
logo stanco

Fondée en 1917, Stanco Metal Products est une entreprise familiale de quatrième génération qui propose l'emboutissage de métaux comme activité principale et des services de fabrication dans l'une de ses trois installations aux États-Unis.

Keith McLane
Analyste des systèmes informatiques, Stanco Metal Products
Défi
  • Le système ERP obsolète ne fournissait aucune visibilité en temps réel ni donnée temps réel.
  • Des processus inefficaces nécessitaient une planification manuelle et un temps de préparation court pour les employés.
  • Incapacité à suivre les pièces et à fournir une traçabilité aux clients.
Solution
  • Plex ERP
Résultat
  • Capacités de planification améliorées, de plusieurs semaines à plusieurs mois à l'avance
  • Processus rationalisés dans tous les départements, y compris le processus de production, les outils et matrices, l'expédition et la réception, et plus encore
  • Fourniture aux clients d'une traçabilité et d'une transparence totales

Défi

Manque de visibilité et de traçabilité avec l'ERP existant

En tant qu'entreprise établie depuis plus d'un siècle, Stanco Metal Products s'appuyait sur des systèmes obsolètes pour gérer ses processus d'emboutissage et de fabrication de métaux. Leur système ERP existant, qui était presque basé sur DOS, créait un « trou noir » d'informations, comme le dit Keith McLane, analyste des systèmes informatiques chez Stanco.

Le manque de visibilité en temps réel entravait la capacité de l'entreprise à suivre les stocks, à gérer les comptes et à planifier les tâches de manière efficace. Le processus impliquait une communication manuelle sur papier, avec le bureau fournissant des cahiers de travail physiques aux ateliers de production pour la planification. De plus, l'entreprise n'avait aucun moyen fiable d'assurer la traçabilité des pièces du processus de production à la livraison, ce qui créait des inefficacités et limitait la capacité à fournir une assurance qualité aux clients.

Solution

Mise en œuvre de Plex ERP pour des opérations rationalisées

Pour sortir de l'ombre et évoluer dans un environnement moderne axé sur les données, Stanco a mis en œuvre Plex ERP. Avec le nouveau système, ils ont obtenu une visibilité en temps réel sur tous les aspects de leur activité, de la gestion des stocks aux comptes clients et fournisseurs.

Plex a permis à leurs équipes de production de consulter les plannings en temps réel, éliminant ainsi le besoin de registres physiques. Les ouvriers des outils et des matrices pouvaient désormais préparer les tâches des mois à l'avance, améliorant ainsi le flux de production. L'expédition et la réception ont également bénéficié de la visibilité en temps réel des commandes, ce qui leur a permis de mieux se préparer aux expéditions à venir.

Résultat

L'impact de Plex ERP sur Stanco a été profond. La planification, qui ne s'étendait auparavant que sur deux semaines, permet désormais de planifier la production des mois à l'avance. Ce changement a rationalisé les opérations dans tous les départements, du processus de production à l'expédition, en veillant à ce que les équipes soient toujours prêtes pour les travaux à venir.

L'une des fonctionnalités les plus transformatrices de Plex ERP pour Stanco est sa capacité de traçabilité. Chaque pièce produite est désormais accompagnée d'un numéro de série qui peut être retracé tout au long du processus de production, jusqu'à la réception du matériau d'origine. Cela a fourni la traçabilité qui manquait à leur système précédent, leur permettant d'offrir à leurs clients une transparence et une assurance qualité complètes.

Comme le dit McLane, « les processus sont devenus beaucoup plus faciles. La prochaine étape pour Stanco est de continuer à mettre en œuvre plus de modules. Avec Plex, on n'a jamais fini. Il y a toujours quelque chose de nouveau à ajouter. »

Publié 25 septembre 2024

Sujets: Accelerate Digital Transformation Sidérurgie Plex ERP
S’abonner à Rockwell Automation

Recevez les dernières actualités, les analyses d’experts et les informations directement dans votre boîte de réception.

Abonnez-vous maintenant
Recommandé pour vous
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left Un système ERP offre à une entreprise de métallurgie une visibilité en temps réel et une traçabilité transformatrices
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose