Loading
ÉTUDE DE CAS

Jungheinrich utilise le jumeau numérique pour optimiser la logistique intelligente

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Le fournisseur de solutions logistiques Jungheinrich utilise un jumeau numérique pour optimiser les processus logistiques.

Résumé 

Logo noir JUNGHEINRICH

Jungheinrich Forklift (Shanghai) Co., Ltd. fait partie du groupe Jungheinrich de Hambourg, en Allemagne. Depuis 1953, la marque fournit des équipements de manutention de chariots élévateurs aux clients du secteur industriel. Elle est un leader dans les véhicules industriels, la technologie d’entreposage et l’intralogistique.

Défi
  • Un écart existe entre la planification du programme et la mise en œuvre du projet.
  • Incapacité à détecter les goulots d’étranglement potentiels et à optimiser l’espace lors de la mise en œuvre.
Solution
  • Emulate3D
Résultat
  • Améliorez l'efficacité et la précision des conceptions.
  • Réalisez une transformation intelligente de la mise en œuvre et du débogage des modèles de projet.
  • Améliorez la réussite des projets.
  • Améliorez la productivité tout en réduisant les coûts.

À l'ère de la transformation numérique, la valeur ajoutée que les données peuvent apporter est devenue un océan bleu pour les entreprises à exploiter. L'industrie des équipements logistiques, réputée pour son efficacité, est portée par les données et continue de se transformer avec de nouveaux modèles et formes de logistique intelligente.

Jungheinrich Forklift (Shanghai) Co., Ltd., filiale du groupe Jungheinrich dont le siège est en Allemagne, fournit des équipements de manutention de chariots élévateurs aux clients industriels depuis 1953 et est un fournisseur de premier plan de véhicules industriels, d'entrepôts et de technologies logistiques. Dans une optique de progrès continu, l'équipe a constaté des possibilités d'amélioration lors de la phase de planification des projets.

« Par le passé, nombre de nos solutions planifiées n'étaient en fait que des « paroles en l'air », même si l'analyse des données était réalisée conformément au plan préétabli. Ce n'est qu'à la concrétisation du projet que les avantages et les inconvénients du schéma pouvaient être détectés, ainsi que les goulots d'étranglement potentiels ou les espaces optimisables du projet », a déclaré Shi Ruohong, directeur technique de Jungheinrich Forklift Shanghai Co., Ltd.

L'entreprise s'est tournée vers le logiciel de jumeau numérique Emulate3D™ pour relever ces défis.

Les tapis roulants trient automatiquement les colis transmis.

Source: Jungheinrich Forklift Shanghai.

Emulate3D - Briser les goulots d'étranglement grâce à la simulation virtuelle

L'orientation d'Emulate3D vers l'animation industrielle haute fidélité, la simulation et le contrôle a fourni une solution complète. La plate-forme a permis à Jungheinrich de créer un jumeau numérique de l'ensemble du cycle de vie d'un projet, de la conception à la mise en œuvre, comblant ainsi le fossé entre les scénarios virtuels et réels. Cette percée a permis à l'équipe de détecter les goulots d'étranglement potentiels, d'optimiser les plans de projet et de prédire avec précision les séquences du système de commande.

L'approche de conception numérique d'Emulate3D peut considérablement améliorer l'efficacité et la précision de la conception, tout en raccourcissant le temps de conception, aidant les utilisateurs à augmenter le taux de réussite des projets, à améliorer la productivité et à réduire les coûts.

Les capacités d'affichage dynamique d'Emulate3D ont été exploitées non seulement pour la mise en œuvre du projet, mais aussi pour créer des vidéos de démonstration de cas dynamiques 3D impressionnantes pour des événements tels que le CIIE, une vitrine importante pour Jungheinrich en Chine. L'interface intuitive du logiciel, combinée à un moteur de simulation puissant, a facilité la modélisation et le développement approfondi, répondant au besoin de l'équipe de simplicité et d'évolutivité.

Shi a partagé qu'avec les puissantes capacités de simulation et l'expression visuelle 3D du logiciel Emulate3D, l'équipe a pu donner vie à l'équipement complet appliqué à chaque point du projet, ainsi qu'aux effets dynamiques de divers scénarios d'application, du stockage à la préparation de commande en passant par la manutention.

Des mains robotiques trient des paquets de marchandises sur des étagères hautes.

Source: Jungheinrich Forklift Shanghai.

Facilité d'utilisation et évolutivité

Un autre facteur important que l'équipe de Jungheinrich a apprécié dans le logiciel de jumeau numérique est qu'il combine les avantages de la « facilité d'utilisation » et de la « forte évolutivité ».

La bibliothèque de produits Emulate3D inclut les principaux produits d'automatisation couramment utilisés dans l'industrie, et les caractéristiques de forme et d'action du modèle correspondent étroitement au produit réel. Pour la plupart des projets, le travail de modélisation principal peut être réalisé par glisser-déposer directement dans l'interface. Cela facilite la tâche, même pour les membres de l'équipe les moins expérimentés, car ils peuvent rapidement saisir les points clés et accomplir le travail.

Pour les utilisateurs plus avancés, qui ont des besoins complexes et de fortes capacités de développement secondaire, Emulate3D fournit une mine de fonctions d'extension, pour aider les développeurs à réaliser diverses fonctions et effets requis grâce à un développement approfondi. Shi a ajouté que la combinaison des caractéristiques « facilité d'utilisation » et « forte expansion » d'Emulate3D permet à l'équipe de Jungheinrich de faire des configurations en fonction des capacités des différents développeurs, améliorant ainsi efficacement l'efficacité globale de l'équipe face à différents types de projets.

 

Expansion de la valeur et innovations futures

Emulate3D permet non seulement à l'équipe de Jungheinrich de relever les défis actuels, mais aussi d'étendre ses capacités d'innovation pour l'avenir.

Shi a indiqué que Jungheinrich envisage d'exploiter davantage Emulate3D pour le débogage virtuel, en explorant ses puissantes capacités de visualisation. Shi a souligné que de nombreux clients ne sont plus satisfaits de l'affichage 2D traditionnel, mais souhaitent voir le fonctionnement du système sous tous les angles, dans une perspective 3D. L'équipe de Jungheinrich envisage d'utiliser Emulate3D pour créer des jumeaux numériques très précis qui représentent fidèlement les opérations sur site afin de répondre aux exigences des clients.

Au-delà de la conception et de la mise en œuvre du projet, Jungheinrich vise à étendre la valeur d'Emulate3D au service après-vente en développant une solution d'assistance technique basée sur la réalité virtuelle/augmentée. Cette initiative permettrait une assistance à distance en temps réel pour le personnel d'exploitation et de maintenance des clients finaux, démontrant ainsi l'engagement de Jungheinrich en faveur de l'innovation continue dans l'industrie logistique.

Emulate3D n'a pas seulement relevé les défis actuels, mais a aussi positionné Jungheinrich pour des possibilités infinies et une expansion illimitée dans le paysage en évolution de la logistique intelligente. Les idées d'application innovantes de la plateforme devraient façonner l'avenir des solutions logistiques pour Jungheinrich et ses clients.

Publié 31 juillet 2023

Sujets: Accelerate Digital Transformation Transformation numérique Fabrication intelligente Centre de traitement des commandes Jumeau numérique Emulate3D
S’abonner à Rockwell Automation

Recevez les dernières actualités, les analyses d’experts et les informations directement dans votre boîte de réception.

S’abonner maintenant
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
  5. Chevron LeftChevron Left Jungheinrich utilise le jumeau numérique pour optimiser la logistique intelligente
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose