Loading
Étude de cas | mars 2024
Recent ActivityRecent Activity

Rockwell Automation et SINCI développent un système de commande de procédé

Les deux entreprises ont mis en œuvre leur premier projet d'intégration de système de commande de procédé pour une station de traitement des eaux usées dans l'État de Guanajuato.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Usine de traitement de l'eau au coucher du soleil
Logo Sinci

SINCI est une entreprise mexicaine qui possède près de 35 ans d'expérience dans les services d'automatisation, le contrôle des processus industriels et les systèmes d'information. Elle est actuellement un intégrateur système Platinum de Rockwell Automation.

Défi

Intégrer un système d'automatisation et de commande de procédé dans une nouvelle usine de traitement des eaux usées pour une multinationale agroalimentaire.

Solution

  • Automates programmables
  • FactoryTalk Historian
  • FactoryTalk Batch
  • FactoryTalk View
  • FactoryTalk AssetCentre
  • Capteurs et interrupteurs
Résultats

Mesurer de façon précise et fiable la qualité de l'eau de l'usine afin d'éviter des pénalités et/ou des amendes conformément aux lois et réglementations en vigueur.

Défi

Défi

SINCI est une entreprise technologique dédiée à la mise en œuvre de solutions innovantes pour la transformation numérique, avec un accent sur le contrôle des processus, les systèmes d'information et la convergence OT/IT qui relie les solutions de gestion d'entreprise à la fabrication de l'industrie 4.0.

L'entreprise a commencé ses activités en 1989 à Guadalajara, au Mexique, avec pour mission d'offrir des projets « clé en main » complets pour l'automatisation et le système de commande des processus industriels. Elle a développé des projets dans divers endroits du Mexique et compte actuellement quatre bureaux : Guadalajara, Monterrey, Querétaro et Mexico. L'entreprise a également mis en œuvre près de 5300 projets pour plus de 470 clients et est actuellement active dans plus de 10 types d'industrie différents.

L'un de ses clients finaux est une multinationale laitière américaine qui distribue du fromage naturel, du fromage fondu, du fromage à la crème et du yaourt sous sa propre marque, avec des opérations au Mexique qui remontent à plus de 30 ans.

En 2022, l'entreprise a ouvert une usine industrielle dans l'État de Guanajuato. C'est là que la multinationale dispose d'une station de traitement des eaux usées (PTAR) où une série de procédés physiques, chimiques et biologiques sont mis en œuvre dans le but d'éliminer les contaminants présents dans les eaux usées.

Les stations de traitement fonctionnent généralement selon quatre processus majeurs, à savoir le prétraitement (collecte des eaux usées à l'aide d'un système de drainage), le traitement primaire (sédimentation dans laquelle l'eau passe dans des réservoirs où les solides se déposent au fond et les non-solides remontent à la surface), le traitement secondaire (dégradation du contenu biologique à l'aide de traitements aérobie et anaérobie, ainsi que de boues activées) et le traitement tertiaire (élimination complète des micro-organismes à l'aide de la filtration, de l'ionisation et de la décontamination).

Il y a près de quatre ans, dans cette usine, SINCI et Rockwell Automation ont lancé un projet vierge localement, qui consistait en l'intégration d'un système de commande de procédé capable de surveiller toutes les variables de l'usine.

Solution

Expérience et capacité

Il convient de noter qu'il s'agissait de la première initiative de ce type que les deux entreprises (qui travaillent ensemble depuis 32 ans) avaient développée pour le secteur du traitement des eaux usées, qu'il s'agisse d'utilités publiques ou d'entreprises privées.  

Selon Salvador Navarro (responsable de la zone Bajio chez SINCI), l'un des premiers défis était d'adapter la conception préliminaire (développée aux États-Unis) à un modèle adapté à ce site, de valider la capacité de l'équipement mécanique et de coordonner avec le fournisseur des réservoirs de stockage, ainsi qu'avec le spécialiste de l'usine. 

« Les principaux défis de ce type de mise en œuvre sont la nécessité d'une connaissance complète du processus et la capacité à reconnaître les types de variables que nous allons rencontrer. Une fois familiarisé avec ces variables, les intégrer à un système de commande nécessite une expérience et des capacités substantielles dans le traitement des déchets liquides », a-t-il expliqué. 

« Les variables d'instrumentation analytique sont un élément très spécifique et pertinent dans les projets de traitement des eaux usées, tout comme la conductivité, l'oxygène dissous, la dureté de l'eau et le pH, entre autres », a-t-il ajouté.

C'est précisément cette expérience complète et leur connaissance de l'automatisation du système de commande qui ont conduit le client à choisir la proposition de Rockwell Automation et SINCI. Il était également nécessaire de trouver un fournisseur disposant des ressources techniques et humaines pour mettre en œuvre une proposition localement, qui avait été initialement conçue aux États-Unis. 

À cet égard, a déclaré Navarro, « le prestige de la marque Rockwell Automation, ainsi que le fait que SINCI possédait les certifications les plus élevées du pays, ont été des facteurs clés qui ont influencé de manière significative l'utilisateur final pour sélectionner les deux entreprises pour mener à bien cette initiative. » « En gros, ce que chaque client recherche auprès de l'entreprise qu'il engage, c'est la certitude que le projet sera exécuté dans les délais et selon les spécifications », a ajouté Navarro.

Résultats

Mesure précise

Le principal avantage de cette solution d'automatisation et de commande est que le client dispose d'une mesure précise de la qualité de l'eau à tout moment. Cela lui permet d'éviter les pénalités résultant d'inspections surprises par des agents gouvernementaux, comme le permet la loi. « De cette façon, les amendes ou pénalités possibles qui pourraient découler de la non-conformité aux normes environnementales peuvent être évitées », a souligné M. Navarro. 

Il convient de souligner que les solutions de commande de procédé proposées par Rockwell Automation pour le traitement des eaux usées sont hautement fiables et flexibles. Elles sont non seulement capables d'optimiser la productivité, mais elles réduisent également les coûts de mise en œuvre, minimisent les coûts du cycle de vie, valident la conformité et prévoient une expansion future. 

En ce qui concerne spécifiquement les variateurs de fréquence PowerFlex, M. Navarro a souligné qu'ils sont importants en raison de leur flexibilité et de leur précision dans la gestion du processus d'oxygène dissous, qui est un aspect essentiel de ce type d'usine. « Un autre attribut important est le traitement des signaux des instruments d'analyse », a-t-il ajouté.

Le directeur général de SINCI a déclaré que l'assistance technique et la sauvegarde de la marque Rockwell Automation assurent un avantage concurrentiel majeur pour son entreprise. Cela l'aide à faire face aux exigences des clients finaux avec une plus grande fiabilité et confiance. « À cet égard, nos certifications et la puissance du canal de vente fourni par la marque nous rendent très forts », a déclaré M. Navarro.

« À la suite de ce type de projet, nous avons réalisé qu'il y avait plusieurs lignes commerciales que nous n'avions pas explorées. Notre idée maintenant est de le reproduire avec d'autres clients dans différents secteurs d'activité », a conclu M. Navarro. 

Mesure précise

Le principal avantage de cette solution d'automatisation et de commande est que le client dispose d'une mesure précise de la qualité de l'eau à tout moment. Cela lui permet d'éviter les pénalités résultant d'inspections surprises par des agents gouvernementaux, comme le permet la loi. « De cette façon, les amendes ou pénalités possibles découlant de la non-conformité aux normes environnementales peuvent être évitées », a souligné Navarro.

Il convient de souligner que les solutions de système de commande proposées par Rockwell Automation pour le traitement des eaux usées sont hautement fiables et flexibles. Elles sont non seulement capables d'optimiser la productivité, mais elles réduisent également les coûts de mise en œuvre, minimisent les coûts du cycle de vie, valident la conformité et prévoient une expansion future.

En ce qui concerne spécifiquement les variateurs de fréquence PowerFlex, Navarro a souligné qu'ils sont importants en raison de leur flexibilité et de leur précision dans la gestion du processus d'oxygène dissous, qui est un aspect essentiel de ce type d'usine. « Un autre attribut important est le traitement des signaux des instruments d'analyse », a-t-il ajouté.

Le directeur général de SINCI a déclaré que l'assistance technique et la sauvegarde de la marque Rockwell Automation assurent un avantage concurrentiel majeur pour son entreprise. Cela l'aide à faire face aux exigences des clients finaux avec une plus grande fiabilité et confiance. « À cet égard, nos certifications et la puissance du canal de vente fourni par la marque nous rendent très forts », a déclaré Navarro.

« À la suite de ce type de projet, nous avons réalisé qu'il y avait plusieurs lignes commerciales que nous n'avions pas explorées. Notre idée maintenant est de le reproduire avec d'autres clients dans différents secteurs », a conclu Navarro.

Publié 26 mars 2024

Sujets: Build Resilience Process Automation Control Agroalimentaire Traitement des eaux usées Automates programmables FactoryTalk View
Contenu recommandé
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left Intégration de système de commande de procédé industriel
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose