Loading
Étude de cas | Marine
Recent ActivityRecent Activity

Les données agrégées et contextualisées réduisent les temps d'arrêt

L’intégrateur système ITHENA aide une entreprise maritime à intégrer les données de fonctionnement des moteurs, de logistique, de maintenance et météorologiques afin de réduire les temps d’arrêt et d’augmenter l’efficacité des itinéraires.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
une barge avec des conteneurs d’expédition sur l’océan ouvert

Probodh Chiplunkar (Chip), PDG d'ITHENA, est passionné par la création d'un monde plus écologique, plus intelligent et plus sûr. ITHENA est un fournisseur de solutions et de services numériques qui aide les clients du monde entier à intégrer la technologie numérique aux processus métier.

« Nous aidons les clients à obtenir des résultats en gérant et en déployant leurs investissements numériques », explique Chip. « Nous les accompagnons dans leur transformation numérique et leur fournissons la technologie la mieux adaptée pour accomplir le travail. »

ITHENA, membre du PartnerNetwork™ de Rockwell Automation, entretient également une relation de longue date avec PTC, un partenaire d'alliance stratégique de Rockwell Automation. Ensemble, les trois entreprises ont mis en œuvre une solution de fabrication intelligente pour un transporteur maritime américain. La grande flotte de barges et de bateaux de l'entreprise circule sur près de 5000 km de voies navigables intérieures.

Regardez la vidéo

VIDÉO
ITHENA contextualise les données pour aider le client maritime

ITHENA, intégrateur de systèmes, aide une entreprise maritime à intégrer les données de fonctionnement des moteurs, de logistique, de maintenance et météorologiques afin de réduire les temps d'arrêt et d'augmenter l'efficacité des itinéraires.

probodh chiplunkar pdg ithena

Probodh Chiplunkar

PDG d'ITHENA

Visibilité et intégration des données

« Le manque de visibilité sur les performances des équipements était le principal problème, ainsi que la nécessité de connecter et de partager ces informations dans un emplacement centralisé », explique Chip. « Avec leurs flottes si géographiquement dispersées, et dans des endroits où il n'y avait pas toujours de réseau, c'était particulièrement difficile. Le retard dans la capture et la communication des données était donc un problème. »

Pour résoudre ces problèmes, ITHENA a déployé la plate-forme PTC ThingWorx Industrial Internet of Things (IIoT). La plate-forme permet de collecter des données moteur à partir de plusieurs sources sur le navire et dans toute la flotte, et d'intégrer ces informations à d'autres ensembles de données, notamment l'emplacement, la météo, l'itinéraire, le courant et la profondeur du fleuve. En outre, des tableaux de bord basés sur les personas fournissent une visibilité des données à divers utilisateurs, tels que les ingénieurs portuaires, les responsables logistiques, les ingénieurs de maintenance et les membres du service client et d'assistance.

« Avant ce projet, il leur était difficile de savoir quand les choses allaient mal jusqu'à ce que l'événement se produise », explique Chip. « Désormais, en intégrant toutes ces données, de manière unifiée et avec des alertes et des alarmes, ils peuvent être plus prédictifs – ce qui se traduit par moins de temps d'arrêt. Ainsi, par exemple, lorsqu'un événement se produit dans un paramètre du moteur, il y a de fortes chances que des événements ultérieurs se produisent ailleurs, et le client peut agir pour éviter que cela ne se produise. »

Opérations durables et efficaces

Une telle visibilité a conduit à des résultats significatifs, notamment une réduction de 27 % des temps d'arrêt des bateaux et des possibilités d'accroître la durabilité des opérations de la flotte avec une augmentation de 17 % de l'efficacité de la planification des itinéraires et une amélioration de 12 % de la précision de la consommation de carburant. L'amélioration du service client a été un autre avantage, avec une augmentation de 18 % du temps de réponse. Chip s'attend à d'autres avantages à l'avenir.

« Plus les données seront matures, plus il sera facile et efficace de résoudre les problèmes. Et avec la possibilité de collaborer et de gérer leur main-d'œuvre et leur équipement à distance, si quelqu'un ne peut pas résoudre un problème par lui-même, il peut se connecter avec un expert en temps réel », explique Chip. « Je pense qu'il y a de nombreuses possibilités d'amélioration maintenant que les données et la technologie sont en place. »

« Rockwell Automation disposait d'une excellente plate-forme technologique ; leur distributeur avait la relation client et la compréhension des difficultés du client ; et ITHENA avait la capacité d'apporter la solution pour répondre aux besoins de l'entreprise », explique Chip. « La combinaison de tous ces éléments a conduit au déploiement réussi de cette solution numérique et mobile compatible IIoT pour notre client. »

Sujets: Transformation numérique Activités maritimes IIoT Thingworx
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.
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
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left Les données agrégées et contextualisées réduisent les temps d'arrêt
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose