Loading
Étude de cas | Marine
Recent ActivityRecent Activity

Comment la marine danoise a donné un nouvel élan à ses voiles

LOGIMATIC conçoit de nouvelles solutions technologiques marines, offrant aux marins des terminaux et des outils à réaction plus rapide

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Comment la marine danoise a donné un nouvel élan à ses voiles hero image

Défi

  • Après 15 ans de service actif, la marine danoise devait rénover et moderniser la technologie à bord du navire de soutien de classe Absalon

Solutions

ThinManager

  • Améliore les performances en ajoutant une couche supplémentaire de fonctionnalités de supervision. Fournit un contrôle et une sécurité évolutifs en fonction des besoins du navire.

FactoryTalk View SE (logiciel IHM)

  • Fournit à l'équipage un système de contenu plus concis et plus clair (spécifique à la situation du navire et/ou au grade)

IPMS (Integrated Platform Management System)

  • L'application FactoryTalk qui compile plus de 8000 signaux en affichages mimétiques complets pour la vue d'ensemble et le contrôle

Rockwell Automation PartnerNetwork

  • LOGIMATIC, un intégrateur système Rockwell Automation, fournit la conception, les services et l'assistance

Résultats

Réduction des temps d'arrêt

  • Les systèmes mis à niveau et les terminaux simplifiés constituent une solution « plug-in » qui réduit au minimum les temps d'arrêt en mer

Efficacité améliorée

  •  Le logiciel IHM aide l'équipage à passer rapidement d'une tâche à l'autre et à surveiller les systèmes. Un navire « connecté » qui fournit à l'équipage des terminaux utilisateur graphiques pour traiter rapidement les problèmes/tâches depuis n'importe où

Sécurité renforcée

  • Les protocoles de sécurité les plus robustes pour contrôler le flux d'informations et repousser toute cyberattaque

Peu d’histoires de technologies de pointe commencent par des navires de guerre, des situations mettant la vie en danger et la menace d’une guerre. Mais c’est exactement le cas de la marine danoise et de son besoin de moderniser les navires de sa flotte d’assistance d’élite de classe Absalon.

Comprendre les besoins spécifiques des forces armées peut être difficile, même pour le meilleur architecte technologique « civil ». Cependant, LOGIMATIC, un intégrateur de systèmes de premier plan, avait une vaste expérience de travail avec la Marine. Avec son allié de longue date Rockwell Automation, il a fait face au premier des navires de soutien flexibles de la marine danoise lorsqu’il est arrivé en cale sèche pour une révision technique complète.

Ils savaient qu’ils devraient non seulement penser et agir comme s’ils naviguaient eux-mêmes en haute mer, mais aussi repousser les limites de la technologie marine.

Quinze ans en mer

Construit en 2003, le navire de la marine danoise HDMS ABSALON (L16) devait voir son système d’automatisation et de télécommande remplacé intégralement après une durée de vie de 15 ans. La situation exigeait rien de moins qu’une modernisation complète de toute l’infrastructure technique du navire.

L’exploitation du système « épais » obsolète du navire n’était pas seulement excessivement coûteuse à entretenir, mais dans de nombreux cas, il était devenu tellement obsolète qu’il n’était plus actualisable. Les terminaux utilisateur autour du navire, avec des rangées d’écrans contrôlant différentes fonctions telles que la gestion des incendies, les systèmes d’alerte, la surveillance par caméra et les alarmes, étaient devenus une tâche laborieuse à entretenir.

Il était devenu essentiel de rénover cette infrastructure vieillissante pour s’assurer que le personnel naval en service puisse accéder à la bonne application, au bon endroit et au bon moment, avec un système de visualisation moderne qui améliorerait non seulement l’expérience utilisateur, mais permettrait aussi de gagner du temps et, potentiellement, de sauver des vies humaines.

« Il était évident que les capacités techniques du navire étaient obsolètes et devaient être alignées sur des capacités plus modernes », explique Mathias Jensen, ingénieur projet chez LOGIMATIC. « La marine danoise souhaitait trouver de nouvelles solutions flexibles, mais résilientes, pour son personnel, qui pourraient être facilement mises en œuvre et activées. »

Cap sur les mises à jour

LOGIMATIC savait que la situation exigeait un système « plus léger » qui connecterait l’ensemble du navire de manière à ce que le contenu puisse être géré, livré et partagé avec les terminaux de n’importe quel endroit du navire par n’importe quel membre de l’équipage.

Cependant, démontrer à la marine danoise que ce système était la meilleure solution n’était pas aussi simple qu’une présentation standard. LOGIMATIC a donc décidé d’aller plus loin : elle a construit sur mesure un laboratoire de preuve de concept entièrement opérationnel, où ses systèmes proposés pouvaient être essayés et testés en direct.

Après des consultations approfondies avec la marine, notamment un temps passé dans le laboratoire, la recommandation de LOGIMATIC a été de concevoir et de mettre en œuvre ThinManager, l’architecture technique simplifiée de Rockwell Automation qui simplifie la gestion du matériel, des applications et des sources visuelles. Impressionné par la majeure partie du travail préparatoire effectué avec ThinManager au cours de ce processus de consultation, le personnel de la marine a accepté de se lancer.

« Nous avons passé énormément de temps avec la marine danoise dans notre laboratoire de concepts, en révisant constamment les conceptions et en résolvant les problèmes potentiels », poursuit Mathias Jensen.. « Nous savions que nous aurions un temps limité sur le navire lui-même, il était donc essentiel que toutes les parties se sentent à l’aise avec notre plan. Le laboratoire de concepts était un excellent moyen d’y parvenir. »

Une fois que le projet a été officiellement lancé, il est rapidement devenu nécessaire pour LOGIMATIC d’aller au-delà du laboratoire terrestre et de se rendre en mer avec l’équipage du navire, malgré les 20 ans d’expérience de la société avec la marine danoise. Il fallait acquérir une meilleure compréhension directe des points sensibles, des exigences navales et des meilleures solutions requises pour la mise en œuvre de ThinManager.

Tout ce qui était considéré comme une « pratique standard » avec les clients civils a été mis à rude épreuve lorsque l’équipe LOGIMATIC a commencé à travailler directement avec l’équipage du navire de soutien naval. Des problèmes apparemment simples, tels que le passage d’un écran à l’autre, l’appui sur un bouton ou même la taille d’une souris standard, devaient être considérés comme une question potentiellement vitale.

En acquérant une compréhension et une appréciation plus approfondies des conditions dans lesquelles l’infrastructure informatique devait fonctionner, l’équipe LOGIMATIC a développé une solution ThinManager spécialement adaptée. Un logiciel conçu à cet effet a été programmé dans un matériel soigneusement étudié, avec plusieurs sources intégrées dans des terminaux d’affichage uniques capables de lire et de réagir instantanément aux données constamment entrantes provenant de toutes les caméras IP du navire, du système de supervision FactoryTalk View SE et d’autres logiciels de tierce partie.

Naviguer sur une vague technologique

Une fois le système initial installé, l'équipe LOGIMATIC a continué à naviguer avec la marine danoise à bord du HDMS ABSALON (L16) nouvellement rénové. Les tests et l’affinement de l’infrastructure dans des scénarios réels en Norvège et en Écosse ont permis un effort collaboratif pour perfectionner les systèmes, le matériel et les protocoles.

Ce qui était un système lourd composé de matériel ancien et d’innombrables sous-systèmes a été mis à niveau avec un logiciel serveur personnalisé et des machines virtuelles sur chaque terminal utilisateur. Facilement accessible par le personnel désigné et fournissant de manière transparente le contenu le plus pertinent pour chaque situation, le HDMS ABSALON (L16) a fait un bond en avant par rapport à son état d’il y a quinze ans, lorsqu’il avait été mis en cale sèche quelques mois plus tôt. À tel point que le navire jumeau HDMS ESBERN SNARE (L17) a rapidement été approuvé pour une refonte technologique complète.

« Tout temps d’arrêt imprévu en mer peut être dangereux, en particulier dans des situations de combat potentielles », déclare Søren Præsius, chef de projet, Énergie électrique et automatisation, Organisation d’acquisition et de logistique du ministère danois de la Défense.

« La possibilité de travailler sur des terminaux avec une vitesse constante et fulgurante peut littéralement être une question de vie ou de mort. Nos membres d’équipage sont désormais en mesure d’agir rapidement, quel que soit le niveau de stress, avec un système cohérent et intuitif à utiliser. »

La réduction des coûts d’exploitation est également l’un des principaux avantages que la marine danoise a constaté suite à la mise en œuvre de ThinManager. Le matériel excessif et coûteux à entretenir a été supprimé au profit de commandes plus modernes et efficaces, ainsi que du logiciel IHM. ThinManager est également évolutif pour permettre un nombre quelconque d’adaptations et de changements nécessaires au cours des prochaines années, ce qui se traduit par une réduction des coûts, en particulier par rapport au système existant.

La sécurité dans toute force armée est primordiale, et plus encore pour un navire de guerre en mer ou à quai, où toutes les précautions doivent être prises contre les dysfonctionnements et la menace d’intrus apportant des ordinateurs ou des USB à bord, par exemple.  LOGIMATIC a mis en œuvre le système ThinManager pour appliquer les mesures de sécurité les plus élevées. Bien que le nouveau système soit toujours un « système ouvert », l’architecture rend l’exécution des moyens de protection beaucoup plus efficace et efficiente.

« Nous avons constaté un impact très positif sur l’ensemble de la marine danoise grâce à ce projet », déclare Søren Præsius. « La nouvelle technologie fournit un modèle pour les améliorations à apporter à l’ensemble de notre flotte. Les mises à niveau réussies des navires HDMS ABSALON et ESBERN SNARE ont ouvert la voie à des améliorations pour trois de nos frégates navales. Nous sommes impatients de voir ce que nous pouvons encore accomplir ensemble. »

Les résultats mentionnés ci-dessus sont spécifiques à l’utilisation par la marine danoise des produits et services de Rockwell Automation en association avec d’autres produits. Les résultats spécifiques peuvent varier pour d’autres clients.

Informations sur les marques commerciales :

ThinManager, FactoryTalk View SE sont des marques commerciales de Rockwell Automation Inc.

 

Publié 10 décembre 2019

Sujets: Accélérez la transformation numérique Solutions de sécurité Transformation numérique Activités maritimes FactoryTalk ThinManager FactoryTalk View SE FactoryTalk View ME
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left Comment la marine danoise a donné un nouvel élan à ses voiles
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose