Loading
Étude de cas | Automatisation industrielle
Recent ActivityRecent Activity

VK Logic utilise la technologie Rockwell Automation pour alimenter une solution unique de manutention mobile de céréales

Klean A Seed Yarrawonga bénéficie des avantages de l’automatisation grâce à une machine de tri de semences modernisée.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
La nouvelle machine de classement mobile des semences est dotée d'un bras téléscopique unique, qui permet de remplir plusieurs silos à partir d'une seule position.

Défi

  • Klean A Seed avait besoin d'augmenter la capacité de manutention des céréales, qui devait être conçue dans des limites strictes de poids et de taille du camion.
  • Des processus complets de nettoyage et de décontamination sont nécessaires entre les clients et doivent être réalisés efficacement afin de minimiser les temps d'arrêt.

Solutions

  • Processeur de sécurité CompactLogix™
  • Variateur PowerFlex 525 sur Ethernet
  • PanelView™
  • Variateur PowerFlex 750

Résultats

  • Capacité accrue – La nouvelle solution de manutention des céréales atteint confortablement 36 t/h, bien au-dessus du niveau de 32 t/h recherché dès le départ.
  • Nettoyage plus rapide – Avec un accès facile au nettoyage de toutes les parties du camion, les temps de nettoyage peuvent être réduits de 30 min à 5–6 min à chaque fois.
  • Meilleur contrôle des machines – La technologie Rockwell a permis un meilleur contrôle de la machine de manutention des céréales et de ses composants.

Une solution VK Logic, propulsée par la technologie Rockwell Automation, permet d'améliorer la durée de fonctionnement et d'augmenter la capacité pour l'entreprise de triage de semences mobiles professionnelle Klean A Seed.

Les principaux avantages de la nouvelle solution incluent une augmentation de la capacité à 36 tonnes, l'assurance qualité, un meilleur contrôle de la contamination et un nettoyage plus efficace.

La technologie impliquée reconnaît que la manutention des grains est un processus complexe qui nécessite un engagement envers la qualité, l'hygiène et la durée de fonctionnement. Pour produire un produit final propre et classé, adapté aux vendeurs ou à la re-semis, les grains sont généralement emmenés hors site vers une installation de transformation.

VK Logic a utilisé la technologie Rockwell Automation pour créer une solution unique de manutention mobile des céréales qui apporte des avantages en termes de disponibilité et d’efficacité à Klean A Seed.

VK Logic used Rockwell Automation technology to create a unique mobile grain handling solution that is delivering uptime and efficiency benefits to Klean A Seed.

Le transport des semences vers et depuis une installation de transformation ajoute des délais et des coûts, c'est pourquoi Pat Cummins a créé une entreprise de transformation de céréales mobile, Klean A Seed, à Yarrawonga, à environ 100 km à l'ouest d'Albury/Wodonga, à la bordure entre le Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud. Klean A Seed fournit des services de classification des semences, de transformation des céréales, de contrôle de la contamination et de traitements de semences de qualité.

« Je travaille avec les agriculteurs pour traiter les céréales d'hiver, comme le blé et l'orge, et les préparer pour le semis. Klean A Seed aide à contrôler les parasites et les maladies, et notre classification professionnelle des semences permet d'éviter les blocages des machines de plantation », explique Cummins, qui possède et exploite Klean A Seed depuis 2009.

Après des années de service de classification mobile des semences, Cummins a remarqué plusieurs domaines qui pourraient être plus efficaces, produire des résultats de meilleure qualité et améliorer la rentabilité, si la bonne technologie était utilisée.

Faire passer le triage des semences mobiles au niveau supérieur

Après des recherches approfondies, Cummins a fait appel à VK Logic, une entreprise spécialisée dans la conception, la construction et l'automatisation basée à North Albury, pour construire un nouveau camion utilisant la dernière technologie.

« Le développement de la solution Klean A Seed a présenté un certain nombre de défis. Pat avait une excellente vision de ce qu'il voulait réaliser, mais il y avait des restrictions quant à ce qui pouvait tenir dans la taille et les dimensions du camion, tout en le maintenant en état de marche et en toute sécurité pour une utilisation sur route et hors route », a déclaré Justin Van Klaveren, directeur général de VK Logic.

VK Logic fournit des solutions d'ingénierie complètes, y compris l'ingénierie et la fabrication internes, avec une combinaison d'expertise mécanique, électrique et d'automatisation. Le fait d'avoir des capacités de conception, de construction et de maintenance sous un même toit signifie que les projets peuvent être réalisés plus efficacement par rapport à l'engagement de deux ou trois entreprises distinctes.

« Pour garder le camion dans certaines dimensions et répartitions de poids, mais pour ajouter des technologies et des processus aussi avancés, c'était l'un des plus grands défis du projet. Nous avons constaté que les technologies de Rockwell Automation nous offraient la plus grande flexibilité pour répondre à ces exigences complexes », a ajouté Van Klaveren.

VK Logic a identifié des domaines clés qui pouvaient être améliorés dans la nouvelle construction de camion, notamment en le rendant plus intuitif, en donnant à l'opérateur un plus grand contrôle sur les machines et les processus, en augmentant la capacité et en réduisant les temps d'arrêt de maintenance.

La nouvelle machine de classement mobile des semences est dotée d'un bras téléscopique unique, qui permet de remplir plusieurs silos à partir d'une seule position.

The new mobile seed grading machine features a unique telescopic arm, allowing the machine to fill multiple silos from the one position.

« Nous savions, compte tenu des exigences complexes, que les meilleures solutions de contrôle des processus pouvaient être obtenues en utilisant les technologies Rockwell Automation. Non seulement Pat connaissait déjà les équipements Rockwell, mais Rockwell Automation offre une plus grande accessibilité à l’assistance sur le terrain, ce qui est un avantage crucial pour une entreprise qui passe son temps à aider les agriculteurs dans la campagne », a déclaré Van Klaveren.

La technologie Rockwell Automation a permis à Klean A Seed de mieux contrôler la machine, ce qui a entraîné des gains d’efficacité et de performance.

Rockwell Automation technology gave Klean A Seed greater control over the machine, leading to efficiency and performance benefits.

Une nouvelle technologie booste les performances

VK Logic a conçu un nouveau trieur de semences mobile qui utilise le processeur de sécurité CompactLogix™ de Rockwell Automation, le variateur PowerFlex 525 sur Ethernet, PanelView™ et le variateur PowerFlex 750.

« Rockwell Automation proposait les meilleurs produits et solutions pour compléter le nouveau camion que nous construisions, et le service est un avantage précieux », a déclaré Van Klaveren.

La conception unique du nouveau trieur de semences mobile présentait une série d'avancées innovantes par rapport aux conceptions précédentes, notamment :

  • Un convoyeur à bande avec fonction télescopique de 3.6 m, afin que Klean A Seed puisse transférer la semence traitée directement dans le silo du client. De plus, le convoyeur peut ensuite être ajusté, afin qu'il puisse déposer la semence dans différents silos à portée, sans avoir à ajuster la position du camion.
  • Générateur coulissant, pour un accès et une maintenance faciles.
  • Plus de moteurs électriques, commandés via les automates programmables (PLC) de Rockwell Automation, ce qui permet un meilleur contrôle de la machine.
  • Des écrans de type plateau et des écrans rotatifs pour le traitement des céréales.

« VK Logic, un partenaire Silver intégrateur système de Rockwell Automation, a fait un travail remarquable en écoutant les besoins des clients et en développant la solution la plus efficace et la plus intuitive, qui continuera à apporter de la valeur année après année », a déclaré Matthew Taylor, responsable de compte NSW, Rockwell Automation.

Capacité et durée de fonctionnement accrues

Avec le nouveau camion désormais en service, Cummins bénéficie d'une large gamme d'avantages en termes de capacité, d’aspect intuitif et de maintenance.

« L'un des principaux objectifs du projet était d'augmenter la capacité. Nous avons fixé un objectif de 32 tonnes par heure dès le départ, et maintenant que le camion est entièrement construit, il atteint confortablement 36 tonnes par heure, ce qui est un excellent résultat », a ajouté Van Klaveren.

La maintenance était une autre considération majeure dans la conception du nouveau camion. Pour éviter la contamination et garantir la qualité aux clients, Klean A Seed doit nettoyer toute la machine entre les clients.

VK Logic a conçu le camion de sorte que la machinerie bascule, ce qui facilite considérablement l'accès pour le nettoyage, réduisant ainsi les temps d'arrêt. « Nous estimons qu'une tâche de nettoyage de 30 minutes a maintenant été réduite à 5 ou 6 minutes à chaque fois. Lorsque vous considérez le nombre de clients que Pat sert, cette économie de temps s'accumule vraiment », a déclaré Van Klaveren.

« Nous sommes fiers de cette solution et des avantages continus qu'elle apportera à Klean A Seed. Rockwell Automation nous a fourni les fonctionnalités technologiques, la flexibilité et le service pour recommander une solution robuste à notre client, ce qui en fait un partenariat idéal », a-t-il conclu.

Publié 17 août 2022

Sujets: Optimize Production Automatisation et commande industrielles
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left La technologie Rockwell Automation alimente une solution unique de manutention des céréales
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose