Loading
Étude de cas | Agroalimentaire
Recent ActivityRecent Activity

Générer de l’énergie propre à partir des déchets organiques

Alors que les coûts énergétiques continuent d'augmenter, un grand fabricant de céréales utilise la digestion anaérobie pour générer de l'énergie à partir de déchets organiques. Cela lui permet de réduire les coûts énergétiques tout en réduisant l'impact environnemental.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Biogasanlage - usine de biogaz 75

Défi

  • Concevoir, construire et mettre en service une usine de méthanisation pour générer de l'énergie à partir des déchets pour un grand fabricant de céréales 

Solutions

Commande de moteur évoluée 

  • Le Allen-Bradley® CENTERLINE® 2500 MCC assure une commande de moteur de haut niveau
  • L'Allen-Bradley® CompactLogix™ PLC commande tous les processus de l'usine
  • Les variateurs PowerFlex® offrent la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences de l'application

Visibilité et alarmes à l'échelle de l'usine

  • FactoryTalk® View SE fournit une vue précise en temps réel du processus avec des alarmes par SMS
  • PlantPAx® permet de réduire les frais généraux d'ingénierie tout en améliorant les diagnostics et les analyses

Résultats

Génération d'énergie propre

  • Le gaz est produit avec succès par l'usine de méthanisation
  • Une fois pleinement opérationnelle, 1.5 MW d'électricité et de chaleur seront produits
  • La puissance générée compensera intégralement les besoins énergétiques existants de l'usine
  • L'application illustre le programme Clean Energy Futures du gouvernement australien

La gestion des déchets est un problème complexe qui peut avoir des effets significatifs sur l'environnement et qui nécessite une réflexion approfondie.  Les nouvelles technologies et procédés intelligents pour éviter, réduire et récupérer les déchets peuvent contribuer à diminuer la quantité de déchets envoyés en décharge.

Le procédé de digestion anaérobie convertit les déchets commerciaux et industriels en électricité sur site, chaleur sur site et méthane propre. Il produit de grandes quantités de biogaz, comprenant du méthane et du dioxyde de carbone. La fraction de méthane purifiée peut être stockée, pressurisée et utilisée pour générer de l'électricité et de la chaleur sur site, avec un surplus alimentant le réseau électrique, ou utilisée pour alimenter des équipements et des véhicules.

Alors que les coûts énergétiques continuent d'augmenter, de plus en plus de fabricants réalisent les avantages de l'utilisation de la digestion anaérobie pour créer de l'énergie pour leurs usines.

Avec un fort engagement envers ses responsabilités sociales et environnementales, un grand fabricant de produits céréaliers et d'ingrédients de haute qualité a récemment mandaté une entreprise énergétique australienne pour établir une usine de digestion anaérobie sur son site de fabrication.

L'usine générera du gaz méthane à partir des enveloppes d'avoine et utilisera ce combustible dans une unité de cogénération pour compenser intégralement leurs besoins énergétiques actuels et futurs, avec un surplus d'énergie exporté vers le réseau.

Main Image

The Allen-Bradley CENTERLINE 2500 MCC delivers high-level motor control

Une solution évolutive

Auto Control Systems (ACS), un intégrateur système Silver de Rockwell Automation, a été chargé de développer le système d'automatisation et de commande pour l'usine de méthanisation. Basée à Perth, en Australie, ACS est un fournisseur de premier plan de systèmes d'automatisation et de commande industriels, ainsi que de services, en Australie.

Andrew Taylor, responsable de l'ingénierie chez ACS, a détaillé l'importance d'avoir une solution évolutive pour l'usine. « Une solution évolutive offre la flexibilité de monter ou descendre en fonction de leurs besoins. La solution d'automatisation et de commande que nous avons développée a apporté cette flexibilité dans un ensemble évolutif et conteneurisé. Après avoir été construite et pré-testée ici à Perth, elle a été transportée sur le site du client, prête à être installée », a-t-il expliqué.

Le Allen-Bradley® CENTERLINE® 2500 IEC Centre de commande de moteurs (MCC) basse tension de Rockwell Automation était au cœur de la solution. Grâce à la connectivité Ethernet, le MCC CENTERLINE a rationalisé le processus de pré-test et la technologie ArcShield a renforcé la protection contre les défauts d'arc électrique internes, offrant un niveau de sécurité supplémentaire.

La commande des procédés de l'usine était assurée par le Automate Allen-Bradley CompactLogix™ et les variateurs c.a. PowerFlex® 525 et 753 qui offrent la fiabilité nécessaire pour répondre aux exigences de l'application de l'usine. FactoryTalk® View SE fournit une vue précise en temps réel du processus avec des alarmes par SMS et a permis à ACS d'utiliser les bibliothèques  PlantPAx® pour réduire leurs frais généraux d'ingénierie.

« Une usine pilote a été développée pour cette technologie il y a presque 10 ans et la fiabilité continue de cette usine utilisant la technologie Rockwell Automation est impressionnante, c'est une solution éprouvée. Le MCC CENTERLINE était un excellent choix, car sachant que la nouvelle norme AS/NZS 61439 serait bientôt obligatoire, il était important de s'assurer que la solution répondait aux exigences de cette norme », a déclaré Taylor.

Raj Singh, responsable des comptes de distribution chez Rockwell Automation, a ajouté : « Notre objectif ultime est d'aider les entreprises à réduire le délai entre la conception et la commercialisation. L'exploitation des bibliothèques d'objets de procédé PlantPAx permet de réduire les frais généraux requis pour l'infrastructure d'automatisation tout en fournissant des diagnostics et des analyses améliorés. Dans l'ensemble, les caractéristiques du système ont un impact positif sur le cycle de vie des opérations de l'usine en veillant à ce que des systèmes évolutifs à l'échelle de l'usine stimulent la productivité, améliorent la rentabilité et réduisent les risques globaux des opérations. »

Transformation des déchets en énergie

Le processus de digestion anaérobie commence dans le réservoir de stockage où les enveloppes d'avoine sont stockées avant d'être traitées. Les enveloppes sont ensuite injectées dans les réservoirs de réacteurs où elles sont chauffées, brassées, puis refroidies. Les quatre principales étapes du processus sont l'hydrolyse, l'acidogénèse, l'acétogénèse et la méthanogénèse. Chaque étape digère la matière en plus petites parties, ce qui aboutit finalement à un mélange de méthane, de biogaz, d'eau et de digestat. Le biogaz brut est ensuite utilisé pour générer de la chaleur et de l'électricité pour l'usine, l'énergie excédentaire étant exportée vers le réseau.

Le processus de digestion anaérobie est continu et doit donc être étroitement surveillé pour le pH et la température par le système de commande. ACS était responsable de l'accréditation de la zone dangereuse et dispose d'un accès à distance complet à l'usine. 

Main Image

PowerFlex drives provide flexibility to meet application requirements

Production d'avoine alimentée

La digestion anaérobie offre de nombreux avantages aux entreprises, notamment l'élimination des coûts de transport et des frais de péage pour l'élimination des déchets ; la réduction des coûts énergétiques ; la possibilité d'alimenter les véhicules et les équipements avec du biogaz amélioré ; la monétisation de précieux crédits carbone dans le cadre du programme Clean Energy Futures du gouvernement australien ; et la monétisation de l'électricité excédentaire injectée dans le réseau.

L'installation de digestion anaérobie a été mise en service avec succès et le gaz est actuellement produit. Pour le moment, ce gaz est brûlé, mais une fois pleinement opérationnelle, l'usine de fabrication produira 1.5 MW d'électricité et de chaleur qui seront utilisés pour compenser intégralement les besoins énergétiques existants de l'usine.

Publié 12 décembre 2021

Sujets: Drive Sustainability Durabilité Énergie Agroalimentaire Génération de puissance Renewable Energy Variateurs Automates programmables Safety Motor Control PlantPAx FactoryTalk View
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
Recommandé pour vous
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left Générer de l’énergie propre à partir de déchets organiques
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose