Loading
Étude de cas | Agroalimentaire
Recent ActivityRecent Activity

La fabrication flexible aide un OEM agroalimentaire à augmenter sa production

La fabrication avancée et flexible permet à Clēan Works de déplacer la production et d'alléger la pression sur la chaîne logistique des masques N95.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Clean Works répond à la demande mondiale grâce à une fabrication offrant une grande flexibilité

Défi

  • Standardiser une solution de commande évolutive sur l'ensemble de sa gamme de produits

Solutions

  • L'utilisation de la plate-forme de commande Micro800™ permet une solution évolutive et économique
  • L'interface opérateur PanelView™ 800 fournit une commande machine, une visualisation de l'état et une commande/visualisation à distance de l'IHM à l'aide du serveur VNC intégré
  • Standardisation de la conception et des commandes, de l'IHM, de la sécurité et des composants industriels

Résultats

  • En se connectant à distance à la machine, Clēan Works peut surveiller les données critiques de la machine et offrir une assistance à distance ou des mises à niveau du système
  • La solution s'intègre physiquement dans les faibles contraintes du panneau de commande, tout en offrant un contrôle et une flexibilité accrus pour les améliorations du système
  • Le partenariat à travers la chaîne logistique a réduit les délais de fabrication et de livraison pour produire un nombre record de machines en huit semaines

Il y a seulement quelques mois, Clēan Works était surtout connu dans l'industrie agroalimentaire pour son traitement de décontamination.

Le procédé, qui utilise la lumière ultraviolette, le peroxyde d'hydrogène vaporisé et l'ozone, élimine jusqu'à 99.99 % des agents pathogènes sur les fruits et légumes grâce à une technologie innovante sans eau. La technologie a été validée sur des agents pathogènes d'origine alimentaire et est également très efficace pour éliminer les virus.

Et maintenant, cette technologie peut être appliquée aux agents pathogènes et aux virus sur les matériaux et les surfaces, y compris les masques N95 et autres équipements de protection individuelle (EPI) utilisés par les professionnels de la santé et les travailleurs essentiels dans la lutte contre le COVID-19.

Clēan Works et ses partenaires ont fait appel à une technologie de fabrication avancée et à la flexibilité pour réorienter la production, et augmenter rapidement et durablement la chaîne logistique et la production afin de répondre aux besoins mondiaux émergents et importants.

Le résultat : en seulement huit semaines, Clēan Works a produit 65 machines. Le besoin international continue de stimuler la demande.

Selon Joe Symons, directeur général de Clēan Works, « Grâce à la flexibilité de nos partenaires, nous avons pu augmenter notre production de manière exponentielle. La task force COVID-19 de Rockwell Automation a rapidement trouvé des matériaux, réduisant dans de nombreux cas les délais de moitié. Le soutien de Gerrie Electric, un distributeur agréé Rockwell Automation, et de nos partenaires en ingénierie électrique chez Synchro Engineering, a été inestimable. Les membres clés de l'équipe se sont mobilisés pour fournir une assistance 24 h / 24, répondre aux questions et relever les défis. Je suis impressionné. »

Conférence de presse Clēan Works
Main Image
Actualités
Conférence de presse Clēan Works

Le gouvernement de l'Ontario investit USD 2000000,00 pour aider Clēan Works Medical et Pure Life Machinery à fabriquer un appareil de désinfection unique en son genre  appelé Clean Flow Healthcare Mini, avec l'aide de Rockwell Automation.

Regarder maintenant
La standardisation des machines améliore l'efficacité

L'équipe de Clēan Works souhaitait standardiser une solution de commande évolutive sur l'ensemble de sa gamme de produits. Une seule plate-forme permettrait de standardiser les composants du système, le code machine, ainsi que de simplifier l'assistance et la maintenance des systèmes.

Rockwell Automation, avec le distributeur agréé Gerrie Electric, est impliqué auprès de Clēan Works depuis leurs premières machines bêta pour la stérilisation des produits. La conception d'origine comportait un mélange de composants. Ensemble, l'équipe a standardisé la conception et les commandes, l'IHM, la sécurité et les composants industriels dans les panneaux, et a continué à ajouter des fonctionnalités et à améliorer les machines.

Augmentation de la production de masques

Le résultat de ce travail est le système d'automatisation pour les systèmes Clēan Batch, Clēan Flow et Clēan Flow Mini. La nouvelle machine Clēan Flow Minipeut désinfecter 1200 masques par heure ou près de 30000 par jour.

La technologie Clēan Works a été certifiée par Santé Canada et validée par le département des sciences alimentaires de l'Université de Guelph, en Ontario, au Canada. Pour la désinfection des EPI et des masques N95, elle a été approuvée pour une utilisation dans tout le Canada.

La solution devait s'adapter physiquement aux petites contraintes du panneau de commande, tout en offrant le contrôle et la flexibilité nécessaires pour les améliorations du système à mesure que les systèmes évoluaient.

L'utilisation de la plate-forme de commande Micro800™ permet une solution évolutive et économique. L'interface opérateur PanelView™ 800 fournit le contrôle de la machine, la visualisation de l'état et la commande/visualisation à distance de l'IHM à l'aide du serveur VNC intégré. En se connectant à distance à la machine, Clēan Works peut surveiller les données machine critiques, ainsi que fournir toute assistance à distance ou mise à niveau du système à l'aide des capacités VNC dans le PanelView 800.

Joe a ajouté : « Grâce à l'assistance technique de Gerrie Electric, nous avons pu concevoir notre équipement autour d'un cadre rentable et techniquement puissant. »

Le rôle de l'automatisation dans la réponse à la pandémie

« Notre solide partenariat avec notre distributeur agréé et leur statut de conseiller de confiance auprès du client a permis un flux d'informations et d'exigences transparent et efficace », a déclaré Mark Carmount, responsable des comptes de distribution, Rockwell Automation. « Je suis incroyablement fier de la façon dont notre équipe s'est rassemblée pour faire ce qui est juste et prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre cette pandémie mondiale. »

Publié 11 août 2020

Sujets: Téléassistance Agroalimentaire Sciences de la vie Interface homme-machine Automates programmables
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left La fabrication flexible aide les OEM agroalimentaires à augmenter la production
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose