Chery Automobile Co., Ltd. est une marque automobile mondialisée basée en Chine. Fondée en 1997, Chery possède des centres de R&D dans le monde entier et une équipe de plus de 5500 employés dédiés à l'innovation. Plus de 11 millions de consommateurs dans le monde possèdent un véhicule Chery.
- Silos de données
- Manque de visibilité sur les données d’équipement, de contrôle et de surveillance, ainsi que sur les informations MES et ERP. Aucune connectivité entre les données OT et IT.
- 30 % d'augmentation du rythme de production
- 10 % d'augmentation de la capacité de production
- 30 % de réduction des coûts de main-d'œuvre
L'industrie automobile, vieille de 140 ans, est en pleine mutation. La technologie des batteries et l'infrastructure de recharge continuent d'évoluer, et les fabricants automobiles traditionnels sont de plus en plus sous pression pour entrer sur le marché des véhicules électriques. Parallèlement, les consommateurs attendent de plus en plus la possibilité de personnaliser un véhicule pour qu'il réponde au mieux à leurs besoins. La concurrence dans l'industrie est féroce.
Pour répondre à ces défis, les fabricants automobiles lancent de nouveaux modèles de plus en plus rapidement, raccourcissent le délai de mise sur le marché, contrôlent strictement les coûts de fabrication et ajoutent la possibilité de personnaliser les produits. Ces changements nécessitent une technologie de fabrication automobile plus avancée, qui devient en soi un avantage concurrentiel.
Chery Automobile, un fabricant chinois de premier plan, a mis en œuvre sa stratégie « Digital Chery » au cours des dernières années en construisant deux super-usines intelligentes et connectées dans la province d'Anhui, en Chine. À mesure que les produits Chery deviennent plus intelligents, les opérations de fabrication le deviennent aussi.
À l'ère du changement, la technologie de fabrication est un avantage concurrentiel
Chery Automobile savait que la clé pour parvenir à la connectivité et à la visibilité opérationnelle était d'agréger et de contextualiser les données provenant des domaines traditionnellement cloisonnés de l'entreprise. Du côté OT, ils avaient besoin de visibilité sur les données d'équipement, de contrôle et de surveillance. Du côté IT, ils avaient besoin de visibilité sur les informations MES et ERP.
La fabrication automobile implique des dizaines de milliers de pièces. Les processus d'assemblage et de production sont complexes, des robots sont utilisés à de nombreux endroits et des équipements spéciaux personnalisés sont souvent nécessaires pour permettre une production automatisée. La collecte et l'agrégation des données de toutes ces sources peuvent représenter un défi. Chery souhaitait une plate-forme dotée du logiciel de connexion industrielle Kepware. La plate-forme devait disposer de pilotes intégrés pour simplifier la connectivité aux dispositifs. Elle devait également prendre en charge des protocoles courants tels que OPC UA, MQTT, REST, EFM, ODBC ou SNMP.
Après de nombreuses recherches, Chery Automobile a choisi la plate-forme Internet des objets FactoryTalk® InnovationSuite de Rockwell Automation.
FactoryTalk InnovationSuite permet une super-usine intelligente et connectée
Aujourd'hui, FactoryTalk InnovationSuite agrège et contextualise les données provenant de dispositifs, d'applications et de sources de données disparates dans l'ensemble de la super-usine de Chery. Il fournit une source unique de vérité où les techniciens de maintenance peuvent accéder en toute sécurité aux données des dispositifs de terrain de l'usine et les opérateurs peuvent accéder aux données de la ligne de production.
Pour Chery, il était également important que FactoryTalk InnovationSuite puisse se connecter à Andon, l'outil de gestion d'affichage visuel que l'entreprise utilise pour émettre des alertes et déclencher des événements lorsque les opérations sont en dehors des paramètres attendus.
Il était également important pour Chery que FactoryTalk InnovationSuite puisse se connecter au système de gestion de l'énergie de l'usine. En établissant cette connexion, Chery est désormais en mesure de suivre la consommation d'énergie de chaque équipement de production et d'exécuter des analyses sur ces données pour optimiser les opérations futures.
Pour mieux connecter la production aux opérations, Chery a également décidé de mettre en œuvreFactoryTalk® ProductionCentre®, ce qui a amélioré les capacités du système MES d'origine de l'usine.
La technologie et l'expertise se conjuguent pour produire des résultats
Pour ce projet, Rockwell Automation a agi en tant qu'entrepreneur général, fournissant à Chery des conseils, des recherches sur le projet, la conception du plan du système, la conception fonctionnelle du système cible et des services de cycle de vie complet tels que la mise en œuvre du projet, le développement du système, la mise en service en ligne et l'acceptation.
Moins de 3 mois après la mise en œuvre de l'architecture à double plate-forme de FactoryTalk InnovationSuite et FactoryTalk ProductionCentre, le rythme de production de la super usine a augmenté de 30 %, avec un nouveau véhicule qui sort de la chaîne de montage chaque minute.
Les véhicules à carburant et les véhicules électriques sont produits ensemble sur la même ligne. Cela augmente la capacité de production de 10 % et apporte de l'agilité à la personnalisation des produits.
La production entièrement automatique permet à Chery de rester sur la bonne voie avec ses objectifs ambitieux de zéro anomalie de produit, zéro stock de travaux en cours, faible consommation d'énergie et zéro émission.
Outre les avantages de la production, la dématérialisation et l'augmentation de la visibilité opérationnelle ont réduit les coûts de main-d'œuvre de Chery de plus de 30 %.
Dans cette usine, la numérisation a fait de la personnalisation de masse une réalité. FactoryTalk InnovationSuite a joué un rôle central, permettant à l'Internet industriel de donner à l'industrie automobile les moyens de se diriger vers un développement de haute qualité. La super usine intelligente de Chery Automobile, construite sur FactoryTalk InnovationSuite, a créé une référence pour la fabrication intelligente dans l'ensemble de l'industrie automobile.
Publié 20 septembre 2023