Loading
Étude de cas | Produits d’entretien et de soins personnels
Recent ActivityRecent Activity

Une ligne de production de meltblown fabrique du matériau pour masque N95 – et plus encore

Catbridge Machinery répond à la COVID-19 avec une solution clé en main qui répond aux besoins immédiats – et s’étend et s’adapte facilement à d’autres spécifications.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Machine de production meltblown

Défi

  • Concevoir une ligne de production meltblown clé en main pour matériau de masque N95

Solutions

  • Automate de sécurité Allen-Bradley GuardLogix
  • Servovariateurs Allen-Bradley Kinetix 5700
  • Servomoteurs Allen-Bradley Kinetix VP-Series
  • PC industriels et moniteurs Allen-Bradley ASEM

Résultats

  • Solution clé en main répondant aux exigences critiques
  • Flexible et évolutif pour prendre en charge un mix de produits diversifié

Alors que la pandémie de COVID-19 s'est rapidement propagée dans le monde en 2020, la demande de masques faciaux N95 a rapidement dépassé l'offre. Les chaînes logistiques mondiales se sont évaporées. Et les pays qui avaient auparavant importé la plupart de leurs masques ont rapidement découvert qu'ils ne disposaient pas d'une capacité de fabrication nationale suffisante pour répondre aux besoins de la communauté médicale.

Le matériau non tissé meltblown est un composant essentiel des masques faciaux N95, ainsi que des matériaux de filtration. Fabriqué en polypropylène, ce matériau haute performance est conçu pour répondre à des spécifications de filtration strictes.

« L'un de nos domaines d'expertise est la conversion des non-tissés, y compris les lignes de production meltblown », a déclaré Michael Pappas, président de Catbridge Machinery. « Notre entreprise s'est rapidement mise au travail pour proposer une solution qui pourrait aider à résoudre les pénuries de matériaux. »

Basée à Montville, dans le New Jersey, Catbridge Machinery est un fournisseur mondial de premier plan de machines de conversion de bandes et de solutions clés en main uniques. Actuellement, l'entreprise est le seul fournisseur de lignes de production meltblown clés en main basé en Amérique du Nord.

Mettre l'expertise au service de la production

Bien avant la pandémie, Catbridge Machinery disposait déjà dans son portefeuille d'équipements meltblown compacts et multi-faisceaux. En outre, ils avaient développé une ligne pilote à petite échelle pour les salons professionnels, qui comprenait les éléments clés du procédé.

« Il y a toujours un certain degré de personnalisation dans nos solutions », a déclaré Pappas. « Dans ce cas, nous avons tiré parti de notre travail précédent pour conditionner une ligne spécifiquement pour le matériau des masques N95. »

Pour répondre aux normes habituelles en matière de matériaux filtrants, l'entreprise a conditionné une solution avec une largeur de bande de 1.6 m (5.2′). La ligne de production clé en main comprend à la fois des équipements en mezzanine et au niveau de l'usine – et inclut l'extrusion, le système de formation meltblown, l'équipement de manutention de la bande, toutes les connexions mécaniques, un ensemble de commande et des armoires électriques.

Processus complexe

Le processus commence au niveau mezzanine, où des granulés de polypropylène sont introduits dans l'extrudeuse, qui chauffe le matériau à environ 240 °C (470 °F). Un seul « faisceau » de polymère liquéfié est pompé à travers un ensemble de filière, qui présente une série de minuscules trous.

En même temps, de l'air chaud à grande vitesse est soufflé de chaque côté des points de sortie des trous pour étirer ou atténuer les fibres. Lorsque les filaments refroidissent, ils sont attirés vers une table à vide et un équipement de manutention de la toile au niveau inférieur.

« Nous pulvérisons en continu des brins de polymère extrêmement fins sur la table à vide pour créer une toile », explique Pappas. « Cela crée un matériau filtrant qui permet à l'air de passer, mais qui peut aussi capturer beaucoup de particules. »

« Pour optimiser la filtration, la toile est également chargée statiquement », ajoute Pappas. « En conséquence, le matériau aura une “adhérence statique” pour piéger encore plus de particules. »

Le matériau est finalement acheminé, découpé et enroulé pour l'expédition.

Contrôle puissant – à la source

La ligne meltblown fonctionne sur une plate-forme de commande Rockwell Automation équipée de Allen-Bradley GuardLogix® automates de sécurité et de Allen-Bradley Kinetix® servovariateurs et moteurs. Le système est intégré sur un réseau EtherNet,IP™.

« Habituellement, nous utilisons des terminaux graphiques pour l'IHM de nos machines », a déclaré Pappas. « Mais dans ce cas, nous avons choisi Allen-Bradley ASEM™ PC industriels et moniteurs. »

Les produits ASEM robustes offrent plus de puissance de calcul à la source de l'application – et plus de flexibilité dans ce qui peut être accédé et géré à partir d'un écran. Dans ce cas, le système exécute FactoryTalk® View Site Edition (SE) HMI logiciel, qui répond aux exigences de multiples parties prenantes.

Les opérateurs peuvent facilement accéder aux écrans d'affichage, aux alarmes et aux diagnostics à l'échelle du système. Et la maintenance et l'ingénierie peuvent rapidement développer des applications et entretenir facilement le système.

La beauté de la modularité – et de l'agilité

En plus de proposer une ligne de production clé en main capable de répondre au besoin immédiat de matériau pour masques N95, Catbridge s'est concentré sur la facilité d'extension et la flexibilité des machines.

« L'ensemble du faisceau au niveau mezzanine a été conçu pour être indépendant, modulaire – et facile à étendre », a déclaré Pappas. « Nos clients peuvent simplement ajouter des faisceaux de polymère et des tables de formage pour augmenter la capacité ou produire des mélanges uniques. »

En fait, le client qui a acheté la première ligne de production de masques N95 a déjà demandé comment ajouter un deuxième faisceau pour augmenter la production.

La ligne meltblown est également conçue pour faciliter les changements de production.

« Beaucoup des personnes avec lesquelles nous avons travaillé par le passé ne produisent pas un seul produit exclusivement », a déclaré Pappas. « Ils peuvent travailler sur des matériaux de filtration d'air automobile, des lingettes absorbantes et des masques – et chacun de ces produits a des exigences spécifiques en matière de fibres. »

La production d'un autre produit implique généralement de modifier la configuration de la filière. En général, le seul changement mécanique consiste à retirer et remplacer la pointe de la filière. Tous les autres ajustements sont réalisés en modifiant la recette depuis l'interface opérateur.

« La pandémie de COVID-19 a été une véritable montagne russe pour beaucoup d'entre nous », a déclaré Pappas. « Les masques N95 sont toujours en rupture de stock, mais qu'est-ce qui deviendra la norme ? Nous ne le savons tout simplement pas. En ces temps incertains, la flexibilité des machines est aussi importante que la performance. »

En savoir plus sur la façon dont nous travaillons avec Catbridge Machinery
En savoir plus sur nos solutions OEM

Publié 2 juin 2021

Sujets: Integrated Architecture Constructeurs de machines et d’équipement Solutions de sécurité Produits de soins et d’entretien Sciences de la vie Automates programmables Variateurs FactoryTalk View
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left Une ligne de production de meltblown fabrique du matériau pour masque N95 – et plus encore
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose