Loading
ÉTUDE DE CAS
Recent ActivityRecent Activity

Bayrak Technik améliore ses opérations à l’échelle du groupe grâce aux solutions de logiciel Plex

Un déploiement plus large et plus approfondi des modules ERP, MES et QMS crée une source unique de vérité qui permet d’optimiser les opérations de fabrication, tout en formant un lien important dans la chaîne numérique automobile mondiale.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingénieur portant un EPI et utilisant une tablette pour surveiller le processus de soudage robotisé sur une ligne de production
Logo Bayrak

Bayrak Technik GmbH est spécialisée dans le développement et la fabrication de composants thermoplastiques, élastomères et métalliques pour des applications intérieures, extérieures et de châssis dans l'industrie automobile mondiale, ainsi que pour la technologie d'étanchéité dans les secteurs sanitaire (médical) et de la construction.

Défi

Un fabricant allemand de composants thermoplastiques, élastomères et métalliques identifie le besoin d'une approche unifiée pour la gestion de la qualité, la planification et le contrôle des stocks

Solution

Une solution Rockwell Automation a été installée, comprenant :

  • logiciel Plex – modules ERP, QMS et MES
  • Assistance d'un spécialiste EMEA à Prague
Résultat
  • Contrôle plus strict des stocks
  • Planification de la production plus précise
  • Meilleure intégration des actifs
  • Amélioration de l’analyse des données opérationnelles et du déploiement
  • Amélioration de la qualité et de la durabilité grâce à la surveillance des machines
  • Des employés plus autonomes grâce à des informations exploitables en temps réel
  • Informations plus précises pour la chaîne numérique

Bayrak Technik GmbH est spécialisée dans le développement et la fabrication de composants thermoplastiques, élastomères et métalliques pour des applications intérieures, extérieures et de châssis dans l'industrie automobile mondiale, ainsi que pour la technologie d'étanchéité dans les secteurs sanitaire (médical) et de la construction.

Avec quatre usines de fabrication en Allemagne, elle recherchait une plateforme logicielle d'entreprise multi-modules étroitement intégrée qui permettrait de collecter, d'analyser et de partager les données opérationnelles pour un contrôle des stocks et une planification des ressources de l'entreprise (ERP) plus précis.

Son déploiement de la Plex Smart Manufacturing Platform de Rockwell Automation crée non seulement une base stable pour sa propre transformation numérique continue, mais établit également un point d'ancrage solide pour l'intégration de ses données dans les opérations en aval de ses clients, à mesure que l'adoption de chaînes numériques de bout en bout prend de l'ampleur sur les marchés mondiaux.

Défi

L'adoption de la suite logiciel Plex par Bayrak a été motivée par des exigences internes et des demandes du marché externe.

Selon Johan van der Werf, directeur des systèmes d'information chez Bayrak Technik GmbH : « Nous avions besoin d'un contrôle plus large et plus efficace de nos processus de production, mais nous voulions aussi renforcer notre contrôle des stocks, car les écarts d'inventaire pouvaient avoir un impact sur la planification et la capacité. Nous avons également identifié le besoin de regrouper diverses sources d'information pour créer une fenêtre unique et unifiée sur nos opérations de fabrication. »

À ces pressions opérationnelles quotidiennes s'ajoutait une demande d'un de ses principaux clients – un fabricant automobile multinational – pour accéder aux données machine de Bayrak Technik afin de compléter une chaîne numérique. « Ce client était le premier à formuler ce type de demande », explique van der Werf, « mais nous savions qu'il ne serait pas le dernier, donc pour répondre à ces deux défis, nous savions que nous avions besoin d'une plateforme de fabrication intelligente puissante, évolutive et largement déployable. »

Solution

Van der Werf déclare : « J'avais de l'expérience avec le module ERP Plex, où j'avais supervisé son déploiement dans l'une des premières applications basées en EMEA sur des sites désormais détenus par Bayrak Technik, en 2015.  Après quelques modifications de localisation qui ont adapté le logiciel aux modèles financiers et fiscaux EMEA, le logiciel a été mis en service avec succès dans une usine en Allemagne, puis dans des usines en Tchéquie et en Pologne. »

La suite Plex a prouvé ses capacités. « Elle a bien fonctionné et tout le monde a rapidement compris comment l'utiliser », explique-t-il.  « Et lorsque Plex a été acquis par Rockwell, cela nous a donné encore plus confiance pour franchir les prochaines étapes chez Bayrak, qui verraient le déploiement des modules de système de gestion de la production (MES) et de système de gestion de la qualité (QMS) sur ses quatre sites de production allemands. »

En plus d'adopter davantage d'éléments de la suite Plex, le déploiement géographique plus large sur d'autres sites du groupe Bayrak signifie que l'entreprise est désormais en mesure de relever une plus grande variété de défis opérationnels à partir d'un seul environnement logiciel.

Résultat

L'époque des solutions logicielles cloisonnées et « boîte noire », avec peu ou pas d'intégration, est révolue. La suite logiciel Plex rassemble toutes les données pour créer une source unique de vérité pour toutes les parties prenantes.

Les avantages immédiats incluent un contrôle plus strict des stocks, une planification de la production plus précise, une meilleure intégration des actifs et une amélioration de l'analyse et du déploiement des données opérationnelles.

« C'est aussi une étape importante dans notre transformation numérique », explique van der Werf. « Je pense que l'adoption de solutions numériques devrait être un objectif pour chaque entreprise. Nos clients nous poussent certainement à nous transformer. Cela inclut notre client OEM automobile qui souhaite obtenir des données de nos machines afin de pouvoir prévoir et planifier ses propres systèmes de production dans le cadre d'une chaîne numérique plus longue. »

Cette solution intégrée offre également d'autres avantages. « Les objectifs de gestion de la qualité, de maintenance et de durabilité sont abordés avec des données de fonctionnement des machines plus précises », ajoute van der Werf. « Et en supprimant l'enregistrement manuel sur papier, non seulement nous sommes plus efficaces, mais nos informations sont plus opportunes et plus précises, et nous pouvons les refléter beaucoup plus facilement et efficacement – jusqu'au niveau du numéro de série du produit – dans les données que nous envoyons à nos clients.

« Plex nous donne tout ce dont nous avons besoin dans un seul environnement », conclut van der Werf. « La dynamique de la relation a également changé, avec l'établissement de l'équipe d'assistance Plex à Prague, ce qui signifie que l'assistance que nous recevons est désormais encore plus rapide. »

Publié 23 avril 2025

Sujets: Solutions MES Automobile et pneumatiques Chéëmìícæål
S’abonner à Rockwell Automation

Recevez les dernières actualités, les analyses d’experts et les informations directement dans votre boîte de réception.

Abonnez-vous maintenant
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
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left Bayrak Technik débloque des améliorations opérationnelles à l’échelle du groupe
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose