Loading
Étude de cas | Sciences de la vie
Recent ActivityRecent Activity

Répondre à la demande de production d’appareils médicaux

Le système d'assemblage de dispositifs Automation NTH, basé sur le MagneMover LITE de Rockwell Automation, double la vitesse de la machine et réduit le prix par pièce de 40 %.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
sciences de la vie chaîne de montage automatisation rapide Automation NTH
logo Automation NTH

Automation NTH se concentre sur le conseil, la conception clé en main personnalisée et l’optimisation des systèmes pour un large éventail de secteurs industriels. Basée à Nashville, dans le Tennessee, l’entreprise possède une expertise spécifique dans les secteurs des sciences de la vie, de l’automobile et de l’électronique.

Défi

  • Augmentez la capacité du système d’assemblage de dispositifs et réduisez le coût par pièce.
Solution

  • Système de convoyeur intelligent MagneMover LITE de Rockwell Automation.
Résultat

  • Double la capacité de production et la vitesse.
  • Réduit le prix par pièce de 40 %.
  • Diminue l'espace au sol d'environ 38 %.
Défi

Technologie de transformation

Pour de nombreux patients, les dispositifs médicaux innovants ont transformé leur régime de soins. Ces dispositifs utilisent des capteurs avancés pour surveiller les paramètres vitaux de la santé.

Les données sont transmises au patient via un téléphone portable ou un autre dispositif – ou peuvent être directement liées à d'autres équipements médicaux.

« L'assemblage du dispositif de surveillance est un processus exigeant », a déclaré Jeff Buck, vice-président de l'ingénierie, Automation NTH. « Et c'est là que notre entreprise excelle – dans les applications discrètes de haute précision. »

Basée à Nashville, dans le Tennessee, Automation NTH se concentre sur le conseil, la construction de machines sur mesure et l'optimisation des systèmes. Bien que l'entreprise serve de nombreux secteurs, elle a développé une expertise spécifique dans les sciences de la vie, l'automobile et l'électronique. Automation NTH est membre du programme PartnerNetwork™ de Rockwell Automation.

 

Augmentation de la production

Automation NTH a été approché par un fabricant de dispositifs médicaux qui passait d'un assemblage manuel à une production automatisée. Comme tout dispositif médical, il est soumis à la validation de la conception par la FDA, qui inclut la vérification des contrôles de fabrication tout au long du processus.

Tout d'abord, Automation NTH a déterminé les exigences pour chacune des quelque 30 étapes de processus précises.

« Le processus comprend des étapes complexes telles que le pliage de fils fins, la soudure, le coulage de l'époxy et le durcissement », explique JoeCocchini, ingénieur en automatisme, Automation NTH. « Et cela ne concerne qu'une partie de l'appareil. »

Le système d'assemblage fonctionne sur une plate-forme Rockwell Automation, basée sur desautomates Allen-Bradley®. Pour transporter le dispositif vers chaque poste d'assemblage, Automation NTH a choisi un système de convoyeur à courroie.

Automation NTH a mis en service le système d'assemblage modulaire validé – et l'a mis en production. 

« Alors que notre client continuait à monter en puissance, il nous a demandé de trouver un moyen d'augmenter la capacité et de réduire les coûts », explique Buck. « Plus précisément, il voulait maintenir le processus validé – tout en réduisant le coût global du produit fini. »

Solution

Une méthode plus économique

Automation NTH a déterminé que les coûts de production du processus d'assemblage étaient liés à l'empreinte étendue du système.

« Le système d'assemblage réside dans une salle blanche, un environnement coûteux », a expliqué Buck. « Et l'augmentation de la production en augmentant l'empreinte de fabrication aurait un impact négatif sur le prix du produit. »

Pour développer une approche plus économique, Automation NTH s'est tournée vers MagneMover® LITE™, un système de convoyeur intelligent de Rockwell Automation.

Au lieu de fonctionner à vitesse et pas fixes comme les convoyeurs classiques, MagneMover LITE permet un contrôle indépendant des transporteurs à propulsion magnétique sur une piste, dans un encombrement plus simple et plus compact. Le système est conçu pour transporter efficacement des charges légères et, en tant que système d'entraînement sans contact, il fonctionne bien dans un environnement de salle blanche.

En collaboration avec l'assistance technique de Rockwell Automation, Automation NTH a utilisé un logiciel de simulation pour orienter la conception du système.

 

Comment ça marche

Un moteur logiciel propriétaire d'Automation NTH sert d'interface entre les chariots MagneMover LITE et l'automate.

« Par défaut, le moteur logiciel est configuré pour gérer jusqu'à 100 chariots – et 100 stations », a déclaré Cocchini. « C'est comme un modèle et il peut être utilisé chaque fois que nous développons un système. »

De la même manière qu'un robot, le système MagneMover LITE peut être entraîné à l'aide d'un mode manuel pour amener le chariot à la position précise.

« Il suffit de parcourir la ligne et d'enseigner », a déclaré Cocchini.

La fonction de gestionnaire de station permet aux utilisateurs d'ajouter, de supprimer ou de modifier des stations sans programmation supplémentaire. Elle prend également en compte le comportement défini par l'utilisateur et les conditions actuelles de la machine pour déterminer la meilleure destination de station pour le prochain chariot.

« Tout est dynamique », a expliqué Cocchini. « Le système MagneMover LITE évalue la situation en temps réel – puis choisit automatiquement l'action qui a le moins d'impact sur le taux de rendement synthétique (TRS). »

Alors que le dispositif médical est assemblé à 100 % par des machines, le fabricant souhaitait la flexibilité d'utiliser un processus robotisé ou manuel pour la sélection et le chargement des articles aux stations, en fonction des exigences commerciales de l'établissement.  

« Nous avons conçu une approche hybride – et c'est là que MagneMover a vraiment brillé », a déclaré Cocchini.

Étant donné que les accélérations, décélérations, vitesses et positions sont programmables, le même équipement peut être modifié pour prendre en charge le processus de « prélèvement et chargement » manuel ou robotisé.

Résultat

Fabrication plus efficace. Prix plus bas.

À ce jour, Automation NTH a installé six lignes d'assemblage d'appareils basées sur MagneMover LITE aux  États-Unis et en Asie.

« Au final, nous avons pu reconfigurer la solution en utilisant MagneMover LITE et réutiliser les outils – et maintenir le processus éprouvé et validé », a déclaré Buck.

« Nous avons également réduit l'empreinte de l'application d'environ 38 %, ce qui a entraîné une baisse des coûts de 40 %. »

La solution initiale à entraînement par courroie pouvait être configurée en deux-up. Avec MagneMover LITE, Automation NTH peut concevoir une configuration en quatre-up dans le même espace – doublant essentiellement la capacité et la vitesse de l'application.

« Notre objectif principal était d'augmenter la production et de permettre un prix par pièce plus bas – afin que le produit soit plus facilement disponible pour les patients du monde entier », a déclaré Buck. « Nous y sommes parvenus. »

En savoir plus sur notre PartnerNetwork Program.

Publié 11 septembre 2023

Sujets: Integrated Architecture Sciences de la vie MagneMover LITE Technologie de chariot indépendant
S’abonner à Rockwell Automation

Recevez les dernières actualités, les analyses d’experts et les informations directement dans votre boîte de réception.

S’abonner maintenant
Recommandé pour vous
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left Répondre à la demande de production d’appareils médicaux
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose