Loading
Étude de cas | Eau et eaux usées
Recent ActivityRecent Activity

WIN-911 Alarming améliore l’efficacité opérationnelle

Le logiciel de notification d’alarme permet une réponse plus rapide pour les clients, maintenant la production sur la bonne voie

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Installations de Quasar Energy Group

Des secteurs divers. Un objectif commun.

L'efficacité opérationnelle est depuis longtemps un objectif majeur dans le secteur industriel. Des opérations plus efficaces conduisent à une meilleure productivité, moins de déchets – et une rentabilité accrue.

Le maintien d'une production optimale est devenu encore plus critique à mesure que les entreprises se concentrent sur la réduction de leur empreinte carbone et la lutte contre la hausse des coûts énergétiques.

« De plus en plus, les clients viennent nous voir avec des projets visant à améliorer la durabilité », déclare Jeremy Meegan, responsable des ventes de canaux chez WIN-911. « Et comme pour tout autre projet, ils cherchent à atteindre ces objectifs “verts” de la manière la plus efficace possible. »

WIN-911 propose un logiciel innovant de notification d'alarme industrielle conçu pour optimiser la durée de fonctionnement de la production, réduire les coûts de maintenance et minimiser l'impact environnemental. L'entreprise a appliqué sa première solution en 1993 et est devenue un Rockwell Automation technology partner en 1998. Actuellement, la plateforme WIN-911 est le logiciel de notification d'alarme leader parmi les entreprises du Fortune 500 – et compte plus de 19000 installations dans le monde.

Une histoire de deux défis

Récemment, WIN-911 a déployé des solutions pour deux organisations qui étaient très axées sur la réalisation d'objectifs environnementaux.

Tout d'abord, WIN-911 a été approché par une grande université engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, l'université prévoyait de moderniser sa centrale à vapeur vieille de 90 ans et les tuyauteries associées qui relient plus de 160 bâtiments. Le nouveau système utilise des copeaux de bois et du gaz naturel renouvelable pour alimenter les turbines – et intègre un système sophistiqué de récupération de chaleur.

WIN-911 a été chargé de développer un système de notification d'alarme pour la mise à niveau.

De même, WIN-911 a été sollicité pour fournir une solution pour un Quasar Energy Group système de lessiveur anaérobie pour traitement des eaux usées. Le lessiveur anaérobie décompose les matières volatiles dans les systèmes de traitement des eaux usées en conformité avec les exigences réglementaires. Il libère également du biogaz, une source de gaz naturel renouvelable de plus en plus importante.

« Dans les deux cas, il est essentiel d'avoir un accès immédiat aux bonnes informations en cas de problème pour résoudre le problème », a déclaré Meegan. « Les employés peuvent répondre plus rapidement aux problèmes d'équipement, ce qui permet de maintenir les objectifs de production globaux sur la bonne voie. Par exemple, si un problème avec le lessiveur n'est pas traité rapidement, tout le cycle de production doit redémarrer depuis le début. »

Solution propulsée par le partenariat

Dans le cadre de leurs architectures de système de commande, l'université et Quasar Energy s'appuient toutes deux sur un système SCADA Rockwell Automation, intégrant le FactoryTalk® View Site Edition (SE) logiciel IHM. FactoryTalk View SE fournit une image complète de l'état de la production sur l'ensemble des processus – et une vue en temps réel des opérations pour de multiples parties prenantes.


« Nous nous sommes associés à Rockwell Automation pour fournir un système de notification qui libère les travailleurs d'une console HMI standard afin de permettre une réponse plus rapide », a déclaré Meegan.


Le logiciel WIN-911 s'intègre de manière transparente à FactoryTalk® Alarms and Events en temps réel et exploite des propriétés telles que les niveaux d'alarme, les noms de points, les noms de groupes et plus encore. La plate-forme de notification sécurisée transmet les détails des alarmes et des événements critiques aux travailleurs à distance via une application mobile, des SMS, la voix ou le courrier électronique, sur le dispositif de leur choix.

« Nous avons également développé une fonction de flux de travail d'escalade avancée », explique Meegan. « Cela permet aux utilisateurs d'organiser les notifications d'alarme en fonction du type, de la gravité et des rôles des travailleurs. »

Plus d'efficacité. Des résultats impressionnants.

Les solutions WIN-911 permettent une réponse plus rapide et plus efficace aux défis permanents liés aux équipements et à la production. Le client universitaire et Quasar Energy en récoltent les fruits.

À l'université, le nouveau système de chauffage de l'eau chaude est 24 % plus efficace que l'ancienne application à vapeur. Le système réduit les émissions de plus de 1000 t de dioxyde de carbone par an. Et grâce au logiciel WIN-911, l'université peut désormais maintenir un fonctionnement optimal avec seulement un ou deux opérateurs par poste.


Pendant ce temps, chez Quasar Energy, le système WIN-911 a réduit le temps de réponse aux alarmes et événements de 75 %.


Après la réussite du modèle, Quasar Energy a mis en œuvre la solution de notification sur deux sites de traitement des eaux usées supplémentaires.

« L'élargissement de vos capacités d'alarme est un petit exemple de ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour aider vos opérations à devenir plus efficaces », a déclaré Meegan. « Pour nos clients, la transition vers le développement durable est un jeu à long terme, et les objectifs de développement durable à long terme doivent être pris en compte dans tout nouveau projet. »

Avancer ensemble

WIN-911 se réjouit de poursuivre sa collaboration avec Rockwell Automation alors que les deux entreprises font progresser leurs technologies.

« Nous attachons de l'importance à la relation avec Rockwell Automation et continuons à être en phase avec l'équipe de développement du produit FactoryTalk View », a déclaré Meegan. « C'est un véritable partenariat. »

Sue Burtch, responsable principal du portefeuille commercial du logiciel de visualisation pour Rockwell Automation, est d'accord : « WIN-911 est un exemple parfait de la façon dont une relation solide avec un partenaire technologique peut aboutir à une solution qui aide nos clients mutuels à atteindre leurs objectifs. WIN-911 est un partenaire exceptionnel. »

En savoir plus sur nos Technology Partners.

Publié 7 mars 2023

Sujets: Optimize Production Eaux claires Eaux usées Traitement des eaux usées Génération de puissance FactoryTalk View SE
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
Recommandé pour vous
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left WIN-911 Alarming améliore l’efficacité opérationnelle
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose