Une solution contenue
Un variateur c.a. basse tension avec atténuation des harmoniques intégrée offre plusieurs avantages par rapport à d'autres solutions d'atténuation.
Tout d'abord, il peut réduire les effets de la distorsion harmonique pour vous aider à vous conformer à la norme IEEE 519. Mais il permet également d'économiser de l'espace sur le panneau et au sol par rapport à l'utilisation de dispositifs externes, tels que des filtres harmoniques ou des transformateurs à 18 impulsions. Et il réduit les coûts de câblage et le temps d'installation qui peuvent être associés à ces dispositifs.
Une solution intégrée met également la charge de la gestion de l'atténuation sur le fabricant du variateur.
Cela signifie que si vous travaillez dans le domaine des opérations de traitement des eaux et des eaux usées, vous n'avez pas à spécifier, installer et entretenir une technologie supplémentaire au-delà du variateur lui-même. Cela signifie également que vous n'avez pas à vous soucier de l'impact de la nouvelle technologie sur les performances de votre variateur, comme les pertes d'efficacité pouvant être causées par la chaleur d'un transformateur.
À l'intérieur d'une solution In-Drive
Les variateurs c.a. basse tension avec technologie de redresseur actif peuvent empêcher que la distorsion harmonique détectée à l'intérieur du variateur n'impacte le réseau électrique plus large.
Quelques composants clés du variateur permettent d'y parvenir. Tout d'abord, un filtre LCL fournit une capacité de faible harmonique et minimise la distorsion du courant dans le réseau électrique. De plus, un convertisseur côté ligne prélève de l'énergie sans distorsion harmonique et la convertit en courant continu.
Bien sûr, l'atténuation des harmoniques n'est qu'un des nombreux avantages que vous offrent ces variateurs.
Par exemple, la technologie de redresseur actif du variateur peut également vous aider à réduire vos coûts énergétiques. Elle peut fournir des capacités de régénération, afin que vous puissiez réinjecter l'énergie excédentaire dans l'alimentation entrante. Elle peut aussi réduire la vitesse du ventilateur et régler l'alimentation du variateur ou du bus sur un état basse consommation, ce qui peut réduire votre consommation d'énergie.
Un variateur conçu selon une approche d'architecture intégrée peut également réduire votre temps de programmation et faciliter le démarrage et la mise en service. Cette approche de conception vous permet de configurer et de programmer non seulement le variateur, mais aussi votre automate et d'autres dispositifs, le tout dans un seul environnement de développement. Elle vous permet également d'utiliser un seul fichier pour les configurations de votre automate et de votre variateur.
Moins d'harmoniques, moins de tracas
Un variateur qui limite la distorsion harmonique à un niveau acceptable peut vous aider à éviter les perturbations liées aux harmoniques dans les systèmes de traitement des eaux et des eaux usées, tout en réalisant d'autres économies. Et comme la solution d'atténuation est intégrée au variateur, vous n'avez pas à vous soucier de son impact sur votre empreinte, vos exigences d'installation ou vos performances globales.
En savoir plus sur les variateurs c.a. basse tension qui utilisent la technologie de redresseur actif ici.