Loading
Blog | Machines et équipements
Recent ActivityRecent Activity

Débloquer les heures de production avec DPM

Découvrez comment DPM peut aider à identifier des opportunités cachées pour améliorer les performances, ce qui peut conduire à des améliorations à deux chiffres.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Main d'un ingénieur responsable utilisant une tablette avec une icône sur un écran virtuel

Dans l'ensemble de la chaîne de valeur de la fabrication, un nouveau cadre visant à améliorer les performances émerge : il connecte les processus d'usine numériquement compatibles à l'amélioration continue des processus traditionnels en boucle fermée (CPI).

La gestion des performances numériques (DPM) est une solution d'information industrielle intégrée à ThingWorx de PTC qui exploite des principes de production allégée connus pour transformer la manière dont les usines atteignent des niveaux plus élevés d'excellence opérationnelle. Bien que les principes et de nombreux outils composants soient bien établis, la manière dont ils sont réunis est révolutionnaire. DPM collecte des données à partir de l'automatisation, et l'engagement des opérateurs identifie les goulots d'étranglement de la production et fournit des calculs de rendement synthétique de l'équipement (OEE). Associé à des analyses de Pareto sur les pertes de temps, DPM permet de prendre de meilleures décisions sur l'endroit où investir des ressources rares dans une initiative d'amélioration continue en boucle fermée (CPI). DPM permet d'identifier des opportunités cachées pour améliorer les performances, ce qui peut conduire à des améliorations à deux chiffres.

Beaucoup de données, pas assez d'informations

Le problème des données n'est plus leur indisponibilité, leur imprécision ou leur manque d'actualité. Les dirigeants d'usine sont submergés par des données précises et actualisées. Il existe plutôt un écart important entre les données et les informations utiles. De nombreuses entreprises manufacturières ont du mal à déterminer comment gérer, trier, organiser, sélectionner et fournir des informations précieuses. Elles ont besoin que leurs données permettent et soutiennent une meilleure prise de décision.  

DPM ingère les données d'exploitation, puis les analyse et les présente de manière à faciliter l'identification des problèmes et à rendre plus efficace le choix entre les différentes actions correctives.

Résolution de problèmes en boucle fermée et opérations de production

L'identification des goulots d'étranglement de manière cohérente et reproductible est difficile à faire manuellement et demande beaucoup de travail. DPM pour PTC fournit un ensemble d'outils qui automatisent largement la collecte des données et l'identification de l'opération de réglage de la cadence de la ligne de production.

Pour comprendre DPM, pensez à ces étapes :

  • Surveiller : Mesurer en permanence ce qui se passe sur une ligne de production.
  • Se concentrer : Trouver le moteur de la production. Identifier et classer les goulots d'étranglement.
  • Prioriser : Identifier les problèmes de performance à fort impact qui nécessitent une attention particulière.
  • Analyser : Déterminer les causes profondes et caractériser les sources de perte dans l'opération.
  • Améliorer : Mettre en place un plan pour résoudre le problème.
  • Confirmer : Surveiller la solution et s'assurer que le plan résout le problème.
  • Répéter

Un système d'exploitation pour l'amélioration continue

DPM est un système d'exploitation pour l'amélioration continue des processus, grâce à sa collection de cinq outils distincts entourant une puissante capacité de surveillance du contrôle de la production – le tout construit sur ThingWorx. Ce sont les outils de données numériques qui contribuent à transformer les données d'usine en informations précieuses sur les performances. 

Publié 2 mars 2022

Sujets: Constructeurs de machines et d’équipement

Jeff Miller - Modérateur
Jeff Miller - Modérateur
Lead Principal, Rockwell Automation
Jeff est un Principal chez Kalypso qui apporte 30 ans d'expérience dans l'amélioration des performances des chaînes logistiques et des opérations de fabrication grâce aux technologies de l'information de pointe. En tant que conteur passionné d'amélioration des activités, Jeff apporte une perspective pratique et axée sur les résultats aux initiatives de transformation.
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left Débloquer les heures de production avec DPM
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose