Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

La clé du succès brassicole : l’emballage des boissons artisanales

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rangée de canettes de soda

Vous avez créé une excellente boisson artisanale, mais comment la commercialiser et maintenir des marges saines ?

C'est l'une des questions posées par les fournisseurs du marché des boissons artisanales ou ceux qui cherchent à capitaliser sur sa croissance.

Et la réponse réside dans la toute nouvelle technologie de pointe qui permet la décoration de canettes pour les boissons artisanales à très bas coûts et sans aucune restriction sur les longueurs de production !

La bière artisanale est un marché en pleine croissance et passionnant. La variété croissante de boissons artisanales lancées ne montre aucun signe de ralentissement, des boissons gazeuses et énergisantes aux cocktails prêts à boire à base d'alcool.

Webinaire à la demande : Production plus rapide avec la technologie de chariot indépendant.

Les boissons artisanales représentent un pourcentage important et croissant du marché mondial des boissons. Certains ont déjà diversifié leurs offres pour capitaliser sur cette tendance, et tous cherchent des moyens créatifs d'accroître la reconnaissance de la marque/du produit et, surtout, de séduire le consommateur.

Les bières en petites quantités sont mises en canettes aux États-Unis depuis environ 20 ans, et ce segment de marché continue de croître rapidement.

Cependant, le passage à l'emballage en canettes ne se limite pas aux États-Unis, des centaines de brasseurs artisanaux dans le monde entier faisant le changement. Mais ce n'est pas sans obstacles.

Les niveaux de commande minimum, généralement supérieurs à 150000, continuent de freiner la capacité d'un brasseur à développer son activité de manière rentable en passant des bouteilles aux canettes.

Les longs délais d'un à deux mois et l'achat de canettes en excès signifient également qu'à ce jour, la mise en canettes de boissons artisanales n'était pas une option pour les brasseries de petite à moyenne taille.

La nouvelle technologie d'impression numérique sur canettes résout ces problèmes, ouvrant un tout nouveau monde d'opportunités, et pas seulement pour les brasseries plus petites.

En fait, avec des arômes en édition limitée ou des brassages saisonniers uniques, l'impression numérique sur canettes répond directement aux demandes actuelles en matière de boissons.

Du point de vue du coût uniquement, l'impression numérique sur canettes est environ 15 fois moins chère que l'impression d'étiquettes sur canettes, souvent utilisée comme solution à court terme pour passer des bouteilles aux canettes.

Les canettes sont une meilleure solution pour préserver la boisson de la dégradation par la lumière, du stockage et du transport, et elles sont aussi une meilleure option de recyclage que de nombreux autres matériaux d'emballage.

La possibilité d'imprimer numériquement directement sur les canettes ouvre également d'énormes opportunités pour les grandes marques/brasseries. Elles peuvent désormais conditionner leurs boissons en plus petits volumes, avec la flexibilité d'impression pour modifier ou changer le message sur les canettes selon les besoins.

Pour exploiter ce potentiel, la technologie d'impression numérique pour la décoration des canettes métalliques, qu'il s'agisse de bière artisanale, de boissons artisanales sans alcool, de vins ou de spiritueux, devrait offrir la variété, la flexibilité et le choix dont les producteurs ont besoin pour réussir.

Bien que l'impression numérique sur canettes soit extrêmement populaire auprès des producteurs artisanaux qui y ont accès, ces services restent encore peu disponibles dans la plupart des pays du monde.

Les imprimantes de fabricants tels que Tonejet et ses partenaires sont perçues comme la clé pour débloquer des opportunités d'investissement significatives pour une variété de modèles commerciaux d'emballage de boissons artisanales.

Pour en savoir plus, vous pouvez m'envoyer un courriel ou visiter notre site Internet.

Tonejet, un partenaire constructeur de machines de Rockwell Automation, intégrera le système de transport intelligent iTRAK à son décorateur numérique de boîtes en deux parties pour créer un système numérique complet pour les boîtes en deux parties de courte à moyenne série.

Publié 10 avril 2017

Sujets: Agroalimentaire

S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner

Recommandé pour vous

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left La clé du succès brassicole : l’emballage des boissons artisanales
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose