Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Les solutions de développement durable sont là

Relevez les défis critiques de durabilité et d'énergie avec "FactoryTalk Energy Manager".

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Groupe d’éoliennes au coucher du soleil

La gestion de l'énergie, la surveillance et la production de rapports de conformité peuvent être assez difficiles en raison de l'augmentation des coûts de l'eau, de l'air, du gaz, de l'électricité et de la vapeur (WAGES), de l'évolution du paysage réglementaire et de la nécessité d'une précision dans l'analyse de la consommation. Avec les initiatives de développement durable au premier plan à l'échelle mondiale, il est temps d'examiner de près la manière dont l'industrie relève les défis critiques avec les ressources disponibles. Explorons certains des principaux défis et des solutions potentielles :

Qualité et disponibilité médiocres des données

L'obtention de données primaires de bonne qualité sur l'ensemble des chaînes de valeur peut être difficile, en particulier pour les petites entreprises. En l'absence de disponibilité, de qualité et de contextualisation des données, de nombreuses entreprises peuvent se retrouver bloquées dans leurs objectifs de développement durable.

Solution : L'exploitation de la technologie de collecte de données peut améliorer la qualité et la disponibilité des données tout en réduisant les besoins en ressources. DataOps industriel est devenu une technologie clé pour collecter, contextualiser et accéder aux données dans le cadre d'une stratégie de gestion de l'énergie.

Normes de divulgation en évolution et incohérentes

Pour suivre l'évolution rapide des normes, il faut une expertise et l'interprétation peut encore varier. Les exigences régionales peuvent changer rapidement. Vous avez besoin d'un système de gestion de l'énergie capable de fournir des informations à jour, rapidement et facilement.

Solution : Fournir un accès aux données énergétiques à toutes les parties prenantes pour permettre la collaboration, la création de rapports et l'analyse vous aidera à rester au fait de toutes les exigences des normes locales, nationales et mondiales.

Engagement des parties prenantes

L'obtention de données d'émissions implique la coopération des parties prenantes de toute la chaîne de valeur, ce qui peut être difficile en raison des préoccupations de confidentialité et de réputation. Disposer d'une plate-forme de données hautement sécurisée, évolutive, avec un contrôle d'accès au niveau utilisateur, permet à vos applications énergétiques dans le cloud ou sur site en périphérie.

Solution : Encore une fois, les DataOps industriels avec la capacité d'héberger les applications de n'importe quel fournisseur dans un environnement hautement sécurisé avec des données accessibles sont la clé du succès. Les applications évolutives sont essentielles, contrairement aux solutions de type « faites-le vous-même » qui ne peuvent pas être maintenues.

Contraintes de ressources

De nombreuses entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, ont du mal à traiter le grand volume de données impliquées dans la mesure et le reporting des émissions, les indicateurs de consommation d'énergie et les analyses. Cela peut les empêcher d'être en mesure d'apporter des changements significatifs.

Solution : L'utilisation d'une technologie de collecte de données conviviale peut réduire les besoins en ressources. Recherchez des applications qui ont des tableaux de bord faciles à comprendre et clairs. Les opérateurs n'ont pas besoin d'être des scientifiques des données pour mettre en œuvre un système avancé.

Intégration limitée aux opérations commerciales

Les solutions personnalisées de gestion de l'énergie, y compris les rapports sur les émissions, ne sont souvent pas entièrement intégrées aux opérations commerciales existantes, ce qui ralentit les efforts de collecte de données.

Solution : Une meilleure intégration de la surveillance de l'énergie et des émissions dans les processus métier peut rationaliser le processus de décarbonation. Les plates-formes DataOps s'intègrent parfaitement à vos systèmes existants sans nécessiter de programmation en profondeur. Ces applications, telles que FactoryTalk® Energy Manager™, peuvent être déployées en quelques jours seulement et maintenues dans un environnement de logiciel en tant que service (SaaS).

Le développement durable comme avantage concurrentiel

L'adoption de pratiques durables et de systèmes de gestion de l'énergie robustes peut constituer un avantage concurrentiel, améliorer la réputation de la marque et ouvrir de nouvelles opportunités de marché. Les entreprises qui abordent la durabilité de manière proactive ne se contentent pas de se conformer aux réglementations, elles se positionnent en leaders du marché, attirant des consommateurs et des partenaires soucieux de l'environnement.

« Chez Conperio, nous comprenons que naviguer dans le paysage complexe de la durabilité et de la gestion de l'énergie nécessite à la fois une technologie de pointe et une expertise industrielle. En tirant parti de plateformes avancées telles que "FactoryTalk Energy Manager", nous permettons à nos clients d'obtenir une visibilité en temps réel et un contrôle sur leur consommation d'énergie, favorisant ainsi l'efficacité et la durabilité dans l'ensemble de leurs opérations », déclare Ron Harrison, président et propriétaire de Conperio Technology Solutions (membre du programme PartnerNetwork™ de Rockwell Automation). L'entreprise est un intégrateur système.

Tendances futures en matière de développement durable

Alors que le paysage du développement durable continue d'évoluer, plusieurs tendances émergentes sont appelées à façonner l'avenir de la gestion de l'énergie et de la réduction des émissions :

  1. Intelligence artificielle (IA) et apprentissage automatique (AA) : l'IA et l'AA transforment la manière dont les entreprises surveillent, analysent et optimisent la consommation d'énergie. Ces technologies peuvent prédire les schémas de consommation d'énergie, identifier les inefficacités et suggérer des actions correctives en temps réel. En intégrant des analyses basées sur l'IA aux systèmes de gestion de l'énergie, les entreprises peuvent prendre des décisions plus éclairées, réduire les déchets et améliorer l'efficacité opérationnelle.
  2. Intégration de l'Internet des objets (IoT) : L'IoT se développe rapidement, avec un nombre croissant d'appareils connectés fournissant des données en temps réel sur la consommation d'énergie dans l'ensemble des opérations. Cette connectivité permet une surveillance et un contrôle plus précis, permettant aux entreprises d'optimiser leur consommation d'énergie à un niveau granulaire. L'utilisation d'appareils IoT facilite également la maintenance prédictive, réduisant les temps d'arrêt et confirmant que l'équipement fonctionne à son rendement maximal.
  3. Systèmes énergétiques décentralisés : Les systèmes énergétiques décentralisés, tels que les micro-réseaux et les ressources énergétiques distribuées (DER), gagnent du terrain à mesure que les entreprises recherchent une plus grande indépendance énergétique et une meilleure résilience. Ces systèmes permettent aux entreprises de générer et de gérer leur propre énergie localement, réduisant ainsi la dépendance au réseau et les émissions. En intégrant des sources d'énergie renouvelable telles que le solaire et l'éolien, les systèmes décentralisés peuvent renforcer davantage les efforts de durabilité.
  4. Principes de l'économie circulaire : La transition vers une économie circulaire, dans laquelle les ressources sont réutilisées, remises à neuf et recyclées, jouera un rôle crucial dans le développement durable. Les entreprises adoptent de plus en plus de pratiques d'économie circulaire pour minimiser les déchets et réduire l'impact environnemental de leurs opérations. Cette tendance stimulera l'innovation dans la conception des produits, l'approvisionnement en matériaux et la gestion de la chaîne logistique, le tout visant à réduire l'empreinte carbone.
  5. Renforcement des cadres réglementaires : Alors que les gouvernements et les organismes internationaux resserrent les réglementations sur les émissions et les rapports de durabilité, les entreprises devront anticiper les exigences de conformité. Les futurs cadres réglementaires devraient devenir plus stricts, avec un accent sur la transparence et la responsabilité. Les entreprises qui adoptent de manière proactive des pratiques durables et investissent dans la technologie de conformité seront mieux placées pour s'adapter à ces changements.
  6. Responsabilité sociale des entreprises (RSE) et pression des investisseurs : Les parties prenantes, notamment les investisseurs, les clients et les employés, exigent de plus en plus que les entreprises démontrent leur engagement en faveur du développement durable. Cette pression incite les organisations à intégrer des initiatives de responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans leurs stratégies commerciales de base. Les entreprises capables de montrer des progrès tangibles en matière de développement durable répondront non seulement à ces attentes, mais attireront également des investissements et amélioreront leur position sur le marché.
  7. Jumeaux numériques et développement durable : les jumeaux numériques, répliques virtuelles des actifs physiques, sont utilisés pour modéliser et optimiser la consommation d'énergie en temps réel. En simulant différents scénarios, les entreprises peuvent identifier les pratiques énergétiques les plus efficaces et prédire l'impact des changements avant de les mettre en œuvre dans le monde réel. Cette approche réduit les risques et soutient l'amélioration continue des efforts de développement durable.

Outre ces défis, il est également difficile de surveiller, de vérifier et de rendre compte des mesures très précises des émissions de NOₓ, de CO et d'O₂ pour la réduction des émissions. Cependant, Rockwell Automation propose un logiciel, Software CEM®, un système de surveillance continue des émissions (CEMS), qui permet de mesurer et de rendre compte des émissions réglementées afin de se conformer aux directives environnementales, sans avoir besoin d'un CEMS matériel coûteux. Associées à notre plate-forme DataOps industrielle, aux applications FactoryTalk® DataMosaix™ et "FactoryTalk Energy Manager", d'autres solutions logicielles et systèmes automatisés sont également disponibles pour améliorer la gestion de l'énergie, la surveillance des émissions et la génération de rapports afin d'atteindre la neutralité carbone.

Ces tendances représentent le de pointe du développement durable dans la gestion de l'énergie. En restant informées et en s'adaptant à ces avancées, les entreprises peuvent atteindre les objectifs de développement durable actuels, profiter des opportunités et contribuer à protéger leurs activités contre les risques émergents.

Relevez ces défis grâce à la collaboration, aux avancées technologiques et à l'engagement en faveur du développement durable. Faites un pas de plus vers la réalisation de vos objectifs de développement durable. Inscrivez-vous à notre webinaire, Empowering Sustainable Manufacturing: Unveiling the Power of FactoryTalk Energy Manager with Conperio et planifiez une consultation personnalisée avec nos experts. Ensemble, nous pouvons vous aider à transformer les défis du développement durable en opportunités de croissance et d'innovation.

En savoir plus sur "FactoryTalk Energy Manager" ici.

Pour plus d'informations sur Conperio, visitez notre répertoire de partenaires. 

Pour en savoir plus sur le programme PartnerNetwork de Rockwell Automation, cliquez ici.

Application FactoryTalk Energy Manager
Application FactoryTalk Energy Manager
Application FactoryTalk Energy Manager
Une approche évolutive en matière de surveillance énergétique afin d’accroître le rendement, d’identifier des opportunités de réduction d’énergie et d’accélérer la transformation numérique.
En savoir plus

Publié 2 octobre 2024

Sujets: Drive Sustainability Accelerate Digital Transformation Transformation numérique Sustainable Solutions Fabrication intelligente Durabilité FactoryTalk Energy Manager
S’abonner à Rockwell Automation

Recevez les dernières actualités, les analyses d’experts et les informations directement dans votre boîte de réception.

Abonnez-vous maintenant
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
  5. Chevron LeftChevron Left Les solutions de développement durable sont là
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose