Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Commencez à réaliser des économies en utilisant un variateur de fréquence avec des capacités de transfert synchrone

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Deux employés avec un ordinateur portable dans une centrale électrique

Les économies continuent de s'accumuler lorsque vous utilisez un variateur de fréquence (VFD) avec des capacités de bypass et de transfert synchrones. Il peut contribuer à réduire les coûts initiaux et les coûts énergétiques et de maintenance à long terme dans diverses applications de commande de moteur. Et en plus des économies de coûts, le VFD peut vous aider à augmenter l'efficacité et à obtenir un contrôle de processus plus flexible.

Un variateur de fréquence avec des capacités synchrones vous permet de faire fonctionner un moteur en continu avec une commande de vitesse variable ou de démarrer et synchroniser plusieurs moteurs. Il vous permet également de réaliser un démarrage progressif de gros moteurs.

Alors, prenez le temps de voir si le variateur de fréquence est adapté à vos opérations. Il pourrait vous mettre en bonne position auprès de tous, des techniciens de l'atelier, qui ont moins de pièces à entretenir, au directeur financier, qui cherche à maîtriser les coûts énergétiques de la production.

Fonctionnement d'un moteur

Dans cette application, le variateur de fréquence fait fonctionner le moteur en continu avec une commande de vitesse variable et peut transférer le moteur vers la source de dérivation si nécessaire.

Cette application peut augmenter l'efficacité globale du système pour réaliser des économies d'énergie. Elle peut également générer plus d'économies en supprimant, ou en ne nécessitant pas, l'utilisation ou la maintenance de certains appareils.

Dans les applications de ventilateur, par exemple, les clapets peuvent être retirés ou laissés ouverts, car ils ne sont plus nécessaires pour obtenir un débit d'air variable. Dans les pompes, les vannes peuvent être laissées ouvertes, car elles ne sont plus nécessaires pour assurer le contrôle du débit.

Fonctionnement de plusieurs moteurs

Ici, un variateur de fréquence peut démarrer et synchroniser plusieurs moteurs. Cela peut réduire votre courant pleine charge et votre consommation d'énergie, et optimiser votre procédé.

Le nombre de moteurs pouvant être commandés est limité par des facteurs externes, tels que la capacité du bus et les limites de câblage. Mais dans certains cas, l'application de transfert synchrone a été appliquée avec succès à un système de 10 moteurs.

Il existe deux options possibles dans une application multi-moteur. Premièrement, tous les moteurs peuvent avoir la même puissance nominale. Deuxièmement, une plage de puissance moteur peut exister. Dans ce deuxième scénario, le système de variateur doit être dimensionné pour la puissance la plus élevée du moteur, mais aussi être capable de commander le moteur le plus petit.

Application de démarrage progressif

Cette application est utilisée pour démarrer les moteurs, accélérer jusqu'à la pleine vitesse et transférer à la source de dérivation.

Le variateur n'est pas prévu pour une application continue. Par conséquent, l'intensité nominale du variateur peut être réduite pour correspondre aux exigences de démarrage de la charge. Le variateur n'est pas dimensionné pour la puissance en CV du moteur, mais uniquement pour la puissance de démarrage requise.

Prêt, partez, économisez

Pour en savoir plus sur la façon dont les variateurs de fréquence avec capacités de dérivation et de transfert synchrone peuvent vous faire économiser de l'argent et optimiser votre commande de moteur, visitez notre site Internet.

Cet article a été co-écrit par Gary Bankay.

Publié 3 juillet 2019


Brad Bugiardini
Brad Bugiardini
Team Lead, PF6000 Product Management, Rockwell Automation
Brad Bugiardini is the Product Manager for the PowerFlex 6000 Medium Voltage Drive family, located in Cambridge, Ontario. Brad has been with Rockwell Automation for 10 years – all with the medium-voltage business. He holds a degree in Electrical Engineering Technology from Mohawk College in Hamilton, Ontario.
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Commencez à réaliser des économies en utilisant un variateur de fréquence avec des capacités de transfert synchrone
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose