Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Opérations intelligentes : des améliorations en atelier qui stimulent la compétitivité

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Opérations intelligentes : des améliorations en atelier qui stimulent la compétitivité hero image

La fabrication intelligente n'a pas beaucoup de sens si elle ne se traduit pas par une fabrication meilleure.

Il y a une brume d'hyperbole autour des gains potentiels disponibles via l'Internet des objets (IoT), les appareils intelligents, l'intelligence embarquée, etc. Pourtant, si la production modernisée ne peut pas améliorer les opérations, à quoi bon ?

Une étude récente sur l'IoT révèle que les trois principaux objectifs de l'intégration des dispositifs intelligents et de l'intelligence embarquée dans les usines et les processus sont l'amélioration de la qualité, des coûts et de la rapidité.

Toutes ces possibilités existent, mais elles nécessitent un plan — une feuille de route — qui identifie pourquoi, où, quoi et comment une entreprise doit automatiser. Sans stratégie, un équipement plus intelligent se contentera de capturer et de partager davantage de données — submergeant les responsables et pouvant même nuire aux performances opérationnelles.

Alors, comment se lancer dans une modernisation qui intègre l'intelligence et génère un retour sur investissement ? Concentrez-vous sur les objectifs de production :

  • Augmenter la productivité : Identifiez les lignes et cellules de production où des équipements plus intelligents permettront le jidoka (automatisation avec intelligence humaine), réduisant ainsi le nombre d'opérateurs nécessaires pour les tâches (par ex., chargement et déchargement) afin qu'ils puissent être redéployés ailleurs. Recherchez également les lignes et cellules confrontées à des problèmes de fiabilité, où des équipements d'autosurveillance pourraient prévenir les temps d'arrêt.
  • Réduire les coûts : La plupart des entreprises ont du mal à maîtriser les coûts de fabrication ; en fait, seulement 35 % ont réussi à réduire les coûts de fabrication par unité au cours des trois dernières années. Découvrez comment les machines intelligentes peuvent réduire les coûts énergétiques, minimiser les rebuts et les reprises (réduction des coûts de main-d'œuvre et de matériaux), et réduire les temps de cycle (réduction des heures de travail/heures supplémentaires).
  • Sécuriser les actifs et les réseaux : Les cybermenaces n'ont pas besoin de pénétrer dans votre entreprise par le siège social. De plus en plus, les machines d'atelier sont une cible pour les cybermenaces — et offrent aux pirates un accès par la porte dérobée aux réseaux informatiques de l'entreprise. Effectuez un audit de sécurité de l'équipement actuel pour identifier les vulnérabilités susceptibles de menacer les documents financiers, les données propriétaires et les dossiers clients.
  • Améliorer les performances de fabrication : Où dans l'atelier pouvez-vous identifier des problèmes de qualité récurrents ? Des machines plus intelligentes peuvent prévenir les problèmes de qualité ou détecter les erreurs avant qu'elles n'atteignent vos clients. Plus important encore : où dans l'atelier avez-vous des problèmes de sécurité ? Un équipement intelligent ne se contente pas de stimuler la productivité — il sauve des vies.

Devenez plus intelligent. Devenez meilleur. En savoir plus sur The Connected Enterprise®.

Publié 27 juin 2016


Beth Parkinson
Beth Parkinson
Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner

Recommandé pour vous

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Opérations intelligentes : des améliorations en atelier qui stimulent la compétitivité
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose