Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Repensez ce qui est possible avec votre IHM

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Repensez ce qui est possible avec votre IHM hero image

Vous pouvez voir votre logiciel IHM comme l'outil qui met les données de production à la disposition des employés sur les terminaux. Mais la vérité est que le logiciel IHM moderne fait beaucoup de travail « en coulisses » qui, s'il est exploité, peut contribuer à améliorer le fonctionnement de vos opérations.

De la possibilité d'afficher l'état de la production à tout moment et en tout lieu, à la capacité d'intégration avec une large gamme de systèmes d'atelier, le logiciel IHM actuel peut faire des choses que vous n'auriez peut-être pas imaginées il y a seulement 10 ans.

Voici trois façons clés dont une IHM moderne peut transformer vos opérations.

Accédez aux informations de nouvelles façons

Une IHM moderne ne se contente pas de donner aux employés accès à l'information. Elle leur donne accès à l'information au moment et à l'endroit où ils en ont besoin pour prendre des décisions.

Comment ? En étendant les affichages au-delà des terminaux opérateur grâce à de nouvelles technologies telles que les appareils mobiles, les clients légers ou les casques de réalité mixte – afin de permettre aux travailleurs d'accéder plus rapidement et plus facilement aux informations dont ils ont besoin.

Lorsque les techniciens peuvent accéder aux affichages IHM sur des appareils mobiles, par exemple, ils peuvent voir et réagir aux alarmes à distance pour résoudre plus rapidement les problèmes de production. Et en fournissant des affichages aux clients légers, votre entreprise peut réduire la maintenance, économiser de l'argent et améliorer la sécurité par rapport à l'utilisation de PC.

Créer des opérations plus familières

Alors que les employés accèdent à davantage de données de production sur un plus grand nombre d'appareils, il est important que les affichages soient cohérents, afin que les employés sachent toujours ce qu'ils regardent. Une IHM moderne vous permet de fournir une apparence et une convivialité standardisées sur les terminaux opérateur, les PC et les tablettes pour créer un environnement d'exploitation familier.

Une IHM moderne vous permet également de stocker et de réutiliser les faces avant des dispositifs et d'autres objets dans une bibliothèque. Cela peut aider à s'assurer que les employés voient les éléments de manière cohérente lorsqu'ils passent d'une machine à l'autre, d'une ligne à l'autre, voire d'une usine à l'autre.

Tirez le meilleur parti de vos données

Une IHM moderne peut se connecter à vos autres systèmes industriels pour offrir aux employés une meilleure visibilité sur les opérations et améliorer vos performances globales.

Par exemple, le logiciel peut s'intégrer à vos systèmes de production pour donner aux employés accès non seulement aux informations en temps réel de l'automate, mais aussi aux informations stockées dans les dispositifs de l'atelier. Cela peut aider les employés à mieux gérer la qualité, à optimiser les performances des équipements et plus encore.

De même, le logiciel peut se connecter à un système d'historisation pour aider les opérateurs à analyser plus facilement les données de processus complexes sur de longues périodes. Les données de processus historiques peuvent être combinées avec les actions des opérateurs, les alarmes système et même les événements du système de production pour fournir à l'opérateur des données avec le contexte qui facilite l'analyse.

Une IHM moderne peut également fonctionner en tandem avec un logiciel de gestion des actifs pour sauvegarder et récupérer vos applications IHM, en plus de vos configurations d'automate et d'autres dispositifs. En cas de catastrophe ou de panne de machine, les ingénieurs peuvent alors simplement recharger les applications au lieu de les reconstruire.

Publié 13 mai 2020


S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner

Recommandé pour vous

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Repensez ce qui est possible avec votre IHM
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose