Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Répétez les déploiements OT réussis avec des conteneurs logiciel

Le logiciel conteneurisé réduit la dérive de l’environnement et améliore la cohérence du développement à la production dans les environnements IT et OT.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Gros plan de plusieurs conteneurs d'expédition métalliques empilés : rouge, bleu, jaune, blanc.

Comme les conteneurs d'expédition, les conteneurs logiciels conditionnent les applications pour qu'elles s'exécutent de manière cohérente partout.

La conteneurisation est bien établie dans le domaine IT et gagne désormais du terrain dans les déploiements OT (industriels) pour regrouper une application et ses dépendances en un seul package qui fonctionne de manière cohérente dans tous les environnements. Elle aligne les attentes en matière de technologies de l'information et de technologies opérationnelles concernant le déploiement, la montée en charge, la sécurité et la reprise.

Appliquons maintenant cette idée à la visualisation de l'atelier.

FactoryTalk® Optix™ est une plateforme intuitive de conception et de visualisation d'IHM qui fournit des solutions rapides, flexibles et évolutives pour vos applications de fabrication et de production.

Ses options de connectivité incluent l'intégration du modèle d'information OPC UA, la connectivité MQTT et des choix de base de données tels que la prise en charge de SQLite embarqué, ODBC et InfluxDB. De plus, les applications FactoryTalk Optix peuvent être exécutées dans des conteneurs Docker et ThinManager®.

Pourquoi conteneuriser les applications d'exécution ?

Les équipes de technologies opérationnelles sont souvent invitées à maintenir un comportement d'exécution cohérent sur plusieurs machines et sites. Pourtant, les environnements de déploiement dérivent naturellement au fil du temps.

Par conséquent, les différences dans les mises à jour du système d'exploitation, les bibliothèques, les pilotes et les modifications de configuration locale peuvent introduire des incohérences qui apparaissent lors de la mise en service ou des mises à niveau.

Les conteneurs permettent de résoudre ces erreurs possibles en encapsulant l'environnement d'exécution, de sorte que les applications peuvent être déployées et lancées de manière cohérente sur des hôtes compatibles avec les conteneurs. Cela s'aligne sur l'objectif plus large de la conteneurisation : améliorer la cohérence et la portabilité du développement à la production.

Lorsque la standardisation est essentielle, le déploiement en conteneur FactoryTalk Optix est une approche prise en charge qui s'appuie sur les directives de Rockwell Automation (y compris la publication de port et le comportement de licence).

FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
Réalisez votre vision de l’IHM, de l’Internet industriel des objets, de l’informatique en périphérie et de la plate-forme de données en améliorant les prestations livrables et l’efficacité grâce à la collaboration, l’évolutivité et l’interopérabilité.
En savoir plus
Introduction à la conteneurisation : un pont entre l’informatique et les technologies de la production
Introduction à la conteneurisation : un pont entre l’informatique et les technologies de la production
Blog
Blog
Introduction à la conteneurisation : un pont entre l’informatique et les technologies de la production
L'objectif de ce billet est de démontrer la puissance de la conteneurisation pour rationaliser le déploiement des applications dans les environnements IT et OT.
Lire maintenant

Essayez gratuitement le logiciel FactoryTalk Optix

Découvrez les options illimitées du développement d'IHM dans le cloud. Téléchargez FactoryTalk Optix Studio Standard gratuitement ou bénéficiez d'un essai de 90 jours de FactoryTalk Optix Studio Pro.

Modèles reproductibles et réussis de déploiement de logiciel conteneurisé

Ces trois modèles permettent de visualiser à quoi peuvent ressembler les conteneurs de logiciel dans la technologie opérationnelle :

1: Déploiement d'IHM de flotte sur des machines similaires

Scénario : Vous avez plusieurs actifs similaires, tels que des lignes, des skids, des cellules ou des sites, et vous souhaitez une expérience opérateur cohérente avec une interface homme-machine (IHM) et un modèle de mise à jour prévisible.

Une approche basée sur les conteneurs offre une cohérence en lançant l’application d’exécution dans un contexte de conteneur standardisé, et une répétabilité en utilisant des paramètres de lancement de conteneur documentés tels que la publication de port, la dénomination de conteneur et le comportement de redémarrage facultatif. Si vous avez besoin que l’application d’exécution conserve les fichiers ou les paramètres qu’elle crée, connectez le conteneur à un dossier réel sur l’ordinateur. Ainsi, les données restent même si le conteneur est redémarré ou remplacé.

2 : Services de périphérie modulaires côte à côte

Scénario : Vous souhaitez une visualisation en périphérie et pouvez également vouloir des capacités adjacentes déployées à ses côtés (par exemple, FactoryTalk® Remote Access™ Runtime).

Les conteneurs permettent de déployer plusieurs composants côte à côte sur un hôte tout en les conservant emballés indépendamment. Et les recommandations d’exécution des conteneurs FactoryTalk Optix fournissent le mécanisme concret pour exécuter l’application d’exécution Optix dans Docker en tant que composant de visualisation dans les déploiements.

Dans une architecture de périphérie composable, il est également avantageux d’exécuter des services de connectivité à distance parallèlement au runtime de visualisation. Par exemple, FactoryTalk® Remote Access™ Runtime est disponible sous forme d’image Docker, ce qui permet de le déployer en tant que conteneur distinct à côté d’un conteneur de runtime FactoryTalk Optix (ou à côté d’un autre service conteneurisé complémentaire sur le même hôte). Cela convient naturellement aux hôtes de conteneurs, car les conteneurs sont conçus pour fonctionner côte à côte sur la même machine tout en maintenant l’isolation des processus.

3 : Déploiements dans le cloud

Scénario : Certaines entreprises étendent également cette approche des conteneurs aux environnements hébergés dans le cloud lorsqu’elles souhaitent disposer d’une empreinte d’exécution gérée de manière centralisée, de mécanismes de déploiement standardisés ou d’un alignement plus facile avec les opérations essentielles du cloud.

Dans ces scénarios, le même principe fondamental du logiciel conteneurisé s’applique. Un runtime Optix peut être conditionné et exploité comme une charge de travail conteneurisée, tandis que la puissance de calcul sous-jacente est fournie par l’infrastructure cloud du client et régie par ses politiques informatiques et sa posture de sécurité.

Cela s’intègre naturellement aux workflows cloud d’Optix : FactoryTalk® Optix Studio™ Pro prend en charge la collaboration hébergée dans le cloud et le développement basé sur un référentiel. Et Rockwell Automation décrit des modèles de déploiement à distance qui exploitent FactoryTalk Remote Access, réduisant ainsi la nécessité d’être physiquement sur site pour fournir des mises à jour.

Considérations relatives au déploiement en conteneur de FactoryTalk Optix

Limite de tiers

Pour ceux qui débutent avec le logiciel conteneurisé, veuillez vous référer au fournisseur tiers, tel que Docker ou Portainer, pour obtenir de l’aide et connaître les conditions de licence.

Comportement de licence

Si vous ne fournissez pas de clé de licence d’accès, l’application FactoryTalk Optix cesse de fonctionner après 120 minutes. Vous trouverez plus d’informations dans l’aide FactoryTalk Optix.

La publication de port est liée à la configuration de l’application

Lorsque Optix s’exécute dans un conteneur, choisissez un port sur le PC hôte et « transférez-le » vers le port qu’Optix utilise pour son client web. Ce port interne est le port Web Presentation Engine que vous définissez dans FactoryTalk® Optix Studio™.

La persistance doit être intentionnelle

Décidez à l’avance ce qui doit être sauvegardé et ce qui peut être temporaire. L’option de liaison de volume existe pour conserver les modifications apportées à l’exécution en écrivant les modifications d’exécution dans un dossier local sur la machine hôte, afin que les modifications ne soient pas perdues lorsque le conteneur redémarre ou est remplacé.

La répétabilité est la priorité, tout le reste vient ensuite

La valeur pratique du déploiement de FactoryTalk Optix avec un logiciel conteneurisé réside dans la répétabilité.

Les conteneurs logiciels offrent un moyen cohérent et documenté d’exécuter la même application d’exécution dans différents environnements, en utilisant des concepts standard de lancement de conteneur tels que la publication de port, le comportement de redémarrage et (si nécessaire) le mappage de volume pour la persistance. Cela soutient l’objectif plus large de la conteneurisation qui est de réduire la dérive des environnements et d’améliorer la cohérence du développement à la production, tant dans les technologies de l’information que dans les technologies de l’exploitation.

Vous souhaitez passer à l’étape suivante ? Découvrez comment ThinManager® software et FactoryTalk Optix s’intègrent dans la conversation plus large sur la conteneurisation, sans changer les fondamentaux décrits. Et vous pouvez approfondir l’ensemble du portefeuille de logiciels et dispositifs matériels FactoryTalk Optix basés sur le cloud ici.

Qu'est-ce que FactoryTalk Optix ?

FactoryTalk Optix  est une nouvelle plateforme d'IHM compatible cloud de Rockwell Automation conçue pour la visualisation flexible basée sur navigateur et la gestion des données en périphérie.

Elle permet aux utilisateurs de concevoir, tester et déployer des applications sur divers matériels, avec une architecture ouverte, une collaboration multi-utilisateur via FactoryTalkR HubTM et une prise en charge essentielle des protocoles OPC UA et MQTT.

Top 3 des avantages de FactoryTalk Optix :

1. Collaboration et conception basées sur le cloud : Les équipes peuvent travailler sur des projets de n'importe où à l'aide d'un navigateur Internet, avec une intégration Git intégrée pour le contrôle de version et l'édition multi-utilisateur simultanée

2. Interopérabilité et flexibilité maximales : La plateforme Optix prend en charge les dispositifs Rockwell Automation et de tierce partie, permettant un déploiement sur diverses plateformes (local, périphérie ou cloud)

3. Visualisation moderne et évolutive comprend des graphiques réactifs orientés objet qui s'adaptent automatiquement à différentes tailles d'écran et appareils, y compris mobiles et tablettes

Références de mise en œuvre de projet :

Accédez au référentiel public Rockwell Automation GitHub. Les projets d'exemple montrent comment accélérer la livraison de valeur avec des technologies modernes, des conceptions innovantes et des options de déploiement évolutives.

Un projet d'exemple Optix_Docker_FTOptixUpdateServer fournit une mise en œuvre de référence pour la création et l'exécution d'une image Docker pour FactoryTalk Optix Runtime, puis le déploiement d'une application Optix dans ce conteneur.

Rationalisez les technologies de la production avec des logiciels conteneurisés : 5 façons de faire
Rationalisez les technologies de la production avec des logiciels conteneurisés : 5 façons de faire
Blog
Blog
Rationalisez les technologies de la production avec des logiciels conteneurisés : 5 façons de faire
Le logiciel conteneurisé résout 5 problèmes OT – Découvrez comment il permet un contrôle évolutif et sécurisé qui simplifie les opérations et responsabilise votre équipe.
Lire maintenant
Fusionnez les meilleures pratiques IT et les réalités OT
Fusionnez les meilleures pratiques IT et les réalités OT
Blog
Blog
Fusionnez les meilleures pratiques IT et les réalités OT
Les conteneurs logiciels en périphérie offrent : 1. Déploiement rapide 2. Personnalisation 3. Efficacité des ressources 4. Plus de sécurité 5. Simplification de la gestion 6. Scalabilité
Lire maintenant

Publié 14 avril 2026

Sujets: Optimize Production Accélérez la transformation numérique Automobile et pneumatiques Chimie Agroalimentaire Interface homme-machine FactoryTalk Optix ThinManager

Paul Haikal
Paul Haikal
Responsable du portefeuille commercial, logiciels de visualisation, Rockwell Automation
Paul a plus de 20 ans d'expérience dans l'automatisation industrielle, couvrant l'assistance à distance, l'accompagnement et la direction des produits et du portefeuille, avec une passion pour la visualisation afin de fournir des opérations intuitives et connectées. Il dirige des programmes visant à améliorer les résultats des clients et à permettre des déploiements à grande échelle, aidant les équipes à passer plus rapidement des données opérationnelles à l'action grâce à une assistance à la décision fondée sur des données, sécurisée et évolutive, à travers des offres d'IHM et de SCADA telles que FactoryTalk View et FactoryTalk Optix.
S’abonner à Rockwell Automation

Recevez les dernières actualités, les analyses d’experts et les informations directement dans votre boîte de réception.

Abonnez-vous maintenant

Vous pourriez également être intéressé par

Introduction à la conteneurisation : un pont entre l’informatique et les technologies de la production
Introduction à la conteneurisation : un pont entre l’informatique et les technologies de la production
Blog
Blog
Introduction à la conteneurisation : un pont entre l’informatique et les technologies de la production
L'objectif de ce billet est de démontrer la puissance de la conteneurisation pour rationaliser le déploiement des applications dans les environnements IT et OT.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Les logiciels conteneurisés résolvent l’intégration IT et OT
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose