Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Alimenter l’avenir – quatre façons pour les entreprises énergétiques de garder une longueur d’avance dans un monde axé sur le numérique

À mesure que le monde devient plus technologique, le besoin en énergie augmente. Ce blog explore comment les entreprises énergétiques peuvent se préparer pour l’avenir en prenant les bonnes décisions aujourd’hui.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vue aérienne d'un lotissement moderne alimenté à l'énergie solaire au crépuscule

À mesure que le monde devient de plus en plus technologique, le besoin en énergie augmente. Dans les pays en développement, l'électrification conduit à des niveaux de vie plus élevés, tandis que le besoin de transports durables accélère la transition mondiale vers les véhicules électriques (VE). D'ici 2050, la consommation mondiale d'énergie devrait tripler.

Pourtant, le secteur de l'énergie reste dynamique, et il est rendu plus complexe par le besoin croissant de durabilité. Les gouvernements et les entreprises du secteur privé s'engagent à atteindre la neutralité carbone et investissent dans la décarbonation. Les entreprises énergétiques doivent suivre le rythme malgré le vieillissement des équipements et le déficit croissant de compétences. 

Heureusement, les systèmes de commande modernes et les outils d'automatisation peuvent aider les entreprises énergétiques à transformer leurs opérations pour maximiser l'efficacité et la productivité, tout en respectant les nouvelles réglementations. En réalisant des investissements intelligents et mesurés dans la modernisation des actifs, l'intelligence énergétique, la cybersécurité et la durabilité, les entreprises peuvent naviguer dans le secteur de l'énergie en mutation pour rester en tête sur un marché complexe.

Dans ce blog, nous allons explorer comment les entreprises énergétiques peuvent se préparer pour l'avenir en prenant les bonnes décisions dès aujourd'hui.

Moderniser les actifs de production d'énergie pour améliorer la visibilité de l'usine et optimiser les opérations

La visibilité est cruciale pour permettre des opérations efficaces et réduire les temps d'arrêt, mais la plupart des producteurs d'énergie n'ont pas une vue transversale de leurs actifs. Les installations plus anciennes, telles que les centrales à charbon, à gaz naturel et hydroélectriques, manquent de connectivité pour établir une vue complète et axée sur les données des opérations, mais même les installations plus récentes présentent des défis en matière de visibilité.

Les parcs éoliens à grande échelle sont souvent situés dans des zones reculées et géographiquement difficiles, ce qui complique leur surveillance et leur gestion. L'éolien et le solaire sont également des sources d'énergie très variables, ce qui oblige les entreprises à compléter la production d'énergie en temps réel par un stockage par batterie. Sans une vision claire des opérations et de la demande, les opérateurs ne savent pas quand produire de l'énergie ou recourir à leurs batteries.

Un système de commande moderne offre aux entreprises énergétiques la visibilité inter-usines nécessaire pour soutenir des opérations efficaces et productives, et tirer le meilleur parti de leur équipement existant. Grâce à des données riches circulant dans l'usine et à des tableaux de bord améliorés et faciles à lire, les opérateurs peuvent accéder à des informations contextualisées qui les aident à fonctionner plus efficacement et à répondre plus rapidement à l'évolution de la demande.

Appliquez l'intelligence énergétique pour débloquer des informations exploitables et de nouvelles sources de revenus

Si la visibilité est impérative pour des opérations efficaces, le véritable avantage d'un système de commande intelligent réside dans l'établissement d'une plate-forme de données unifiée. Les données ont toujours été essentielles pour les entreprises énergétiques : aligner la production d'énergie sur la demande nécessite une analyse minutieuse des conditions en constante évolution. Par le passé, cela nécessitait de grandes équipes de chercheurs pour compiler, contextualiser et organiser leurs conclusions, qui étaient souvent obsolètes au moment de leur présentation.

Aujourd'hui, les systèmes de commande unifiés, les outils d'automatisation et les dispositifs intelligents permettent aux entreprises énergétiques de générer, consolider et analyser constamment les données, ce qui leur donne accès à des informations exploitables qui les aident à anticiper les fluctuations de la demande. Par exemple, les entreprises peuvent prévoir les besoins en capacité ou les problèmes de stabilité et apporter rapidement des modifications opérationnelles sûres pour éviter les perturbations avant qu'elles ne se produisent. 

Les entreprises peuvent même utiliser des informations en temps réel pour identifier les actifs à risque et planifier de manière proactive la maintenance, afin d'éviter les temps d'arrêt imprévus et d'optimiser l'efficacité. Et à mesure que le monde devient de plus en plus axé sur les données, les entreprises innovantes peuvent identifier de nouvelles façons de monétiser leurs données et de débloquer de nouvelles sources de revenus. 

Maintenez la sécurité des systèmes pour protéger vos opérations et vos employés

Alors que les entreprises énergétiques investissent dans de nouvelles technologies numériques, elles doivent veiller à ce que les avantages l'emportent sur les risques potentiels. Les attaques de cybersécurité sont incroyablement coûteuses pour les entreprises : en 2023, le coût moyen d'une violation de données s'élevait à USD 4450000,00, et ces chiffres ne cessent d'augmenter. Pire encore, à mesure que les cyberattaques deviennent plus complexes, elles menacent plus que les profits : Gartner prédit qu'en 2025, les cyberattaquants utiliseront les technologies opérationnelles comme armes pour nuire aux personnes.

C'est particulièrement préoccupant pour les entreprises énergétiques qui exploitent des infrastructures critiques à haut risque, d'autant plus que le secteur devient moins centralisé. Les micro-réseaux composés de panneaux solaires sur les toits et de petites éoliennes redéfinissent la relation traditionnelle entre les services publics et les consommateurs, en fournissant aux communautés une sauvegarde résiliente en cas de défaillance du réseau de distribution. Pourtant, la nature décentralisée de ces micro-réseaux augmente encore le vecteur d'attaque auquel sont confrontés les producteurs d'énergie.

Les entreprises énergétiques reconnaissent les dangers de la décentralisation : 75 % des dirigeants affirment que la complexité de la chaîne logistique augmente le risque. Travailler avec un partenaire industriel de confiance vous permet de consolider vos investissements et de réduire votre vecteur de menace. Le bon partenaire peut vous aider à établir un réseau fiable et résilient, ce qui facilite la prévention, la détection, la réponse et la reprise après des cyberattaques.

Préserver l'avenir de l'entreprise en donnant la priorité aux opérations durables 

Alors que l'industrie se tourne vers les énergies renouvelables, les producteurs d'énergie doivent maximiser l'efficacité et minimiser les déchets. L'évolution des réglementations gouvernementales impose des limites plus strictes aux centrales de production, tandis que les investissements du secteur privé renforcent le besoin de durabilité. 

Alors que les sources d'énergie propre telles que le solaire et l'éolien gagnent en popularité (aux côtés de technologies émergentes telles que l'énergie marémotrice et la géothermie), les actifs alimentés au charbon et au gaz naturel restent essentiels pour l'industrie. Pour les centrales plus anciennes en particulier, il est désormais impératif de minimiser les déchets et de contrôler la pollution sans impacter la production ou la rentabilité.

Les systèmes de commande d'usine modernes et les dispositifs intelligents peuvent aider les entreprises à fonctionner de manière efficace et durable. En suivant l'état et les performances des équipements grâce à des informations en temps réel, les entreprises peuvent maximiser la productivité sans produire de déchets excessifs. Les entreprises peuvent également utiliser ces informations pour suivre et surveiller les émissions. Lorsqu'ils sont associés à des outils de reporting automatisés, les opérateurs peuvent rapidement détecter les problèmes avant qu'ils ne surviennent et s'assurer que les émissions restent dans les limites réglementaires.

Restez en tête dans un secteur en pleine évolution

L'industrie de l'électricité est aussi dynamique que jamais et la demande ne cesse d'augmenter. Le bon partenaire peut vous aider à réaliser les bons investissements aujourd'hui pour faire face à la volatilité actuelle tout en vous préparant aux innovations de demain.

Rockwell Automation fournit les produits et services de bout en bout dont vous avez besoin pour suivre l'évolution des demandes énergétiques de demain, tout en optimisant la sécurité, la durabilité et la conformité. Forts de nombreuses années d'expérience et d'expertise dans le secteur, soutenus par un réseau de partenaires solide, nous pouvons vous rencontrer là où vous êtes pour vous apporter de réels résultats commerciaux, tels qu'une fiabilité, une efficacité et une durée de fonctionnement accrues.

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet ou contactez-nous dès aujourd'hui.

Publié 22 février 2024

Sujets: Génération de puissance

S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
Recommandé pour vous
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Alimenter l’avenir
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose