Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Les tableaux de bord de présentation de l'usine affichent des informations pour des personas spécifiques

Voici comment nous utilisons les tableaux de bord pour présenter les données et les analyses de manière utile, afin que vous puissiez voir quelles informations sont les plus importantes.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingénieur en veste jaune et casque blanc avec lunettes regardant un PC

Il y a quelques années, l'alignement des données et des analyses sur la stratégie commerciale globale était la priorité, selon Gartner. Nous sommes encore au début de 2019, et la quantité de données continue de croître sans aucun signe de ralentissement. Alors, où en est cet alignement ?

Une stratégie axée sur le numérique a repris vie grâce à des offres qui peuvent améliorer la connectivité à chaque source d'information tout en normalisant toutes ces données pour une utilisation partout. De nombreuses applications sont désormais plus facilement disponibles, grâce à la connectivité et à la normalisation, et l'une sur laquelle j'ai travaillé récemment a suscité beaucoup d'intérêt de la part des utilisateurs dans les entreprises : le tableau de bord de vue d'ensemble de l'usine.

Les tableaux de bord sont les affichages intuitifs que nous utilisons pour présenter les données et les analyses de manière utile, en fonction des informations les plus importantes. Nous commençons à nous appuyer davantage sur eux parce qu'ils nous aident à mieux comprendre ce qui sort de nos machines, lignes et installations.

Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans le tableau de bord de vue d'ensemble de l'usine ?

Rendre les informations pertinentes

Le tableau de bord de vue d'ensemble de l'usine offre une opportunité précieuse aux producteurs industriels parce qu'il affiche un ensemble général d'informations qu'une personne spécifique trouvera significatives.

Un responsable, par exemple, bénéficierait de connaître le nombre de produits expédiés, les performances des équipements, la consommation d'énergie et d'autres indicateurs comme les performances de production cibles.

L'image à gauche illustre toutes les informations disponibles dans notre démonstration Mighty Q.

Comme vous pouvez le constater, les tableaux de bord d'aperçu collectent les informations des usines et les organisent en graphiques simples, afin que vous puissiez rapidement saisir et comprendre les informations.

Un bref coup d'œil au graphique en bas à droite révèle que l'usine de Chicago a la consommation d'énergie quotidienne la plus faible parmi les trois usines. En utilisant ces informations, le responsable de l'usine peut demander aux utilisateurs de rechercher la cause de la consommation d'énergie et d'identifier ce que les autres usines font mieux et comment.

Quelles sont vos attentes ?

Quels sont les avantages réels d'un tableau de bord d'aperçu ? La définition et la réalisation d'objectifs sont importantes pour chaque organisation, mais cela nécessite de savoir à quoi s'attendre. En ayant les informations à portée de main, les utilisateurs peuvent simplifier le processus d'établissement de références, en utilisant leur connaissance des opérations comme contexte pour aider à déterminer les équipements et les niveaux de production attendus.

Une fois ces références établies, grâce aux données historiques, il devient possible d'identifier les problèmes et les écarts au sein de vos installations. En cas de problème, comme une baisse du taux de rendement synthétique (OEE), un utilisateur de l'entreprise peut creuser pour savoir ce qui impacte l'OEE. Avoir une idée de ce qui cause le changement aide à orienter les personnes sur le site et à résoudre les problèmes avant qu'ils n'impactent négativement la production.

Les aperçus de tableau de bord sont particulièrement utiles si vous avez plusieurs usines, car ils peuvent fournir une vue collective des performances, quelle que soit la localisation géographique. Cela signifie que les données sont représentées d'une manière qui vous permet de comparer les usines et de suivre leurs opérations et leur productivité en temps réel.

Par exemple, dans le tableau de bord à gauche, trois usines différentes (Chicago, Bruxelles et Singapour) produisent des cookies Mighty Q. Vous voyez des indicateurs de performance tels que le TRS et le rendement dans les trois usines. Actuellement, l'usine de Singapour surpasse les deux autres sites Mighty Q.

Ces informations sont cruciales car elles peuvent susciter la question suivante : pourquoi le rendement de Chicago est-il faible ? Ou : que fait Singapour qui pourrait être reproduit à Chicago et Bruxelles ? D'autres questions peuvent concerner les objectifs quotidiens et la consommation d'énergie.

Comme mentionné précédemment, les utilisateurs ne sont pas limités au niveau de la vue d'ensemble de l'usine. À partir de cet écran, ils peuvent aller plus loin, en explorant les informations relatives à ce qui se passe dans chaque usine ou à la ligne qui provoque la baisse de la production.

Un technicien de maintenance, par exemple, pourrait commencer par le tableau de bord de synthèse avant de vérifier les analyses de performance pour identifier quel four spécifique est défectueux. Avec ces informations, vous pouvez identifier exactement où des optimisations et des améliorations doivent être apportées.

Plus que Mighty Q

Les tableaux de bord sont utiles dans tous les secteurs. Bien que l'exemple précédent soit lié à l'agroalimentaire, les tableaux de bord d'aperçu sont également utiles dans le secteur pétrolier et gazier, minier et bien d'autres. Ils sont également précieux pour de nombreux rôles dans un secteur. Ainsi, que vous soyez directeur d'usine, cadre supérieur ou même RH, il existe un tableau de bord pour vous.

Comme pour les tableaux de bord de synthèse, il est également possible de créer des tableaux de bord de sécurité d'usine. Ces tableaux de bord de sécurité rapportent les événements de sécurité quotidiens, les dispositifs de sécurité non conformes et notifient les utilisateurs lorsque les dispositifs de sécurité approchent de la fin de leur durée de vie. Le mois prochain, Jeff Schmelebeck vous en dira plus sur les tableaux de bord de sécurité.

Enfin, des tableaux de bord d'aperçu de l'usine comme celui-ci sont possibles grâce à FactoryTalk InnovationSuite, propulsé par PTC. Cette technologie extrait les informations du modèle et les présente dans des mashups à l'aide de ThingWorx. Si vous avez des questions ou des réflexions, n'hésitez pas à me contacter, je serais ravi d'en discuter.

Publié 29 mars 2019


Rob Prashad
Rob Prashad
Senior Technical Consultant , Rockwell Automation
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Les tableaux de bord de présentation de l'usine affichent des informations pour des personas spécifiques
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose