Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Le centre national de patinage sur glace Pettit améliore la durabilité

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
patineur de vitesse au Pettit National Ice Center

La compétition est une question de précision.

Pour les athlètes d'élite, moins d'un pouce ou un centième de seconde peut faire la différence entre la victoire et la défaite – une place sur le podium ou dans la foule.

Il en va de même dans l'industrie, où une nouvelle technologie peut faire la différence entre efficace et inefficace – productif ou non.

La précision est une priorité pour le Pettit National Ice Center. Des températures précises de la glace, de l'air et de l'humidité sont essentielles pour des performances optimales des patineurs de vitesse.

La dernière mise à niveau par Rockwell Automation nous a permis de générer et de gérer ces conditions idéales, tout en opérant de manière plus durable sur le plan environnemental et financier. 

Soutien à l'entraînement d'élite et au patinage communautaire

Nous sommes une installation complexe qui doit s'adapter pour répondre aux attentes d'une grande diversité d'utilisateurs, des amateurs aux compétiteurs.

En plus d'une spécialisation dans le patinage de vitesse, nous accueillons plus de 425000 visiteurs chaque année, créant des conditions de glace et d'air idéales pour tout, du hockey au patinage artistique.

Avec ce niveau de spécialisation, les coûts énergétiques ont grimpé en flèche. Notre technologie ne pouvait pas répondre rapidement aux demandes changeantes des consommateurs et nécessitait une programmation sur site. Notre viabilité à long terme en tant qu'actif communautaire et lieu d'entraînement pour les athlètes du monde entier est devenue une préoccupation.

La migration apporte des avantages immédiats

Nous avions besoin d'une solution qui réponde à nos objectifs de précision, de durabilité et de flexibilité, ainsi qu'à un accès à distance, mais sécurisé.

Grâce aux dons de produits en nature et à l'expertise de Rockwell Automation, nous avons migré d'une technologie obsolète vers un système de commande PlantPAx. Avec la nouvelle visualisation et la gestion des recettes, ainsi que l'accès à distance, la surveillance/la gestion de l'énergie et les diagnostics/alertes, je peux désormais :

  • Programmer avec précision le type de glace dont nous avons besoin et la durée – plus de 30 jours à l'avance
  • Surveiller et réduire la consommation d'énergie
  • Recevoir des alarmes sur mon appareil mobile pour diagnostiquer et résoudre les problèmes à distance

Un bâtiment efficace est crucial pour les économies d'énergie. Je peux désormais maintenir l'équilibre idéal entre deux systèmes opposés (l'un qui chauffe l'air et gère les niveaux d'humidité, et l'autre qui refroidit la glace). La capacité à faire varier constamment les températures de l'air et de la glace réduit la charge sur les compresseurs et permet aux pompes de ralentir. Tout est plus efficace.

Commande précise et technologie de pointe pour garantir l'excellence

Je m'attendais à des économies d'énergie significatives, mais ce que nous avons réalisé m'a étonné.

Avec le nouveau système, nous avons réduit la consommation électrique d'un million de kilowatts par an, ce qui nous permet d'économiser USD 90000,00 par an.

Article d'actualité : Le Pettit National Ice Center fête ses 25 ans.
 

Ces résultats sont essentiels pour nous, car ils nous permettent d'investir les économies réalisées dans le renouvellement des équipements et des systèmes mécaniques d'une installation vieille de 25 ans, toujours dans le but d'améliorer l'efficacité et la précision.

Tout ce qui se passe dans les coulisses passe inaperçu pour nos patineurs, joueurs de hockey et coureurs moyens, mais ils apprécient la glace de haute qualité et les températures agréables de l'air.

J'apprécie de pouvoir surveiller et gérer les systèmes de l'usine du centre où que je sois : au travail, à la maison ou à Pyeongchang, en Corée du Sud.

 


 

Mise à jour de janvier 2022 :

Alors que nous nous préparons à accueillir les épreuves de sélection de l'équipe olympique américaine de patinage de vitesse longue piste 2022, le système Rockwell Automation continue de changer la donne pour nous. Il a vraiment maintenu notre consommation d'énergie à des niveaux annuels très prévisibles qui, année après année, nous aident à investir davantage dans nos budgets d'exploitation. Le niveau de précision que nous atteignons avec les points de consigne me permet d'atteindre des conditions très spécifiques pour chaque sport de glace individuel. Tous les sports de glace nécessitent des températures de glace et d'air différentes. US Speedskating nous fait confiance pour essayer d'imiter les conditions de l'arène qu'ils devraient rencontrer à Pékin aux Jeux olympiques de 2022. Cela préparera au mieux les athlètes à la réussite en patinant dans un environnement similaire.

Publié 31 janvier 2018


Paul Golomski
Paul Golomski
Facility Director, Pettit National Ice Center
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner

Recommandé pour vous

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Le centre national de patinage sur glace Pettit améliore la durabilité
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose