Loading
Blog | Architecture intégrée
Recent ActivityRecent Activity

Créez des systèmes plus intelligents qui évoluent à l’échelle

Étendez la puissance de votre conception en gérant plusieurs contrôleurs et dispositifs à un seul endroit

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Illustration de dossiers reliés par des lignes avec une personne qui les désigne du doigt.

Les systèmes complexes nécessitent un contexte de données

Les concepteurs de systèmes d'automatisation actuels sont confrontés à un éventail vertigineux de responsabilités qui doivent être prises en compte pour garantir la réussite de chaque projet. Ils doivent fournir des systèmes faciles à comprendre et à entretenir pour les autres, tout en respectant les délais et le budget. La complexité croissante des systèmes d'automatisation peut rendre difficile la gestion de tous les dispositifs impliqués. Il peut être difficile de générer et d'agréger des données utiles à partir de ces dispositifs, et de fournir une image claire de tout cela aux équipes d'exploitation et de maintenance.

Lorsque ces équipes dépannent des temps d'arrêt imprévus, enquêtent sur les mises à jour d'efficacité ou commencent à apprendre un nouveau système, elles interagissent avec des données principalement générées par le système de commande. La quantité de données agrégées à travers les systèmes avec plusieurs contrôleurs et dispositifs peut rapidement devenir écrasante à moins qu'une signification et un contexte ne soient fournis. Avec le nouveau FactoryTalk® Design Studio™, donner un sens à toutes ces données est plus facile que jamais.

FactoryTalk Design Studio rend cela possible en permettant aux concepteurs de :

  • Créer des modèles de système plus logiques et intuitifs
  • Programmer des systèmes indépendamment du matériel
  • Gérer plusieurs contrôleurs et dispositifs en un seul endroit
Logiciel de fabrication cloud
Un employé masculin exploite un logiciel de fabrication dans le cloud pour créer des gains d'efficacité sur le site de production et accéder à de nouvelles informations.
Logiciel de fabrication cloud

Investissez dans l'avenir avec la fabrication dans le cloud ! Découvrez les produits de logiciel de fabrication dans le cloud de Rockwell Automation.

En savoir plus

Modélisez votre système en fonction de son objectif

Comment permettre à vos utilisateurs de déplacer leur attention des contrôleurs vers ce qui est contrôlé ? Traditionnellement, les systèmes ont été conçus pour « s'adapter » aux contrôleurs sur lesquels le code s'exécute. Cette approche peut être limitante car elle ne fournit aucune information sur la façon dont les différents composants du système se comportent et interagissent réellement dans le monde réel ! FactoryTalk Design Studio vous permet de fournir ce contexte nécessaire aux utilisateurs de manière simple et intuitive en créant un modèle de système. 

Bien sûr, tous les systèmes de production ne sont pas construits de la même manière, donc la création de modèles de système doit être flexible. FactoryTalk Design Studio vous permet de construire votre modèle comme vous le souhaitez, dans n'importe quel secteur. Vos données sont-elles mieux modélisées par emplacement, par fonction ou par norme spécifique à l'industrie ? C'est à vous de décider ! Avec votre modèle en place, vous avez établi le contexte de vos données à la base de votre système – le niveau de commande. Défini ici, tout logiciel exploitant les données de votre système de commande peut tirer parti du contexte intégré, sans avoir besoin de reconstruire des modèles distincts pour les historiques, les tableaux de bord analytiques, etc. 

L'approche par modèle de système présente encore plus d'avantages. Dans FactoryTalk Design Studio, le contenu logique que vous créez est abstrait du matériel – ce qui signifie que vous pouvez écrire du code pour toutes les fonctions de votre système avant de décider dans quels contrôleurs il sera exécuté et à quel matériel d'E/S il sera lié. Cela offre non seulement une flexibilité dans les délais de votre projet, mais réduit considérablement le risque introduit si vos clients réécrivent leurs exigences matérielles ou doivent effectuer un échange de module à la dernière minute ! 

Réduction de la complexité de conception du système

Pouvoir créer votre système en fonction de ce qu'il fait, et non en fonction du matériel sur lequel il s'exécute, et avoir la flexibilité de prendre ces décisions concernant le matériel et l'exécution quand cela vous convient le mieux – cela semble idéal, mais que se passe-t-il lorsque vos systèmes commencent à devenir plus grands ?

Vous ne voulez pas disséminer ces données contextualisées sur plusieurs projets ! C'est pourquoi FactoryTalk Design Studio vous permet de gérer tous vos contrôleurs et dispositifs en un seul endroit. Et avec tous vos contrôleurs dans le même projet et conscients des données des uns et des autres, vous pourrez configurer plus facilement les communications et le partage des données.

À mesure que vous augmentez le nombre de contrôleurs et de dispositifs dans un système, la gestion des révisions de logiciel et de firmware peut devenir un fardeau. FactoryTalk Design Studio est conçu pour être géré et livré dans le cloud, de sorte que vous n'aurez jamais à vous soucier de l'installation ou de la mise à jour des versions. Mais qu'en est-il de la compatibilité avec le firmware de votre dispositif et les profils complémentaires ? Nous avons également pensé à cela ! FactoryTalk Design Studio prendra en charge plusieurs révisions de firmware, à partir des versions 34 de ControlLogix® et CompactLogix et ultérieures. Et vous n'aurez plus jamais à télécharger un profil complémentaire manquant pour un dispositif Rockwell Automation.

FactoryTalk Design Studio est conçu de A à Z pour vous permettre de gérer tous vos contrôleurs et dispositifs dans un seul projet d'automatisation, et pour vous offrir la flexibilité nécessaire à la conception de modèles de systèmes logiques, afin que vous puissiez fournir des systèmes faciles à construire et à entretenir. Curieux de connaître les autres fonctionnalités transformatrices disponibles avec FactoryTalk Design Studio ? Découvrez comment nous modernisons votre expérience de développement et donnons aux équipes les moyens d'être plus productives que jamais.

« Nous sommes ravis de pouvoir tirer parti de la prise en charge multi-contrôleur pour accélérer notre mise sur le marché en nous permettant de nous concentrer sur la génération de code de projet dans une seule instance d'un environnement de conception. Cela devrait réduire les défis organisationnels liés à la gestion de plusieurs fichiers .ACD au cours du cycle de vie d'un projet. »

Logo de Tri Tech Automation

Jacob Becker, architecte de solutions système, Tri Tech Automation

Publié 13 septembre 2022

Sujets: Accelerate Digital Transformation Integrated Architecture Automatisation et commande industrielles FactoryTalk DesignSuite ControlLogix

Sherry LaBonne
Sherry LaBonne
Responsable produit logiciel, Rockwell Automation
Sherry a passé la majeure partie de sa carrière en tant qu'ingénieure en commande au sein de l'activité Services de cycle de vie chez Rockwell Automation, où elle a conçu et livré des systèmes d'automatisation pour une grande variété d'industries et d'applications. Elle apporte désormais son expérience pratique et sa passion pour l'automatisation industrielle au développement de nouvelles solutions logiciel en tant que membre de l'équipe de gestion des produits pour les programmes stratégiques.
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left Créez des systèmes plus intelligents qui évoluent à l’échelle
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose