Loading
Blog | Entreprise connectée
Recent ActivityRecent Activity

Manufacturing the Future: l’essor de la réalité virtuelle

Il existe aujourd'hui de nombreux cas d'utilisation industrielle de la réalité virtuelle, et la liste ne cesse de s'allonger. Voici pourquoi la réalité virtuelle est au cœur de l'avenir de la fabrication

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Manufacturing the Future: l’essor de la réalité virtuelle hero image

Comme tout ingénieur peut en témoigner, le monde industriel évolue à un rythme effréné. Il est constamment en phase de transition ou, en effet, de transformation. 

Alors que la quatrième révolution industrielle continue de se répandre dans le monde de la fabrication, les technologies continuent de brouiller les frontières entre le physique et le numérique. Parallèlement, la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV) sont des technologies émergentes susceptibles d'apporter un changement fondamental aux opérations industrielles. Collectivement appelées XR, elles peuvent apporter de la valeur ajoutée et réduire les coûts lors des phases de conception et de mise en service d'un projet d'automatisation, ainsi que lors de la montée en puissance et de l'exploitation du système.    

Imaginez qu'un expert toujours disponible vous observe par-dessus l'épaule lorsque vous effectuez une tâche difficile. Imaginez-le vous guider à chaque étape, corriger vos erreurs et vous aider à terminer la tâche plus rapidement que vous ne pourriez le faire seul. Cela semble trop beau pour être vrai ? Avec XR, nous sommes beaucoup plus proches de cette réalité que vous ne le pensez. 

D'hier à aujourd'hui

Bien sûr, ce n'était pas toujours le cas. Nous avons développé un logiciel de jumeau numérique dynamique pour la mise en service virtuelle au cours des 15 dernières années. Notre entreprise Emulate3D, désormais intégrée à Rockwell Automation, est née d'un besoin de mise en service virtuelle plus précise, plus rapide et plus efficace. 

Et si le besoin de tests dans tout environnement industriel est incontournable depuis longtemps, la simulation par événements discrets (DES) a été la méthode de test par défaut pendant des décennies, tandis que la modélisation 2D était largement acceptée comme norme.

En pratique, cela s'avérait de plus en plus problématique. Tout d'abord, les illustrations 2D laissent plus de place à l'erreur. Si des modifications de conception doivent être apportées, il peut être coûteux, chronophage et même un peu risqué d'utiliser uniquement des dessins 2D.

En outre, ils avaient besoin de plusieurs dessins et, sans l'aide d'un expert, ceux-ci pouvaient être difficiles à comprendre. C'est là qu'Emulate3D est intervenu.

Vitesse et sécurité

Si le processus de mise en service est la première fois que vous voyez une nouvelle mise en œuvre en fonctionnement, des retouches et des retards seront inévitables. Tout travailleur industriel le sait, car il comprend les effets négatifs conséquents sur les délais du projet, la sécurité, la fiabilité et la génération de revenus qui résultent d'un test inapproprié.

Et là où la modélisation 2D a montré ses limites, nous avons pu nous appuyer sur la modélisation 3D pour combler les lacunes. Le résultat a été une augmentation des revenus grâce à une mise sur le marché plus rapide et des produits de meilleure qualité. Et avec des décisions plus éclairées prises au stade de la conception, et par conséquent de meilleures solutions mises en œuvre pour les utilisateurs finaux, les marges bénéficiaires ont augmenté.

Cas d'utilisation

Ayant compris les avantages, examinons de plus près certains cas d'utilisation des applications XR dans les environnements industriels.

Recherche et conception

Les processus de conception ne sont généralement pas rapides, ni bon marché. Un processus type commence par l'examen des plans et des matériaux, avant la construction d'un prototype fonctionnel. Ce prototype est examiné pour détecter les défauts ou les problèmes de performance, et plusieurs itérations du prototype sont souvent nécessaires avant que les parties prenantes ne soient satisfaites. La XR permet aux fabricants d'atteindre le processus d'examen sans encourir de coûts et de retards dans la création du produit ou de nombreux prototypes physiques au préalable.

Formation

La formation des employés dans un environnement numérique est non seulement moins coûteuse et plus rapide, mais elle permet également d'anticiper de manière proactive les scénarios hypothétiques sans aucun risque pour les opérateurs, les systèmes ou les produits. Utilisée correctement, elle peut considérablement réduire les incidents, les blessures et les retards de production.

Choisir la bonne solution

Pour les fabricants, il est important de comprendre que la réussite de la mise en œuvre de la XR ne repose pas uniquement sur la dernière technologie. Les entreprises ont besoin d'une expertise pour choisir les cas d'utilisation appropriés et de connaissances pour concevoir l'expérience.

Choisir un partenaire XR n'est pas une mince affaire et les clients devraient envisager de travailler avec des entreprises réputées qui ont une expérience de la compréhension et de l'innovation dans les projets XR. Rockwell Automation peut être un partenaire expérimenté pour guider votre entreprise dans sa transformation numérique.

Vous pouvez découvrir le logiciel de jumeau numérique dynamique en visitant l'une des visites virtuelles que nous proposons dans la section Produits & Technology Showcase, Digital Thread Experience et Digital Engineering Hall sur le site Automation Fair Home event experience.

Publié 8 février 2021

Sujets: The Connected Enterprise Ingénierie numérique Management Perspectives

Ian McGregor
Ian McGregor
Directeur du développement commercial, Emulate3D, une société Rockwell Automation
Ian McGregor est directeur du développement commercial mondial chez Emulate3D, une société Rockwell Automation, et se spécialise dans l’application de jumeaux numériques dynamiques aux tests de commandes hors ligne et à la simulation de flux de production dans la fabrication, la manutention de matériaux et de bagages. Il possède plus de 30 ans d’expérience dans la simulation et l’émulation industrielles et a vécu et travaillé en Angleterre, en France, à Singapour, au Japon et aux États-Unis. Il est titulaire d’un BSc Hons en ingénierie mécanique, aéronautique et de production de Kingston Polytechnic, au Royaume-Uni, d’un Diplôme d’Ingénieur en informatique appliquée de l’Université de Technologie de Compiègne, en France, et d’un Master en fabrication intégrée par ordinateur du Cranfield Institute of Technology, au Royaume-Uni. En 2005, il a cofondé Emulate3D pour développer un meilleur cadre pour la simulation et l’émulation, et en 2019, Emulate3D a été acquis par Rockwell Automation pour renforcer leur offre de solutions numériques.
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner

Recommandé pour vous

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Manufacturing the Future: l’essor de la réalité virtuelle
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose