Loading
Blog | AUTOMATISATION ET COMMANDE INDUSTRIELLE
Recent ActivityRecent Activity

Évolutivité facilitée avec le kit de développement Logix Designer SDK

Apporter des pratiques d’ingénierie logicielle pour automatiser les flux de travail sur votre atelier

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Trois collègues professionnels regardent un écran d’ordinateur

L'association du Kit de développement logiciel (SDK) Logix Designer avec Studio 5000 Logix Designer® permet aux utilisateurs d'automatiser de nombreuses fonctions d'interface utilisateur. Le SDK Logix Designer libère un potentiel d'efficacité qui était auparavant limité par les flux de travail manuels, ce qui réduit les efforts de travail tout en améliorant la vitesse de conception, de test et de déploiement. Cela inclut les opérations de système de fichiers prises en charge, les capacités de stockage et de chargement de carte SD, les modifications de réglage de l'automate et la modification des valeurs de point en ligne et hors ligne. Examinez de plus près un cas d'utilisation qui bénéficie de l'utilisation du SDK Logix Designer.

ScénarioUn ingénieur dirige un projet d'amélioration visant à effectuer une mise à niveau des automates dans toute la zone de son établissement. La zone contient 30 cellules, chacune avec six automates Logix différents. La nouvelle base installée comportera des processeurs ControlLogix® 5580 en révision majeure 35. Une copie du projet mis à niveau doit être stockée sur toutes leurs cartes SD. Les automates doivent également être réglés en mode Exécution à distance, dans le bon ordre, pour éviter les déclenchements d'interverrouillage.

Le défi

Cette migration est simple à réaliser sur un seul automate, mais à grande échelle, elle peut prendre beaucoup de temps. Une erreur humaine peut être introduite en téléchargeant le mauvais fichier de projet, en oubliant de charger le projet sur la carte SD ou en activant le mode Exécution à distance dans une séquence incorrecte.

La solution SDK Logix Designer

Schéma montrant le temps passé à effectuer une mise à niveau de cellule avec des flux de travail traditionnels sur le côté gauche et le temps passé à effectuer une mise à niveau à l'aide du SDK Logix Designer sur le côté droit

(à gauche, manuel)

(Right, scénarisé)

Studio 5000 Logix Designer
homme portant des lunettes regardant un écran d’ordinateur et tapant sur le clavier
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® prend en charge la productivité tout en configurant, programmant et en assurant la maintenance des dispositifs de votre système de commande. 

En savoir plus

Figure 1

(Gauche, manuel) : temps passé à effectuer la mise à niveau de la cellule avec des flux de travail traditionnels. X représente les erreurs de configuration résultant d'une erreur humaine.
(Droite, scripté) : temps passé à effectuer une mise à niveau à l'aide du SDK Logix Designer, y compris un investissement de temps initial pour créer un script.

La figure 1 illustre les gains de temps dans le scénario d'exemple. Avec six automates, l'ingénieur économise 50 minutes en utilisant le SDK Logix Designer (environ 20 minutes par mise à niveau par automate). L'ingénieur évite également de devoir corriger deux erreurs dans son travail, par exemple, le téléchargement du mauvais fichier de projet sur l'automate.

Bien que six automates puissent sembler peu, les gains de temps sont désormais multipliés pour les 30 cellules. Le travail total serait de 140 × 30, soit 4200 minutes en utilisant l'interface utilisateur traditionnelle Studio 5000 Logix Designer. Le travail est désormais limité à l'investissement initial de 90 minutes pour la création du script, car il peut être exécuté de la même manière sur chaque cellule.

Remarque : Les résultats varient en fonction de la complexité et de l'échelle des opérations à effectuer.

Le résultat

En créant un script qui parcourt une liste d'automates et exécute toutes les opérations requises, l'investissement de temps initial peut être plus long, mais il permet ensuite de réaliser des économies de temps significatives. De plus, le Logix Designer SDK assure la cohérence en limitant l'erreur humaine à la programmation initiale du script, plutôt qu'à des instances d'action individuelles. La véritable puissance du Logix Designer SDK réside dans la mise à l'échelle de ces avantages sur des dizaines ou des centaines d'automates, où le script peut être réutilisé. Le retour sur investissement d'une petite quantité de codage initial est immédiatement évident.

Ce cas d'utilisation montre comment le Logix Designer SDK apporte une pratique d'ingénierie logicielle populaire à l'automatisation industrielle. Les tâches de configuration du logiciel Studio 5000 Logix Designer sont traditionnellement accomplies manuellement. Les outils disponibles dans le Logix Designer SDK offrent à l'utilisateur des possibilités et des capacités pour transformer les tâches manuelles et répétitives en flux de travail automatisés, grâce à l'utilisation de l'interface de programmation d'application (API) du logiciel. Comme le montre ce cas d'utilisation, les économies de temps ont été immédiates et considérables. Les fonctions du Logix Designer SDK, telles que les exemples de code, les bibliothèques standard, la documentation et les outils de débogage, sont disponibles pour aider les programmeurs débutants à passer au niveau supérieur avec les fonctionnalités de Studio 5000 Logix Designer.

Publié 4 août 2023

Sujets: Integrated Architecture Logiciel Studio 5000

Sebastian Psujka
Sebastian Psujka
Product Manager - FactoryTalk Logix Echo
With more than 15 years of experience in industrial automation and control systems, Sebastian Psujka has worked for various system integrators in the past. Throughout his career, he has gained experience in developing and commissioning control systems across multiple industries while working directly with OEMs and End Users. For the past six years, Sebastian has been working at Rockwell Automation, where he has focused on product management, specifically driving the Emulation and Simulation products such as FactoryTalk® Logix Echo, Studio 5000 Logix Designer® SDK, and Studio 5000® Simulation Interface™.
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
Recommandé pour vous
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Évolutivité facilitée avec le kit de développement Logix Designer SDK
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose